Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

De "jato de líquido" a "projeto higiênico"

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Legumes em uma sacola de supermercado sendo segurada por uma mulher

Não faz muito tempo, os produtores de CPG e seus fabricantes de máquinas tinham uma visão convenientemente compartimentada das máquinas de processamento e embalagem. Em um chão de fábrica típico, as divisões entre as zonas de processamento e de embalagem primária, secundária e terciária eram distintas. E os requisitos higiênicos das máquinas de processamento e embalagem primária raramente impactavam as aplicações a jusante.

Claro, os equipamentos de processamento e embalagem primária foram construídos para resistir a procedimentos de jato de líquido. Mas as características de projeto se concentravam amplamente na proteção de entrada de água (IP) e na capacidade da máquina de manter desempenho confiável quando exposta a produtos químicos desfavoráveis.

No entanto, um equipamento construído para ser “resistente a jato de líquido” não é necessariamente “higiênico por projeto”. E definir exatamente quais características de projeto higiênico eram necessárias para uma aplicação específica às vezes era problemático. Além disso, se o equipamento poderia ser limpo e sanitizado de forma completa e fácil geralmente não era uma consideração para máquinas fora das zonas higiênicas.

Os tempos estão mudando. Aqueles dias acabaram.

Uma mudança de paradigma em processos e embalagens

Hoje, dois fatores críticos estão transformando a forma como os fabricantes de CPG – e os OEMs que os atendem – abordam o chão de fábrica e o projeto de equipamentos.

Primeiro, uma cadeia de fornecimento cada vez mais complexa – e recalls de produtos altamente divulgados e um ambiente regulatório mais rigoroso – colocaram maior ênfase na segurança alimentar. Todo produtor de alimentos está ciente de que um único recall pode prejudicar permanentemente a reputação da marca, a fidelidade do cliente e os lucros. Além disso, os produtores devem cumprir requisitos mais rigorosos, principalmente a Lei de Modernização da Segurança Alimentar da FDA (FSMA) e a Lei de Alimentos Europeia.

Em segundo lugar, o setor deve atender à demanda do consumidor por mais ofertas de produtos e opções de embalagem. Vários SKUs e formatos, desde porções individuais até multipacks, exigem equipamentos ágeis. Para atender a esses requisitos, as empresas de CPG estão adotando uma visão mais integrada do espaço de fabricação e, muitas vezes, especificando máquinas eficientes e multifuncionais que abrangem aplicações anteriormente discretas.

A fusão das linhas antes claras entre processo e embalagem permite melhor flexibilidade – e um uso mais eficiente do espaço de chão de fábrica e do pessoal. Mas também requer vigilância higiênica em aplicações que antes não eram diretamente expostas a alimentos.

Para reduzir o risco, os fabricantes de CPG e OEMs devem analisar mais de perto os projetos de equipamentos – e aplicar com mais frequência os princípios de higiene.

Padrões acompanhando o ritmo

Em consonância com a mudança de paradigma, as organizações internacionais do setor e os órgãos de padronização estão começando a abordar a integração de processamento de alimentos e máquinas de embalagem – e a definir melhor o projeto higiênico. 

Por exemplo, o European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) atualizou recentemente suas Orientações Doc 8, que se concentram nos fundamentos do projeto higiênico, incluindo requisitos funcionais, uso pretendido, materiais de construção e métodos de avaliação.

Outros grupos também estão tendo impacto, incluindo as organizações 3-A Sanitary Standards e NSF International.

Na América do Norte, a Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) e a American National Standards Institute (ANSI) incorporaram elementos de projeto higiênico nas mais recentes normas de segurança ANSI/PMMI B155.1.

Os elementos de projeto higiênico incluídos na norma são baseados no relatório técnico PMMI B155 TR3 facilitado pela PMMI e sua OpX Leadership Network. O relatório define um processo de quatro etapas, começando com a apreciação de risco, que permite que os riscos higiênicos e de máquinas sejam avaliados e reduzidos coletivamente.

Em resumo, o relatório descreve um processo colaborativo que permite que os produtores de CPG e OEMs concordem com os critérios de projeto necessários para atender aos padrões dentro das zonas higiênicas “básica”, “média” e “alta”.

Esse processo não apenas facilita a conformidade e minimiza o risco de contaminação de alimentos para o produtor de CPG. Ele também suporta uma abordagem de projeto iterativo que permite que os OEMs comecem com “modelos de equipamentos básicos” e ofereçam um número simplificado de opções quando são necessárias medidas higiênicas mais rigorosas.  

A colaboração se estende aos fornecedores de automação

Obviamente, os componentes de controle são essenciais para a operação de qualquer chão de fábrica. E os equipamentos de controle expostos em zonas higiênicas também devem cumprir os requisitos.

Colaborando com fabricantes e OEMs, os fornecedores de automação estão ampliando suas ofertas para atender a requisitos rigorosos. E eles estão criando opções higiênicas em plataformas de produtos existentes para facilitar a adoção – e a integração de zonas higiênicas com o restante da fábrica. 

Por exemplo, o servo motor higiênico Kinetix VPH da Allen-Bradley é uma boa opção para zonas altamente higiênicas. O motor não é apenas composto por aço inoxidável de grau 316, mas também é projetado para atender às diretrizes 3-A e EHEDG.

E o Terminal gráfico PanelView Allen-Bradley certificado pela NSF apresenta um projeto higiênico para suportar a aceitação de equipamentos OEM em aplicações de alimentos, bebidas e farmacêuticas.

Saiba mais sobre soluções de segurança alimentar.

Esta postagem foi coautoria de Jonathan Johnson, consultor técnico sênior, OEMs, Rockwell Automation

Publicado 2 de junho de 2019

Topics: Alimentos e bebidas Ciências da vida

John Dart
John Dart
Senior Technical Consultant, CPG Industry, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left De "jato de líquido" a "projeto higiênico"
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.