Loading
Blog | Soluções de processo
Recent ActivityRecent Activity

A produção flexível resolve os desafios da cadeia de fornecimento

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Imagem de um engenheiro controlando máquina de automação usando um tablet.

Aproveitando a produção flexível para superar as flutuações de oferta e demanda do cliente

O futuro da automação de processos está sendo moldado por três tendências principais: Sustentabilidade, transformação digital e produção flexível. Nesta série de três partes de blog, exploraremos essas tendências com mais detalhes e discutiremos como elas transformam as indústrias em geral.

A produção flexível é a capacidade de se adaptar rapidamente às demandas em constante mudança ou a problemas de fornecimento sem causar interrupções operacionais significativas. Essa agilidade abrange todos os aspectos da fábrica, desde dispositivos de borda até situações de entrada e saída. Em um cenário de negócios cada vez mais competitivo, a flexibilidade é crucial para permanecer relevante e atender às demandas dos clientes.

Compreendendo as flutuações da cadeia de fornecimento e demanda

Imagine dois cenários: um em que a demanda pelo Produto C supera inesperadamente as projeções e chega um grande pedido. Isso pode potencialmente criar um backlog que pode incomodar seus clientes devido a períodos de espera prolongados. Além disso, o cliente solicita um pequeno ajuste no produto. Agora, você está enfrentando a gestão de duas variações do mesmo produto.

Outro cenário é que seu fornecedor principal está ficando sem um de seus materiais-chave e você precisa mudar para outro fornecedor rapidamente. Infelizmente, a diferença no material exige mudanças em seu sistema de automação para alcançar os mesmos resultados do produto. Com que facilidade seu sistema pode ser atualizado?

Em qualquer uma das situações, a agilidade está na flexibilidade do sistema de automação. Como você se prepara para esses casos? Alinhando-se a um sistema de automação industrial que suporte a produção flexível, como o PlantPAx® da Rockwell Automation.

Monitoramento das tendências de demanda e oferta do cliente

Gerenciar proativamente as flutuações de demanda e oferta é fundamental no ambiente de negócios sempre dinâmico. Isso exige um olhar atento às principais tendências e o estabelecimento de medidas preventivas para eliminar possíveis problemas antes que se transformem em problemas significativos. Para gerenciar melhor as interrupções de demanda, ter uma visão clara do cerne de suas operações é fundamental — cronogramas de produção, números de vendas e oportunidades potenciais — a tomada de decisões rápida e informada depende dessa visibilidade.

Para lidar proativamente com as interrupções da cadeia de fornecimento, as empresas devem monitorar os principais fornecedores e estabelecer contramedidas para resolver possíveis problemas antes que eles se agravem. Obter visibilidade da cadeia de fornecimento é crucial para uma tomada de decisões rápida e informada.

Quando os suprimentos não estão disponíveis, fornecedores de backup ou locais de sourcing alternativos podem ajudar a manter a produção em meio a interrupções imprevistas. No entanto, a execução bem-sucedida depende do planejamento estratégico. Ao aproveitar tecnologias avançadas e adotar uma abordagem estratégica para a gestão da cadeia de fornecimento, as empresas podem antecipar melhor o inesperado e permanecer ágeis durante as interrupções.

PlantPAx®: permitindo flexibilidade para aumentar a resiliência 

A adoção de tecnologias avançadas como o PlantPAx® pode aumentar seu quociente de visibilidade. Fornecer dado em tempo real e análise permite que você identifique tendências e tome as ações necessárias antes que elas se transformem em situações críticas. Indo um passo além, a implementação de estratégias personalizadas para cada produto e tipo de fornecedor pode ajudar a reduzir riscos, garantindo que as engrenagens da operação continuem girando sem problemas.

O PlantPAx® é um SDCD moderno, flexível e aberto, projetado para atender às suas necessidades de produção e fornecimento. Ele se baseia em uma arquitetura padrão robusta baseada em Ethernet, que suporta padrões de toda a indústria, melhores práticas multifacetadas do setor e arquiteturas patenteadas altamente disponíveis.

A arquitetura baseada em Ethernet permite a transmissão rápida de dados, permitindo que as empresas respondam rapidamente às mudanças na demanda. Com hardware que pode ser rapidamente reaproveitado, as empresas podem mudar suas operações para atender às novas tendências de demanda, possibilitando atender à necessidade de mudanças rápidas e contínuas. O PlantPAx® ajuda as empresas a adotar uma abordagem proativa às flutuações do lado da demanda e do fornecimento, reduzindo os riscos e garantindo agilidade e competitividade, apesar das incertezas.

Surtos de demanda, muitas vezes imprevistos, podem jogar uma chave no funcionamento. Nesses cenários, a capacidade de alterar os cronogramas de produção em diferentes locais torna-se um salva-vidas, ajudando a manter o fluxo de produção apesar das flutuações. No entanto, o sucesso desses ajustes depende do planejamento estratégico.

Segmento digital

Imagine um segmento digital em tempo real que entrelaça informações de várias fontes, fornecendo uma visão abrangente das operações da sua empresa. Esse segmento ajuda você a medir as demandas atuais de produção e as interrupções de fornecimento e mantém você informado sobre as demandas de vendas. Esse dado em tempo real pode ser fundamental para tomar decisões de negócios que podem moldar o futuro da sua empresa.

Considere o cenário em que você poderia planejar a entrega com um novo cliente com antecedência. Esse planejamento se alinha perfeitamente com o cronograma de produção, cronogramas de entrega dos fornecedores e vendas, simplificando o processo. Você não precisaria mais coordenar produção, vendas e entrega individualmente, economizando tempo e esforço valiosos para sua empresa.

É exatamente isso que o PlantPAx® da Rockwell Automation oferece. Seus recursos avançados de análise de dados convergem dados de várias fontes em um único segmento digital em tempo real. Essa visão holística capacita as empresas a tomar decisões informadas em tempo real, aumentando a eficiência, reduzindo custos e melhorando a satisfação do cliente.

Soluções

Compreender e gerenciar a demanda é um aspecto crítico de qualquer empresa. Não se trata apenas de saber o que seus clientes querem, mas também quando eles querem e quanto precisam.

A incorporação de ferramentas como um SDCD digitalmente habilitado e sistema de execução de manufatura (MES) pode fornecer insights em tempo real sobre as capacidades de produção, permitindo que as empresas alinhem seus cronogramas de produção com a demanda do mercado e as entregas dos fornecedores de forma eficaz. Essas ferramentas podem oferecer uma visão clara das capacidades operacionais, ajudando as empresas a evitar a superprodução ou a falta de estoque.

Um sistema que pode se adaptar facilmente à demanda em constante mudança, adicionando ou subtraindo dispositivos ou configurações, também pode ser incrivelmente benéfico. Essa flexibilidade permite que as empresas aumentem ou diminuam suas operações com base nas flutuações da demanda, garantindo a utilização ideal dos recursos.

Ter uma solução abrangente que integre esses elementos pode melhorar significativamente a capacidade de uma empresa de impulsionar a satisfação do cliente e o crescimento.

Atendendo às demandas: o poder transformador da flexibilidade nas operações

O poder transformador desses sistemas e ferramentas flexíveis não pode ser subestimado.

Então, imagine este cenário: um produto que você lançou de repente decola. Em vez de se apressar para ajustar os cronogramas de produção manualmente ou lidar com a falta de estoque, seu sistema integrado reconhece imediatamente o aumento da demanda. Ele ajusta rapidamente suas capacidades de produção, alinha seus recursos e até altera as configurações de seus dispositivos — tudo em tempo real.

Você não apenas acompanha o surto de demanda, mas também o gerencia sem esforço. Você está atendendo às necessidades de seus clientes mais rapidamente do que nunca, garantindo sua satisfação e promovendo a lealdade. Sua capacidade de se adaptar a aplicações específicas e alterar rapidamente projetos existentes tornou-se sua vantagem competitiva, o que pode levar a um modelo de negócios evoluído.

Esse é o poder da flexibilidade nas indústrias de processo contínuo. Esse é o futuro da gestão de demanda. E com as ferramentas e sistemas certos em vigor, isso pode ser sua realidade. Bem-vindo a uma nova era de eficiência operacional e satisfação do cliente.

Publicado 30 de agosto de 2023

Topics: Accelerate Digital Transformation Soluções de processo Segmento digital PlantPAx

Tim Mirth
Tim Mirth
PlantPAx Platform Leader, Rockwell Automation
Tim Mirth is the Platform Leader for PlantPAx DCS and co-chair for security in the Open Process Automation Forum (OPAF). He has well over a decade of experience in industrial automation system thought leadership and multi-vendor system integration after spending time in places like NASA. He is passionate about innovation, customer experience and music.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left A produção flexível resolve os desafios da cadeia de fornecimento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.