Loading
Blog | Automotivo e pneu
Recent ActivityRecent Activity

Especificações de controle automotivo simplificadas

Uma solução avançada de framework de especificação permite que fabricantes de VEs, fornecedores Tier e fabricantes de máquinas melhorem a consistência, simplifiquem a engenharia – e acelerem o tempo de lançamento no mercado.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiras e engenheiros estão discutindo a renderização do software CAD 3D de um carro conceito elétrico. Laboratório de alta tecnologia com um chassi de veículo protótipo.

Para os fabricantes automotivos, as vantagens da padronização do sistema de controle são bem compreendidas. Por trás de cada lançamento de veículo, há centenas de máquinas – e vários fabricantes de equipamentos e fornecedores de linha.

Todos sabemos que, quando os fornecedores aplicam as mesmas especificações ao projeto de sistema de controle, tudo fica mais fácil e eficiente – desde a integração inicial até o treinamento, a manutenção e a gestão de peças sobressalentes.

Definir e manter uma especificação de controle para aplicações automotivas não é uma tarefa fácil. No entanto, como a padronização é fundamental para a otimização da manufatura, os proprietários de marcas automotivas estabelecidas dedicam recursos de engenharia significativos para fazer exatamente isso.

Mas e se você for uma startup de veículos elétricos (EV) – ou um fornecedor Tier ou fabricante de linha que os atende? 

Desafios de especificação de controle para startups de EV

Embora os novos fabricantes de EV geralmente tenham financiamento adequado – e um produto empolgante – eles podem ter dificuldades para criar e manter um padrão de controle. Aqui estão três razões para isso:  

  • As startups de EV geralmente não têm histórico de manufatura nem experiência interna para orientar a definição de especificação.
  • Os recursos de engenharia estão focados em inovação, diretrizes de projeto, seleção de fornecedor – e aceleração da entrada dos veículos no mercado. Isso deixa pouco tempo para desenvolver uma solução de especificação de controle integrada do zero – e mantê-la.
  • Muitas vezes, os novos participantes do mercado de EV subestimam os desafios – e o tempo – envolvidos em alcançar consenso em toda a organização em relação a uma especificação de controle.

Embora uma especificação de controle possa ter pouco impacto na inovação do produto, as startups de EV e os fornecedores Tier começam a sentir o impacto à medida que aumentam a escala das construções de protótipos para a produção comercial. Sem uma especificação bem definida, o ônus dos sistemas e estratégias de controle recai sobre os fabricantes de máquinas e linhas individuais.

O resultado? Sistemas inconsistentes que podem causar uma reengenharia significativa e atrasos que impactam o cronograma de lançamento de um veículo. Além de desafios de integração, manutenção e treinamento ao longo do ciclo de vida do sistema.

Agora existe uma maneira melhor

O RapidLaunch, a nova solução automotiva da Rockwell Automation, está mudando a equação para os fabricantes de EV – e outros no ecossistema automotivo que não têm os recursos ou o tempo para criar seu próprio padrão de controle.

O RapidLaunch oferece uma plataforma com suporte global para desenvolver, gerenciar e manter uma especificação ao longo do tempo em um pacote fácil de implementar e fazer download.

Com base na experiência adquirida ao longo de mais de 100 anos de trabalho no setor automotivo, o RapidLaunch aproveita nosso amplo portfólio de produtos e serviços. E oferece suporte a uma solução completa projetada para permitir a consistência do sistema de controle – e acelerar o tempo de lançamento no mercado para o lançamento ou atualização de um novo veículo.

Como funciona

No centro do RapidLaunch está uma biblioteca de códigos padrão que representa milhares de dispositivos – e abrange lógica de sistema, faceplates de IHM e diagnóstico integrado. As bibliotecas reutilizáveis se estendem a equipamentos específicos do setor automotivo e podem se expandir para suportar máquinas completas ou um processo abrangente, como uma oficina de pintura ou montagem final.

Além disso, o framework suporta um fluxo de trabalho de engenharia digital – com cada objeto projetado para ser comissionado virtualmente em um ambiente de simulação 3D.

Além das bibliotecas de código, o RapidLaunch incluirá diretrizes de segurança e de rede, além de interfaces padrão para sistema de execução de manufatura, análise e aplicativos de Internet das coisas industrial.

E para manter a simplicidade, gerenciamos o framework e adicionamos novos produtos e tecnologias à medida que evoluem, para que a especificação esteja sempre atualizada.

 

O que isso significa para fabricantes de EV, fornecedores Tier e fabricantes de máquinas?

  • Código predefinido e reutilizável significa que seus desenvolvedores de sistema configuram mais e programam menos, economizando tempo significativo desde o início.
  • Qualquer pessoa no ecossistema automotivo que adote o padrão de controle usará as mesmas bibliotecas e seguirá as mesmas regras, reduzindo riscos de integração de linha e acelerando a inicialização.
  • A visualização baseada em padrões oferece um ambiente consistente que facilita o projeto, a operação e a localização de falhas – e reduz os requisitos de treinamento.  
  • O código simulado e o software de simulação são um divisor de águas que agiliza o comissionamento de linha, especialmente para fabricantes de máquinas que podem testar e operar seus equipamentos virtualmente e validar o código muito antes de chegar ao local.
  • O RapidLaunch está pronto para o futuro e foi projetado para suportar a adoção de inteligência artificial, aprendizado de máquina e outras tecnologias emergentes que podem impulsionar a otimização da manufatura.
  • Como a Rockwell Automation mantém o framework, seus engenheiros podem se concentrar na inovação – não na gestão de especificação que consome muito tempo.

Juntos, esses benefícios resultam em mais consistência do sistema, inicialização mais rápida, menos treinamento, melhor produtividade – e melhor uso do seu talento em engenharia – para a vida útil do programa de veículos.

 

Quer saber mais? Entre em contato conosco clicando nos links "Conectar" abaixo.

 
SAIBA MAIS SOBRE PRODUÇÃO AUTOMOTIVA INTELIGENTE
 

Publicado 30 de outubro de 2022

Produção de veículo elétrico
Vista aproximada de um cabo de carregamento conectado a um veículo elétrico verde brilhante. Outro veículo elétrico está no fundo desfocado.
Indústrias
Produção de veículo elétrico

A Rockwell Automation fornece soluções de produção inteligente flexíveis e escaláveis para fabricantes de carros elétricos, a fim de otimizar e extrair valor à medida que as operações crescem.

Saiba mais
Topics: Build Resilience Automotivo e pneus Produção de veículos elétricos

Todd Montpas
Todd Montpas
Gerente de Negócios, Dados, Análise e Soluções para a Indústria – Rockwell Automation
Todd é responsável pelo portfólio de Dados, Análise e Soluções para a Indústria da Rockwell Automation, apoiando as iniciativas de Manufatura Digital de nossos clientes. Todd tem mais de 30 anos de experiência ajudando clientes a melhorar seus processos de manufatura e negócios, com foco em transformação digital.
Conectar:
 
Cliff Rice
Cliff Rice
Líder de plataforma de automação definida por software, Rockwell Automation
Cliff está focado em tecnologias de ponta e passou os últimos 7 anos apoiando algumas das empresas mais inovadoras do setor. Cliff ocupou várias funções, incluindo engenheiro de aplicações, líder de site de engenharia e engenheiro principal do Centro de Inovação de VE da Rockwell Automation.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
Fornecedores diretos: É hora de assumir o controle
Fornecedores diretos: É hora de assumir o controle
Blog
Blog
Fornecedores diretos: É hora de assumir o controle
Os fornecedores diretos enfrentam um dos cenários automotivos mais desafiadores em décadas. Esses serviços e soluções de automação permitem uma resposta proativa.
Hirata aumenta a eficiência com software de emulação
Hirata aumenta a eficiência com software de emulação
Case Study
Case Study
Hirata aumenta a eficiência com software de emulação
Hirata recently invested in an emulation software solution to improve debugging and commissioning by leveraging the latest digital engineering technology.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Especificações de controle automotivo simplificadas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.