Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Estabelecendo um ecossistema para a fabricação de bateria na Europa

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bateria de VE

As baterias desempenham um papel importante na sociedade moderna e em uma economia preparada para o futuro, mudando substancialmente a maneira como nos movemos, obtemos energia e nos comunicamos. À medida que a indústria global de baterias evolui, a Europa está bem posicionada para ser um player líder em um mercado em rápido crescimento.

Embora o potencial de mercado exista claramente, a Europa não aproveitou ao máximo no passado, terceirizando partes importantes da cadeia de valor para outras regiões do mundo. Atualmente, a fabricação de células de íon-lítio da UE representa menos de três por cento da participação global.

Aproveitar a enorme oportunidade de crescimento exigirá explorar as imensas possibilidades oferecidas pelas operações de produção existentes no continente, cadeias de fornecimento bem estabelecidas e know-how de inovação verde.

Fomentar esse potencial de crescimento é um dos muitos objetivos que temos na RECHARGE. Como uma associação do setor para tecnologia avançada de baterias recarregáveis e de lítio, buscamos impulsionar o setor para acelerar a transição para a mobilidade e geração de energia descarbonizadas, bem como apoiar as ambições de neutralidade climática da UE para 2050 e o papel de liderança em questões econômicas, tecnológicas e de sustentabilidade.

Por meio de nosso trabalho de política e pesquisa, apoiamos uma cadeia de valor de 360° que pode fornecer uma base sólida para o avanço de longo prazo da região na tecnologia de baterias, estendendo-se da produção de matérias-primas até a gestão do fim da vida útil.

 

Aproveitando nossos pontos fortes

O primeiro elemento fundamental para a liderança futura da indústria da Europa é uma compreensão clara de como a história socioeconômica da região e a rubrica atual contribuem para uma base sólida sobre a qual construir um ecossistema robusto e próspero. Felizmente, a Europa tem uma vasta gama de pontos fortes a serem explorados. Estes incluem:

IP forte

As empresas europeias do setor têm dado grande foco ao investimento e ao desenvolvimento de produtos, o que apoia a competitividade em nível global.

Estrutura legislativa de apoio

As regulamentações atuais, tanto nacionais quanto intercontinentais, mantêm a indústria em um alto padrão em áreas como direitos humanos, sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e segurança.

Mercado diversificado e altamente qualificado

As baterias estão desempenhando um papel significativo em setores onde a economia europeia tem sido tradicionalmente forte, como o setor automotivo e de energia. Essas habilidades herdadas se traduziram bem no apoio ao crescimento da produção de baterias.

Cadeias de fornecimento estabelecidas

As relações comerciais existentes entre as nações europeias são profundas, baseadas em pontos fortes relativos em áreas como matérias-primas, produção de peças e fabricação de produtos para o usuário final. Uma maior eficiência da cadeia de fornecimento é inerente ao comércio entre as nações europeias devido aos menores custos de transporte e emissão de carbono.

Governos e consumidores com visão de futuro que estão valorizando a sustentabilidade

Cada vez mais, os consumidores exigem conhecer as origens do que estão comprando para garantir a consistência com seus próprios princípios éticos e sustentáveis.

Energizando o futuro do continente

 

Essas características são significativas porque se baseiam em laços históricos combinados com tendências contemporâneas para apoiar o crescimento. Como as cadeias de fornecimento globais provavelmente passarão por mudanças significativas nos próximos anos, identificamos algumas oportunidades específicas para fortalecer ainda mais a posição da Europa e aumentar seu potencial de longo prazo. Na RECHARGE, focamos em:

  • Fomentar a inovação em áreas-chave de crescimento, como IoT, mobilidade e comunicações avançadas. À medida que a concorrência global aumenta, é vital que o financiamento seja protegido e continuamente aumentado para apoiar as atividades de P & D, a fim de garantir que a Europa seja capaz de liderar do ponto de vista tecnológico.
  • Criar um campo de jogo nivelado para competir no mercado global. Atualmente, estamos trabalhando com legisladores da UE em uma proposta para uma Diretriz de Bateria revisada (e arquivos legislativos relacionados), que acreditamos ser crucial para fornecer aos fabricantes europeus o framework no qual competir. De acordo com a diretriz, os fabricantes de fora da Europa serão obrigados a cumprir os mesmos padrões que as empresas regionais em áreas como emissão de carbono, gestão de fim de vida útil e direitos humanos, sociais e trabalhistas.
  • Impulsionar a liderança em sustentabilidade e reciclagem. Para maximizar o uso de recursos naturais, é vital que adotemos uma perspectiva ampla para considerar todo o ciclo de vida dos produtos de bateria. Ao gerenciar essa evolução, podemos garantir que os materiais com relevância ambiental e estratégica de fornecimento sejam mantidos no ciclo industrial e disponibilizados para a produção de baterias de melhor desempenho e mais eficientes, que normalmente usam menos desses materiais. Por meio desses ganhos de eficiência, podemos melhorar o perfil ambiental das baterias, apoiados por uma menor dimensão de CO₂ devido a fatores como menor dependência de combustíveis fósseis para energia doméstica, menos transporte e reciclagem aprimorada.
  • Demonstrar o nível de importância dado às cadeias de fornecimento éticas, desde as matérias-primas até o fim da vida útil. Os consumidores europeus estão se tornando cada vez mais conscientes de onde vêm os produtos que compram e estão buscando maior transparência dos produtores. Ser capaz de demonstrar que não apenas os materiais básicos são obtidos de forma ética, mas também que a produção dos produtos de bateria é sólida, apresenta, portanto, um diferencial significativo no mercado.

 

Liderando o caminho

Ao aproveitar essas oportunidades, a produção de baterias europeia não apenas pode preservar sua força regional existente e aprimorar suas vantagens competitivas em nível global, mas também assumir um verdadeiro papel de liderança em um futuro mais sustentável. Para realizar esse potencial, é essencial que colaboremos em toda a cadeia de fornecimento para capitalizar o profundo conhecimento do continente e o promissor potencial de inovação.

Estamos ansiosos para trabalhar com a Rockwell Automation para ajudar a construir e apoiar esse ecossistema próspero e contribuir para a visão de tornar o mundo um lugar mais produtivo e sustentável.

Publicado 20 de abril de 2020

Topics: Automotivo e pneus

Claude Chanson
Claude Chanson
Corporate General Manager, RECHARGE Batteries
Claude Chanson is General Manager of the Recharge association. He has an engineering degree from Bordeaux Graduate School of Chemistry and Physics and a PhD in electrochemistry from the University of Bordeaux 1. He joined the Saft Group in 1986 initially as an engineer in research and development and as project manager in the telecommunications and e-mobility sectors, before taking the posts of Division Technical Manager and Director for Li-ion technology. He has been with Recharge for eight years, representing the rechargeable battery industry’s interests at European bodies and international transport organisations, such as UNECE and ICAO.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Estabelecendo um ecossistema para a fabricação de bateria na Europa
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.