Loading
Blog | The Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

IO-Link Wireless aprimora máquinas de embalagem

IO-Link Wireless aprimora a adaptividade das máquinas de embalagem

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Homem trabalhando em tablet

A Independent Cart Technology (ICT) da Rockwell Automation está revolucionando o campo dos sistemas de trilha de transporte, permitindo controle de movimento preciso com propulsão sem atrito. A independência de movimento é fundamental para a personalização em massa, pois permite flexibilidade, redução de gargalos e melhor desempenho. No entanto, essa liberdade mecânica tem um custo, já que fornecer conectividade de dados em tempo real para sensores e atuadores nos transportadores se torna extremamente desafiador. A independência fornecida aos transportadores por meio da ICT permite muitos benefícios em uma variedade de aplicações, mas a automação integrada nos transportadores abre o potencial para benefícios adicionais e significativos do uso da ICT.

A habilitação do controle em tempo real por meio da inclusão do IO-Link Wireless nos transportadores oferece um nível adicional de independência, pois os produtos podem ser processados enquanto estão em movimento constante de maneira ágil e sincronizada. Isso simplifica a produção, não apenas no transporte dos produtos pela máquina, mas também na adaptação do processo de produção real para acomodar as necessidades em constante mudança dos clientes. O tempo de troca e configuração de ferramentas é minimizado, permitindo uma ampla gama de tipos de produto por máquina e reduzindo o custo e o tempo de lançamento no mercado de novos tipos e designs de produto. A dimensão da máquina e a sobrecarga de manutenção são reduzidas devido à redução de cabos, correntes, cintas, componentes mecânicos e acessórios de automação externa adicionais. A comunicação com os transportadores também permite recursos de monitoração de condições e manutenção preditiva.

O controle em tempo real requer conectividade de nível industrial. Até recentemente, a conectividade com fio era uma condição para a automação industrial, pois sua alta confiabilidade e baixa latência permitiam o controle da máquina, bem como a monitoração. Mas usar cabos em um sistema de transporte de transportadores independentes é praticamente impossível. É necessária uma solução de comunicação sem fio, mas as tecnologias sem fio tradicionais, como wi-fi, Zigbee e Bluetooth, não têm a confiabilidade e a latência necessárias para o controle nos transportadores. Elas simplesmente não foram projetadas para atender aos requisitos rigorosos de comunicação ultraconfiável, de baixa latência e expansível.

A solução disponível hoje que foi projetada para atender à necessidade desse tipo de automação sem fio é o IO-Link Wireless. O IO-Link Wireless foi desenvolvido como um padrão global de comunicação sem fio para substituir cabos tanto no controle em tempo real de sensores/atuadores quanto na monitoração para automação industrial. Com base no padrão IO-Link IEC 61131-9, é uma extensão do sistema para a tecnologia já estabelecida baseada em IO-Link. O IO-Link Wireless oferece confiabilidade de nível industrial com baixa latência determinística, robustez e expansibilidade para suportar alta densidade e produtividade de dispositivos controlados sem fio.

A CoreTigo, parceira de tecnologia da Rockwell Automation, fornece uma solução que permite comunicação IO-Link Wireless de alto desempenho em sistemas de ICT. Cada transportador é equipado com um IO-Link Wireless Multiport Hub (TigoHub), que permite a conectividade de vários sensores e atuadores no próprio transportador. O IO-Link Wireless Master (TigoMaster) se comunica sem fio com os dispositivos nos transportadores e se conecta ao CLP para controle de automação e aos servidores de TI de Internet das Coisas e da empresa para monitoração de dados. A solução de antena exclusiva da CoreTigo é um componente-chave para a integração da ICT. Ela permite uma solução altamente confiável, expansível e segura que pode suportar a comunicação com centenas de transportadores e dispositivos sem fio. Isso ocorre enquanto estão em movimento constante em uma máquina ou célula de trabalho com vários sistemas de ICT. A energia também pode ser fornecida de forma indutiva ao transportador usando um Contactless Power System da VAHLE, também parceira de tecnologia da Rockwell Automation. A VAHLE cria sistemas para transmissão de energia sem contato para fornecer aos transportadores móveis a energia necessária com uma dimensão ultrapequena e baixo peso. Assim, os fabricantes de máquinas ganham o grau de liberdade para equipar os transportadores com sensores e atuadores enquanto ainda transportam a carga útil necessária. A combinação dos dispositivos IO-Link Wireless da CoreTigo e da tecnologia de energia indutiva permite uma solução totalmente livre de cabos para energia e detecção para ICT.

O usuário final Cloostermans começou a usar a solução da CoreTigo há dois anos com a visão de criar uma combinação poderosa de energia e comunicação sem fio sobre os sistemas ICT da Rockwell Automation. Hoje, a Cloostermans fornece a maior integração de sistemas ICT sem fio, com mais de 300 dispositivos trabalhando sincronizados em uma máquina. Se você está projetando um novo sistema de transporte, agora é a hora de torná-lo ainda mais independente e adaptável com uma solução sem fio industrial que permite controle e monitoração em tempo real enquanto está em movimento constante, sem limitações. Fale com seu executivo de vendas da Rockwell Automation ou com o contato regional da CoreTigo para saber mais.

Publicado 23 de fevereiro de 2022

Topics: The Connected Enterprise Tecnologia de carrinho independente

Ohad Oman
Ohad Oman
Chefe de Marketing de Produto da CoreTigo
Ohad Oman é chefe de marketing de produto da CoreTigo. Ele tem ampla experiência multidisciplinar em Internet das Coisas, tecnologias sem fio e bens de capital industrial. A CoreTigo é uma Technology Partner no programa PartnerNetwork™ da Rockwell Automation.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left IO-Link Wireless aprimora máquinas de embalagem
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.