Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Incentivando a diversificação: o futuro da indústria irlandesa?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Incentivando a diversificação: o futuro da indústria irlandesa? hero image

Quando você pensa na indústria irlandesa, o que vem à mente?

Sem dúvida, uma história de sucesso, uma luz guia na recuperação da economia irlandesa após a crise financeira global de 10 anos atrás, construída em empresas de tecnologia, alimentos e bebidas e o setor de ciências da vida, que é de suma importância. Essa perspectiva de 10 anos é útil – ela realmente mostra o que pode ser feito. Então, vamos avançar 10 anos.

O que o futuro reserva para a indústria irlandesa – para onde ela pode ir, como deve ser e quais são os desafios que devemos superar?

No principal da indústria em 10 anos, espero ver o desenvolvimento contínuo das ciências da vida.  As empresas farmacêuticas e os fabricantes de produtos médicos têm um lar muito confortável na Irlanda, e que assim continue por muito tempo.

Da mesma forma, o impressionante setor de alimentos e bebidas irlandês permanecerá forte – ambos esses pilares da indústria irlandesa estão passando por mudanças na era da indústria 4 que apresentarão desafios, mas, em equilíbrio, eles têm uma oportunidade fantástica de ir de força em força sob uma boa gestão estratégica, juntamente com o apoio certo do governo.

Mas há muito mais na indústria irlandesa, e há uma enorme oportunidade para nós crescermos em aspectos menores ou menos maduros da indústria e construirmos nossa reputação, produção e produtividade.

Na verdade, é até possível argumentar que a melhor rota para o crescimento industrial nos próximos 10 anos na Irlanda vem da diversificação industrial.

Clique aqui para conferir o último blog de John Condon.

Como mencionei em blogs anteriores aqui, ingressei na Rockwell Automation como country director para a ilha da Irlanda, tendo passado vários anos trabalhando em uma variedade de funções no Oriente Médio. Lá, a diversificação está no topo da agenda da indústria. A dependência (compreensível) do setor de petróleo e gás não é vista como uma estratégia de longo prazo e grandes compromissos com a diversificação, tanto financeira quanto intelectualmente, já estão dando frutos.

A diversificação na Irlanda também faz muito sentido – e, ao contrário de grande parte do Oriente Médio, não estamos começando do zero. Aqui está um exemplo. Ao longo da minha carreira, tive motivos para viajar pelo mundo e passei um tempo em instalações de mineração em vários continentes.

Sem exceção, em cada mina, vi tecnologia irlandesa. Isso não é algo? Máquinas fabricadas na Irlanda do Norte são vendidas para mais de 100 países, o cluster emprega mais de 4000 pessoas em mais de 100 empresas.

Ela é apoiada por uma cadeia de fornecimento estabelecida e por fortes centros de engenharia e pesquisa em duas universidades de classe mundial. É também uma indústria que está avançando muito, pois se beneficia da monitoração remota e do diagnóstico de tecnologias criadas para serem móveis. Para saber mais, acesse nossa página Connected Mining.

Já existem muitas outras empresas que poderiam contribuir para uma maior diversificação da indústria irlandesa nos próximos 10 anos. O espírito empreendedor irlandês está vivo e bem e é claro de se ver em suas indústrias estabelecidas, bem como naquelas pelas quais é menos conhecido.

Em meu tempo relativamente curto como country director da Rockwell Automation na Irlanda, vi algumas empresas fantásticas no início de suas jornadas para se tornarem, potencialmente, marcas de importância global em vários setores – incluindo o trabalho na cadeia de fornecimento automotiva, por exemplo.

A Indústria 4.0 oferece um ambiente que, se aproveitado corretamente por países como a Irlanda, pode ajudar essa diversificação a se enraizar e crescer muito rapidamente. As barreiras de entrada para novas empresas estão diminuindo o tempo todo, as tecnologias agora existem para escalar rapidamente, o retorno do investimento (retorno do investimento) de uma indústria flexível e altamente automatizada está se tornando mais fácil de comprovar, e as cadeias de fornecimento e infraestrutura sofisticadas que tornam tudo isso possível já existem na Irlanda.

Claro que também existem desafios, e o mais importante deles sempre estará relacionado ao elemento humano. A melhor automação do mundo pode expandir as possibilidades humanas – ela não pode substituí-las. Os humanos são e continuarão sendo o recurso mais importante para a indústria, e à medida que a automação impulsiona o fator humano ainda mais na cadeia de valor, a importância de um pessoal altamente qualificado, altamente treinado e flexível é maior do que nunca.

Publicado 1 de abril de 2019


John Condon
John Condon
Country Sales Director Ireland, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Incentivando a diversificação: o futuro da indústria irlandesa?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.