Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Não trabalhe com seus dados. Faça com que seus dados trabalhem para você.

O uso mais inteligente de dados proporciona análise mais profunda e insights mais rápidos para empresas de alimentos e bebidas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Não trabalhe com seus dados. Faça com que seus dados trabalhem para você.

Transformação digital. Produção inteligente. Internet das coisas industrial. Uma empresa conectada. Indústria 4.0.

Não importa como você chame, os dados a impulsionam. A digitalização é um elemento fundamental para o sucesso de um produtor de alimentos e bebidas. Acertar desde o início pode ser a diferença entre liberar milhões em economias operacionais ou perder o mesmo em ineficiências e tempo desperdiçado.

Não caia na armadilha do "big data"

No final dos anos 1990, o termo "big data" surgiu. Desde então, reunimos mais dados, treinamos cientistas para analisar e dar sentido a tudo isso, e tentamos automatizar a árdua tarefa de extrair valor comercial.

Embora o big data faça sentido para algumas aplicações de análise e de consumidor, ele não é adequado para aplicações industriais no chão de fábrica. Em vez disso, os produtores precisam de dados contextualizados e estruturados para obter informações acionáveis sobre KPIs como consumo de energia, Eficiência Geral do Equipamento, eficiências de lote e qualidade.

Então, como transformamos e aplicamos os dados do chão de fábrica que são tão críticos para obter valor e produtividade? Aproveitando ferramentas que adotam uma abordagem inteligente para os dados desde o início – organizados e contextualizados para permitir um fluxo de dados simplificado que leva a insights mais rápidos.

FactoryTalk InnovationSuite
Main Image
FactoryTalk InnovationSuite

O FactoryTalk InnovationSuite facilita o acesso, a compreensão e o aproveitamento da informação necessária para tomar decisões.

Começar

Um sistema de automação criado com as informações em mente

Os objetos inteligentes surgiram como uma maneira nova e simplificada de organizar dados para que possam ser facilmente coletados do controlador, depois movidos e consumidos pelos sistemas de Internet das coisas industrial. O framework padronizado expõe totalmente os conjuntos de dados para o contexto pré-configurado para o programador, reduzindo muito o tempo de programação.

Dito de outra forma, os sistemas de Internet das coisas industrial e de automação têm regras diferentes, e os objetos inteligentes criam a linguagem universal para que eles conversem. Em sua essência, os objetos inteligentes trazem descoberta automática, padronização, sincronização e integridade aos seus dados.

Em uma configuração convencional, o sistema de automação faz interface com a plataforma de Internet das coisas industrial por meio de um conversor de protocolos. Esse conversor de protocolos normalmente requer configuração e esforço para preparar os dados. E é geralmente nesse ponto que o trabalho de contextualização se torna crítico, especialmente quando sistemas diferentes estão envolvidos. Como o sistema de Internet das coisas industrial não está "ciente" das estruturas de automação, pode ser necessário criar um novo modelo para cada aplicação, e mais ineficiências resultam à medida que o sistema de Internet das coisas industrial bombardeia os controladores de automação com dados. Por exemplo, um sistema de Internet das coisas industrial obteria informações em partes, como: a ação X está prestes a acontecer, a ação X está acontecendo, a ação X está concluída. Esses três pontos de dados precisam ser manipulados para se conectarem como uma ação contínua relacionada.

 

Em um sistema construído com objetos inteligentes, os dados podem ser organizados, modelados e consumidos automaticamente por sistemas e aplicativos de Internet das coisas industrial com pouco ou nenhum esforço de um programador. Os tags de CLP agora podem ter definições consistentes de taxas, estados, status etc., e são entregues em bancos de dados de informações com contexto, como número da linha, nome da máquina e local. Esses elementos são todos críticos para permitir soluções de Internet das coisas industrial que, em última análise, geram mais insights, melhores análises e uma compreensão mais profunda do seu processo e dos riscos potenciais. No exemplo acima, os três pontos de dados para a ação X são reconhecidos automaticamente como uma ação contínua para um contexto maior.

 

Animação de dados inteligentes: veja como dados díspares em uma arquitetura baseada em tags são simplificados e recebem contexto com um ecossistema baseado em objetos.

Desenvolvimentos inteligentes para desenvolvedores

Então, por que tudo isso importa? Pergunte a qualquer desenvolvedor que já trabalhou no mundo da Internet das coisas industrial. Dados complexos e inconsistentes criam armadilhas que resultam em frustração, localização de falhas e perda de produtividade. De acordo com Forbes.com, os cientistas de dados relatam gastar 80% do tempo preparando dados em vez de minerar insights.

Considere uma linha simples de bebidas com cinco máquinas (veja a animação "fábrica de bebidas"). Ela pode ter mais de 1000000 valores de dados associados. A maioria das empresas não tem os recursos disponíveis para gerenciar todas essas informações, nem é onde elas deveriam gastar seu tempo. Os objetos inteligentes simplificam a preparação de dados, ou seja, um modelo alimenta muitos aplicativos. Um cliente estimou que levaria um mês para um desenvolvedor fazer o que os objetos inteligentes permitiram em apenas 6 horas – uma melhoria de 96%.

Além disso, esse método mais direto resulta em melhor integridade dos dados e determinismo. Podemos comparar o que o mesmo produto faz em diferentes estágios com uma precisão e integridade nunca antes vistas. E, com a capacidade de atribuir atributos aos dados, como Eficiência Geral do Equipamento, energia ou fluxo de massa, obtemos informações que são automaticamente agregadas e categorizadas. A partir daí, elas são relatadas de uma maneira significativa para a tomada de decisões e otimização, tanto humana quanto de máquina.

No final, os objetos inteligentes não alteram os dados. Mas simplificam muito a forma como você os captura, visualiza e apresenta e, com o tempo, como você otimiza as operações como resultado disso. Deixe-nos saber como os objetos inteligentes podem se encaixar em sua estratégia de informações.

 

Animação da fábrica de bebidas: veja como o Smart Objects facilita o acesso e a interpretação de dados organizados e com registro de data e hora pelo ThingWorx ou por outras plataformas de Internet das coisas industrial.

 

Publicado 22 de junho de 2020

Topics: Alimentos e bebidas

Steve Mulder
Steve Mulder
Líder de segmento de embalagens, Rockwell Automation
Steve tem mais de 22 anos de experiência na indústria de máquinas de embalagem, com ampla experiência em engenharia, vendas, marketing e liderança de empresa. Com experiência como líder sênior em empresas que fornecem uma ampla gama de máquinas de embalagem, Steve oferece uma perspectiva única de OEM e amplo conhecimento em aplicações de embalagem.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Não trabalhe com seus dados. Faça com que seus dados trabalhem para você.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.