Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A previsão do futuro tem futuro?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A previsão do futuro tem futuro? hero image

À medida que o mundo enfrenta a pandemia de COVID-19, as discussões sobre jornadas de transformação digital podem parecer fora de contexto. Mas e se a transformação digital oferecer a chave para o sucesso no "novo normal"?

A cadeia de fornecimento global está passando por um nível de interrupção nunca visto antes. Muitas empresas estão lutando para atender a influxos repentinos de demanda ou para se manterem à tona em mercados que entraram em colapso sem advertência. Nesse clima, as conversas globais se concentraram em sustentar atividades "necessárias"; portanto, os investimentos em tecnologia digital que prometem retorno do investimento a longo prazo podem ser deixados de lado na tentativa de sobreviver.

Para analisar as implicações disso, é importante considerar como a COVID-19 dividiu efetivamente a manufatura em três grupos principais:

  • Indústrias que estão experimentando aumento na demanda: Muitos fabricantes de produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas e bens de consumo estão lutando para atender aos impulsos repentinos na demanda por produtos que são essenciais para combater o vírus ou uma parte importante da vida em casa.
  • Indústrias que farão parte da recuperação do vírus: Mineração, produtos químicos, metais e muitas indústrias pesadas estão começando a se preparar novamente, especialmente nos países da APAC, que estão se recuperando da primeira onda da pandemia.
  • Indústrias que experimentaram uma queda rápida na demanda: Automotiva, petróleo e gás e outras indústrias que foram atingidas por restrições de viagem estão lutando para sobreviver em mercados que se contraíram rapidamente.

Não importa a categoria em que um negócio se enquadre, a única coisa que todos têm em comum é a necessidade de ser mais adaptável e focado no cliente. A transformação digital, e olhar para o futuro, oferece a rota mais eficaz para esses resultados.

The Fight to Adapt

Primeiramente, para as indústrias que enfrentam picos extremos (mas muitas vezes de curto prazo) na demanda, é importante poder se adaptar a esse ambiente novo e em rápida mudança. Muitos fabricantes descobriram que suas cadeias de fornecimento foram prejudicadas por restrições de viagem e fronteiras fechadas, bem como por gargalos de fornecimento. Uma supervisão maior dessas cadeias por meio de tecnologias como IoT será crucial para superar os desafios futuros. Além disso, o atual impulso na demanda não durará para sempre, portanto, é vital preparar-se para um cenário em que as linhas de montagem ampliadas possam ser usadas para novos fins.

Em segundo lugar, os fabricantes cujos produtos serão cruciais para a recuperação também enfrentarão padrões de demanda irregulares à medida que os países retornam à normalidade. A tecnologia que os ajuda a obter um comando mais completo de suas linhas de montagem será fundamental para aumentar a eficiência para atender à demanda crescente e se adaptar rapidamente à medida que essas demandas mudam.

Por que as empresas transformadas digitalmente estão melhor posicionadas para reagir aos desafios do coronavírus – Leia o blog.

Por que as empresas com transformação digital estão melhor posicionadas para reagir aos desafios do coronavírus – Leia o blog.

Quanto aos fabricantes que estão lutando com a diminuição da demanda, o foco, sem dúvida, será restringir os gastos o máximo possível. Mas é incerto por quanto tempo isso vai durar, e pode ser mais um caso de afundar ou nadar do que simplesmente se abrigar para enfrentar a tempestade. Aqueles que têm apetite para correr o risco devem reinvestir em tecnologia que os ajudará a mudar para produzir produtos de alta demanda.

 

Sem fim para o futuro

Claro, nem todos os fabricantes estão adiando a transformação digital. Na verdade, muitos clientes estão nos procurando com solicitações urgentes para ajudar a acelerar a multifuncionalidade de suas equipes ou trazer experiência remotamente. Nesses casos, a transformação digital está se tornando uma questão urgente do imediato, em vez de uma jornada de longo prazo.

Algumas tecnologias, como a realidade aumentada (AR), são imensamente valiosas para permitir uma rápida mudança tecnológica nesses cenários. Mas também é importante não perder de vista o quadro maior e de longo prazo.

A transformação digital é muito mais do que tecnologia. Líderes verdadeiramente disruptivos, como Amazon, Netflix e Uber, mostraram que o sucesso a longo prazo não está simplesmente em ter uma tecnologia melhor, mas em se adaptar mais de perto às necessidades do cliente. Isso é igualmente verdadeiro na fabricação. Mesmo antes da crise, vimos os fabricantes se concentrarem em ofertas mais personalizadas para seus clientes: produções mais curtas, pedidos menores e produtos mais personalizados. Por exemplo, para atender ao apetite de seus clientes por linhas de produtos que são atualizadas com frequência, um fabricante de bens de consumo começou a atualizar seus produtos de limpeza a cada três a seis meses. Esse tipo de adaptabilidade agora é mais importante do que nunca.

Neste momento de mudanças rápidas, pode ser difícil alcançar a visão de longo prazo implícita na ‘antecipação do futuro’. Mas a transformação digital de longo prazo é toda sobre se adaptar rapidamente às mudanças. Esta crise pode ser um novo começo que destaca a necessidade de flexibilidade e maior supervisão das linhas de montagem e das cadeias de fornecimento. Isso está longe de ser o fim da antecipação do futuro.

Se você deseja descobrir mais sobre como o futuro da fabricação está sendo moldado pelos eventos atuais, visite o hub Management Perspectives para acessar blogs, podcasts, webinars e vídeos.

Publicado 6 de julho de 2020

Topics: Management Perspectives

Matt Graves
Matt Graves
Diretor, Kalypso (uma empresa da Rockwell Automation)
Matt é especializado em transformação digital e tem mais de uma década de experiência trabalhando com empresas de manufatura, alcançando melhorias tangíveis nos resultados operacionais de negócios. Matt projetou e implementou um programa global de transformação digital para uma grande multinacional de petróleo e gás, que recebeu vários prêmios independentes e foi creditado com ganhos de produção de cerca de 5 %.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left A previsão do futuro tem futuro?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.