Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Você tem um plano de backup para evitar tempo de inatividade? Serviços de suporte industrial externos podem ajudar

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Você tem um plano de backup para evitar tempo de inatividade? Serviços de suporte industrial externos podem ajudar hero image

Você está seguindo sua rotina diária (ou noturna) normal, e tudo está ótimo na fábrica. A produção está funcionando sem problemas, e todos estão felizes.  E então... chega a ligação... Line 1 está parada, de novo.

E então o alarme dispara.

A maioria das pessoas já lidou com essa situação de uma forma ou de outra, seja você o técnico enviado para consertar o problema, o gerente de manutenção chamado porque a equipe está perplexa ou o representante do depósito que agora está sentindo a pressão para encontrar a peça certa. A lista poderia continuar, mas você entendeu a ideia.

As próximas etapas são críticas para garantir que você volte à produção o mais rápido possível.  Então, o que você faz?  Vamos passar por um cenário e ver como você pode melhorar sua resposta a tal evento.

Quando conversamos com os fabricantes, a sequência de etapas pode variar, mas geralmente são as mesmas. Um técnico chega ao local e começa a realizar a localização de falhas, ou talvez ele simplesmente troque a peça na esperança de que o problema seja resolvido.

Saber quando aumentar a experiência técnica de sua equipe com suporte externo

Mas o que acontece quando você não consegue descobrir o problema? E se você pudesse chamar um engenheiro experiente, mesmo que não tivesse um disponível no pessoal?  Ter a opção de chamar um suporte técnico externo pode ajudar de várias maneiras.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o valor de um contrato TechConnect℠.

Talvez o problema não seja uma correção simples, e um engenheiro de suporte técnico pode ajudar a diagnosticar seu problema na primeira chamada. Talvez a crescente lacuna de habilidades e a escassez de pessoal tenham atingido você com força, e esses engenheiros podem ajudar quando os técnicos não têm todas as habilidades para realizar a localização de falhas na plataforma Logix que você está executando.

Você sabe quais são seus custos se não conseguir resolver rapidamente um problema em sua instalação?

De acordo com nossos dados internos, 75% dos problemas de suporte técnico podem ser resolvidos com o primeiro engenheiro com quem você fala, se usar um suporte técnico externo, como o suporte TechConnect℠ da Rockwell Automation.

Digamos que o problema não possa ser resolvido com uma ligação telefônica. E agora? Em uma linha crítica sem backup, você provavelmente está ligando para o depósito para pedir uma peça de reposição. Isso pode dar certo ou não.

Sempre há esperança de que uma peça nova ou remanufaturada esteja disponível e esperando para ser trocada. Quão confiante você está, após a localização inicial de falhas, de que essa peça resolverá o problema?

Agora, vamos supor por um momento que essa falha seja GRANDE. O problema é o principal acionador que está alimentando a linha de produção 1. Se você tiver uma substituição, já estará à frente do jogo. Você tem a experiência na instalação para instalar a nova? 

É aqui que você pode precisar contar com serviços de emergência no local, onde engenheiros de serviço de campo podem ser enviados para sua instalação em uma situação de emergência. Os serviços de suporte à automação industrial podem oferecer experiência em aplicativos e produtos para ajudar a garantir que essa troca ocorra sem problemas e que você volte a funcionar o mais rápido possível.

Nesse momento, você provavelmente já está de volta ao trabalho em plena capacidade, e muitas vezes vem o suspiro de alívio. Todos voltam à rotina diária.

Aqui está a coisa, ainda não terminamos.

Peças confiáveis e treinamento ajudam a prevenir o próximo evento de tempo de parada
Encontre um distribuidor autorizado local próximo de você.

O que você pode fazer para se preparar ou, melhor ainda, ajudar a prevenir a próxima situação de tempo de parada? O que acontece com a peça com defeito que foi retirada da produção? Uma boa maneira de lidar com isso é contratar serviços de remanufatura para garantir que você tenha uma peça sobressalente confiável caso precise dela no futuro.

Talvez a localização de falhas não tenha ocorrido como planejado, e a equipe de manutenção poderia usar um pouco mais de conhecimento sobre a peça que falhou.  O treinamento local no local pode ser utilizado para ajudar sua equipe a responder de forma mais eficaz da próxima vez.

No final das contas, no ambiente de produção acelerado em que vivemos, cada minuto conta.

Como todos nós respondemos a esses eventos é fundamental para o seu sucesso. Sua necessidade de serviços sob demanda ou no local pode assumir muitas formas e tamanhos, mas com acesso rápido à ajuda de pessoas que entendem suas aplicações e produtos instalados, você saberá que não está sozinho na luta para manter sua instalação operando.

Publicado 20 de fevereiro de 2019


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Você tem um plano de backup para evitar tempo de inatividade? Serviços de suporte industrial externos podem ajudar
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.