Loading
BLOG | Água Esgoto
Recent ActivityRecent Activity

A transformação digital abre as comportas para eficiências na indústria da água

A mudança climática e a necessidade de conservar os recursos naturais – especialmente a água – significam que o valor proporcionado pela adoção de tecnologia e pela transformação digital não pode mais ser ignorado.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dubai. No verão de 2016. Usina de dessalinização moderna nas margens do Golfo Pérsico.

É justo dizer que a maioria de nós no mundo desenvolvido considera como garantido o fornecimento doméstico de água potável. Como gás, eletricidade e, mais recentemente, wi-fi, é literalmente uma mercadoria disponível na torneira sobre a qual tendemos a não pensar muito... não precisamos pensar.

Mas com as mudanças climáticas, o crescimento populacional, as migrações sociais para cidades existentes e novos habitats, juntamente com um fornecimento finito de água doce natural, a água está se tornando uma utilidade preocupante para muitos países, mesmo aqueles com chuvas abundantes.

Quando você olha para os números, pode ver por que isso não é uma questão simples. A National Geographic resume isso de forma bastante sucinta: “Embora quase 70 % do mundo seja coberto por água, apenas 2.5 % dela é doce... apenas 1 % dela é facilmente acessível, com grande parte dela presa em geleiras e campos de neve. Em essência, apenas 0.007 % da água do planeta está disponível para alimentar e sustentar seus 6.8 bilhões de pessoas.”

Essa escassez é agravada pela demanda adicional da agricultura e da pecuária para alimentar nossa população crescente, com a National Geographic ilustrando isso perfeitamente novamente, com o fato sóbrio de que o hambúrguer médio leva 2400 L (630 gal) de água para ser produzido!

Investimento e transformação

Adicione a isso a falta de investimento e a lendária inércia dos governos para investir tempo e esforço na atualização dos sistemas, e o problema se aprofunda e se espalha. É por isso que muitas operações estatais estão procurando empresas comerciais para ajudá-las a lidar com a escassez e a falta de dinamismo, e para trazer a infraestrutura a um padrão muito mais eficiente e muito mais sustentável.

Historicamente, descobrimos que os setores de serviços públicos têm margens menores, propostas de valor incertas e orientação limitada dos órgãos governamentais. Isso os tornou lentos para adotar tecnologias digitais que teriam abordado a eficiência e o fornecimento antes que se tornassem preocupações. Considerando as preocupações com as mudanças climáticas e a necessidade de conservar os recursos naturais, o valor proporcionado pela adoção da tecnologia não pode mais ser ignorado. Os fornecedores de tecnologia estão impulsionando uma transformação digital acelerada para ampliar as ofertas atuais.

A urgência dessa necessidade é resumida pelo 2030 Water Resources Group em sua "publicação" ‘Charting Our Water Future: Economic frameworks to inform decision-making’, que explica: “Em apenas 20 anos, este relatório mostra que a demanda por água será 40 % maior do que é hoje, e mais de 50 % maior nos países em desenvolvimento mais rápido. As taxas históricas de expansão do fornecimento e melhoria da eficiência fecharão apenas uma fração dessa lacuna. A menos que as comunidades locais, nacionais e globais se unam e melhorem drasticamente a maneira como imaginamos e gerenciamos a água, haverá muito mais aldeias famintas e ambientes degradados — e o próprio desenvolvimento econômico será colocado em risco em muitos países.”

Seguindo o petróleo

Já estamos vendo um grande desenvolvimento no Oriente Médio e na África, à medida que os centros populacionais seguem e evoluem em torno da exploração, migração e extração baseadas em petróleo, que por sua vez fornecem as condições econômicas nas quais outras indústrias e fornecedores (e suas forças de trabalho associadas) podem prosperar.

E são esses locais de fábrica nova – que, na maioria das vezes, explorarão a dessalinização – que podem estabelecer um padrão para o resto do mundo seguir.

Como um processo de alto consumo de energia, extrair a máxima eficiência de qualquer operação de dessalinização – e seu subsequente armazenamento, transmissão, distribuição e uso – é um objetivo principal. E é aqui que a transformação digital por meio de sistemas inteligentes e conectados entrará em cena.

Aprenda com outros setores

De fato, essas infraestruturas hídricas emergentes podem aprender uma coisa ou outra com as operações de petróleo e gás que estão seguindo. Com a indústria de petróleo e gás em um estado quase constante de fluxo econômico, os operadores proprietários foram rápidos em abraçar a ideia de transformação digital, integração total e caminhos de dados operacionais robustos desde a cabeça de poço até o tank farm. Uma abordagem que economizou milhões de horas, USD milhões, emissões e problemas.

Graças às parcerias público-privadas e ao envolvimento de organizações comerciais (que são mais sensíveis a custos/lucros do que os governos), há um potencial incrível para criar uma indústria que defina o que uma transformação digital pode oferecer.

Toda a cadeia de fornecimento

Da dessalinização, passando pelo armazenamento, transmissão, distribuição e uso eventual, as tecnologias digitais em cada etapa permitirão que os operadores extraiam cada gota de eficiência de seus processos, reduzindo vazamentos e desperdícios ao mínimo absoluto. De fato, a tarifa por metro cúbico para água dessalinizada está caindo, à medida que as tecnologias de osmose reversa melhoram e a geração de energia faz a transição para formatos renováveis mais limpos.

Aumentar a eficiência por meio da transformação digital aborda o custo total de propriedade (TCO) em todo o processo de água, gerando resultados sustentáveis para toda a cadeia de fornecimento de água e para o planeta.

Nós, da Rockwell Automation, acreditamos que a informação é a chave para a sustentabilidade. Todos os dias, ajudamos dezenas de milhares de clientes a tomar decisões baseadas em dados que beneficiam tanto os negócios quanto o planeta. Ajudamos os clientes a aproveitar a transformação digital para reduzir o impacto global por meio de sistemas inteligentes e conectados. Uma maior conectividade libera um potencial ainda maior. A concretização desse potencial depende da contextualização de dados de produção valiosos e de insights que podem trabalhar para melhorar processos, eficiência e gerar resultados sustentáveis

Juntando tudo, precisamos manter o ímpeto e melhorar esses números, reduzindo a água dessalinizada para USD 0,20/m³ enquanto continuamos a reduzir a emissão de carbono. Outras indústrias provaram que a transformação digital cria mudanças de paradigma em eficiência e proatividade; com essas folhas limpas, a indústria da água também pode.

Publicado 21 de setembro de 2022

Esgoto e saneamento
Esgoto e saneamento
Esgoto e saneamento
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
Topics: Sustentabilidade Saneamento Esgoto

Alaa Awinat
Alaa Awinat
Manager, EMEA Sustainability & Smart Water Strategic Accounts, Rockwell Automation
Alaa Awinat holds a bachelor’s degree in electrical and computer Engineering and is currently pursuing his post-graduate degree in Sustainability Studies and has 13 years of experience in the Industrial Automation domain throughout variety of industries such as Oil and gas, Water and Wastewater, Metals and HVACR. In his current role, he manages Sustainability Strategic Accounts in EMEA for Rockwell Automation. Alaa is passionate about coupling Sustainability with Digital Transformation particularly in the Water industry.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Abra as comportas para eficiências na indústria de água
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.