Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custo e complexidade

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custo e complexidade hero image

A indústria de pneus tem visto uma série de projetos de CapEx nos últimos anos, com muitos bilhões de USD comprometidos com fábricas de pneus novas e expandidas em todo o mundo. À medida que essas fábricas entram em operação e as empresas são forçadas a expandir novamente devido aos desafios econômicos resultantes da COVID-19, uma coisa ficou clara: sua capacidade de expandir as operações de forma econômica é mais vital do que nunca.

Felizmente, várias tecnologias digitais podem ajudar você a reduzir seus custos operacionais, expandir as operações e abordar o treinamento de funcionários de novas maneiras.

Por meio de melhor visibilidade e processos digitalizados, as tecnologias digitais podem ajudar você a melhorar a eficiência em suas fábricas e reduzir pontos problemáticos como tempo de parada não programada e problemas de qualidade que aumentam seus custos. Elas também podem melhorar sua flexibilidade e expansibilidade para ajudar você a responder mais rapidamente às necessidades em constante mudança dos clientes e do mercado.

Main Image

Os fabricantes de pneus podem competir melhor em termos de custo e gerenciar maior complexidade de produção com essas três soluções digitais. Saiba mais sobre como as soluções digitais reinventam a forma como você compete na produção de pneus.

Há uma abundância de soluções digitais à sua disposição, mais do que você possivelmente tem tempo para avaliar. Então, vamos analisar as três maneiras que podem ter o maior e mais imediato impacto em seu negócio.

Análise

O software de análise transforma dados brutos de produção em insights úteis que podem ajudar os funcionários a resolver seus maiores desafios.

O tempo de parada não programada é um bom exemplo. O software de análise preditiva pode coletar dados de ativos críticos, como misturadores, extrusoras e máquinas de fabricação de pneus, para aprender os padrões que precedem as falhas. Então, se o software detectar esses padrões, ele pode notificar os técnicos, para que eles possam resolver o problema.

Isso não apenas pode ajudar a reduzir ou evitar o tempo de parada não programada, mas também pode reduzir o tempo e o dinheiro gastos em reparos desnecessários.

A qualidade é outra área em que a análise pode ajudar você a ter um desempenho melhor. O software pode identificar variabilidades no processo de fabricação de pneus para ajudar os operadores a produzir pneus de acordo com suas receitas de forma mais consistente.

sistema de execução de manufatura

As operações de pneus flexíveis e digitalizadas respondem mais rapidamente às demandas do mercado, e um sistema de execução de manufatura (MES) moderno é um dos principais motivos.

Um sistema de execução de manufatura pode conectar suas operações em fábricas e sistemas de negócios globais. Isso permite que o pessoal use insights em tempo real, como atualizações de trabalho em processo (WIP), para tomar decisões mais rápidas e inteligentes em suas fábricas.

Um sistema de execução de manufatura também pode ajudar a garantir que todos os trabalhadores, mesmo aqueles com experiência mínima em produção, entreguem pneus de alta qualidade. Isso se deve a recursos essenciais, como instruções de trabalho aplicáveis que orientam os operadores em cada processo de produção para ajudá-los a fabricar pneus conforme as especificações.

Em um momento em que as misturas de pneus, a demanda do consumidor e o pessoal estão passando por mudanças, um sistema de execução de manufatura pode ajudar você a se manter ágil. Por exemplo, ele pode automatizar a coleta de dados para reduzir a papelada e ajudar você a rastrear tudo, desde o consumo de materiais até produto defeituoso.

gêmeo digital

Um gêmeo digital é uma réplica virtual de um ativo físico – como um produto, máquina ou planta – que pode imitar o desempenho do ativo e aspectos como desgaste ao longo do tempo.

Vamos ver como isso pode agregar valor a um ativo como uma máquina de fabricação de pneus ao longo de seu ciclo de vida.

À medida que a máquina está sendo projetada, você usa um gêmeo digital para verificar se ela funcionará como esperado. Em seguida, você pode usar o gêmeo digital para comissionar virtualmente a máquina antes de implantá-la no local, ajudando a evitar problemas de integração de última hora e caros que podem atrasar as partidas.

Após o comissionamento, você pode usar o gêmeo digital para treinar operadores virtualmente. Isso pode ajudar os operadores a aprender como executar a produção em um estado ideal e como responder a cenários que podem ser difíceis de recriar com equipamentos físicos.

Então, uma vez que a máquina esteja operacional, o gêmeo digital pode ajudar a diagnosticar problemas nela em um ambiente de realidade aumentada (AR). E o gêmeo pode ser usado para testar mudanças de processo antes de serem implementadas.

Acelere seu desempenho

As soluções digitais capacitam o pessoal de produção com novos insights para ajudá-los a tomar melhores decisões em todas as suas fábricas. Elas ajudam a transformar processos para reduzir o tempo de parada não programada, otimizando a velocidade e a qualidade na produção de pneus. E podem oferecer maior flexibilidade para ajudar você a se manter na borda inicial de um setor de pneus em rápida transformação.

Saiba mais sobre como as soluções digitais reinventam a forma como você compete na produção de pneus.

Publicado 3 de abril de 2020

Topics: Automotivo e pneus

Dan Paul
Dan Paul
Global Business Leader, Tire Industry at Rockwell Automation
Dan Paul is the Global Tire Industry Business Leader for Rockwell Automation. His career in automation spans 28 years, including 18 years with Rockwell Automation. He has spent much of his time concentrating in the Automotive & Tire Industries with 10 years focused on delivering world class automation services and solutions to the Global Tire Industry.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Produção digital de pneus: uma maneira melhor de gerenciar custo e complexidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.