Loading
Blog | Transformação digital
Recent ActivityRecent Activity

Sua jornada de rosca digital precisa de um plano

Aproveite a rosca digital e alcance maior inovação, reduza o tempo para qualidade e acelere o tempo de lançamento no mercado

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiro segurando um laptop ao lado de uma engenheira e apontando para a janela

Com o espaço da Internet das coisas industrial em constante evolução no mercado industrial, a compreensão e a jornada do que o Digital Thread significa para o seu negócio é vital. O Digital Thread não é apenas palavras da moda como nuvem, IoT, dispositivos de borda e outros, é o principal do que a transformação digital e a industrialização alcançarão nos próximos dias, meses e anos. Para entender melhor o impacto disso na indústria e na comercialização, devemos nos concentrar nos elementos básicos do que o Digital Thread exige para ser bem-sucedido. Simplificadamente, o espaço do consumidor forneceu esses tipos de soluções com o uso de dispositivos de borda e serviços de computação em nuvem para o envio de dados do ponto consumidor para uma solução de nuvem central que é capaz de usar esses dados e fornecer informações sobre saúde, métricas de desempenho atlético e várias outras métricas como parte do ecossistema do dispositivo.

A industrialização requer uma ênfase maior na qualidade dos dados, no sourcing e no caminho dos dados. Portanto, é fundamental entender que o Digital Thread começa na Layer 1 do modelo Purdue. É aqui que definimos o sucesso dos dados com CLPs, sensores inteligentes, módulos de coleta de dados e PCs industriais, para citar alguns. A construção do seu próprio dispositivo de borda dentro do seu espaço de trabalho de fabricação é fundamental para o sucesso do Digital Thread. À medida que avançamos nesse “rosca” pela rede de fabricação, passamos para os sistemas das Layer 2 e Layer 3 e, respectivamente, essas fontes de dados (IHMs, históricos, bancos de dados industriais) são a primeira verificação importante da integridade da infraestrutura do Digital Thread. Esses sistemas definem a capacidade das soluções de IoT e similares de serem construídas rápida e eficientemente para iniciativas de Analytics e ciência de dados. Ao usar produtos como o FactoryTalk® Historian e o FactoryTalk® AssetCentre, o Digital Thread é enriquecido com metadados que podem ser usados para aprimoramento do pessoal e fornecer inteligência de negócios para a tomada de decisões em processo, aumentando a agilidade da fabricação.

A jornada do Digital Thread converge as necessidades de inteligência de negócios provenientes da automação e das operações para fornecer informações essenciais na entrega rápida de produtos, reduzir o tempo para qualidade e borrar as linhas da segmentação de TI/TO.

A necessidade de um plano de Digital Thread é um requisito cada vez maior com o cenário imprevisível da cadeia de fornecimento na atual era pós-pandemia. A necessidade de clareza no planejamento e no scheduling da produção está intimamente ligada ao Digital Thread e aos dados necessários para alcançar operações comerciais previsíveis e pode ser otimizada com o uso das principais soluções de sistema de execução de manufatura do setor, permitindo a unificação dos sistemas de TI e TO, padronizando e fornecendo rastreabilidade por meio da cadeia de fornecimento e das operações de produção.

O Digital Thread e os aprendizados fornecidos pela execução de plataformas de Internet das coisas industrial melhoram a fabricação preditiva e aprimoram não apenas o pessoal, mas também os ativos e equipamentos que eles impactam. Por meio da inovação contínua e da transformação ilimitada do espaço de trabalho de fabricação digital, essas soluções de dados impactantes são bem-sucedidas.

Saiba mais sobre como desbloquear seu potencial de Digital Thread.

Publicado 20 de julho de 2022

Fio digital
Ilustração da rosca digital
Fio digital

O que é rosca digital? A Rockwell Automation pode conectar funções críticas de negócios e acelerar a transformação digital com uma abordagem de empresa unificada.

Saiba mais
Topics: Segmento digital Transformação digital FactoryTalk OperationSuite FactoryTalk Historian FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk MaintenanceSuite

Thomas Jacobsen
Thomas Jacobsen
Consultor Técnico Sênior de Soluções de Informações – Ciências da Vida, Rockwell Automation
Thomas é o Consultor Técnico Sênior de Soluções de Informações – Ciências da Vida na Rockwell Automation. Ele tem mais de 13 anos de experiência trabalhando com software de informações na indústria de ciências da vida, com foco em soluções de sistema de execução de manufatura (MES) e MIT, conectando e gerenciando o chão de fábrica de ciências da vida.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sua jornada de rosca digital precisa de um plano
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.