Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A fabricação digital impulsiona a inovação na Daimler Trucks

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A fabricação digital impulsiona a inovação na Daimler Trucks hero image

Os fabricantes inovadores estão percebendo o valor da Internet das coisas industrial (IIoT) ao mapear casos de uso que se traduzem em valor comercial e resultados imediatos.

De fato, a fabricação representa a maior indústria global com “valor digital em jogo” no setor privado, estimado em USD 6,1 trilhões, de acordo com uma análise recente feita pela Cisco. A aliança entre nossas duas empresas, Rockwell Automation e Cisco, tem se concentrado em ajudar os clientes em sua jornada digital para transformar suas operações de produção e capturar esse valor comercial e resultados.

A fabricação digital transformou as operações na Daimler Trucks North America (DTNA). Para a DTNA, o sucesso não é apenas controlar custos.

Trata-se de construir uma empresa ágil que possa entregar exatamente o que o mercado exige—hoje e amanhã. A DTNA, uma empresa Daimler, é o maior fabricante de caminhões pesados na América do Norte e um dos principais produtores de caminhões de médio porte e veículos comerciais especializados, incluindo marcas icônicas como Freightliner, Western Star, Freightliner Custom Chassis, Thomas Built e Detroit.

A instalação industrial de Portland constrói uma variedade de veículos comerciais, incluindo quatro modelos diferentes de caminhões Western Star. Cada modelo é personalizado para requisitos específicos e adaptado às necessidades de cada cliente, o que não é fácil em um ambiente de produção em massa.

A DTNA decidiu que precisava atualizar a rede em sua instalação de produção da Western Star para coordenar melhor as personalizações de caminhões e oferecer suporte a operações flexíveis e eficientes, tanto agora quanto no futuro.

A empresa também queria uma nova rede para servir como base para aplicativos de produção inovadores e sistemas de automação, incluindo identificação de frequência de rádio para rastreamento de ativos.

Como disse Paul Erdy, gerente de fábrica da Western Star, “Coordenamos todas as peças que chegam em um único caminhão. Cada caminhão que sai da linha é como um floco de neve—não há dois iguais. Oferecemos diferentes configurações de entre-eixos, eixos, cores, filtros de ar e outras opções, e personalizamos cada caminhão para atender às necessidades do cliente.”

Melhorando a visibilidade da produção na fábrica

A DTNA recorreu às nossas duas empresas como parceiras estratégicas nesse esforço, projetando e implantando uma nova rede com base em nosso guia de projeto validado de Converged Plantwide Ethernet (CPwE) desenvolvido em conjunto.

A conectividade wi-fi segura e integrada em toda a fábrica era fundamental, pois os líderes de equipe e supervisores precisavam se comunicar de forma confiável por meio de telefones sem fio para gerenciar a produção no chão de fábrica.

Após a instalação da nova rede, dispositivos sem fio, como iPads, podem ser usados para confirmar as configurações do caminhão, verificar os níveis de fornecimento de peças, recuperar peças do depósito e confirmar o status do caminhão em tempo real.

Uma rede segura e premiada de fábrica para negócios

Ao combinar redes de TI e automação em um ambiente seguro, gerenciável e convergente, os gerentes da DTNA ganharam visibilidade em tempo real em toda a produção e operações. Os dados são transmitidos com segurança aos gerentes, ajudando-os a tomar decisões melhores e mais rápidas que mantêm as fábricas funcionando com eficiência. A comunicação em redes definida por software (SDN) também oferece suporte à localização de falhas remota para minimizar o tempo de parada quando o equipamento precisa de manutenção ou reparo.

A arquitetura se adapta a qualquer tamanho ou configuração, permitindo que a DTNA use a fábrica da Western Star como um modelo, que está sendo implementado em outras fábricas, incluindo a da Carolina do Norte e do México.

A implantação deste projeto foi recentemente premiada com um Manufacturing Leadership Award de 2016 na categoria Enterprise Technology Leadership pelo seu projeto da fábrica de caminhões de Portland.

Resultados de negócios se traduzem em valor

No competitivo setor de transporte rodoviário, atender às expectativas do cliente em valor, qualidade e entrega é fundamental.

Para alcançar isso, de acordo com Dieter Haban, CIO da DTNA, “Produzimos e coletamos uma enorme quantidade de dados para entender onde estamos durante a montagem do caminhão. Agora podemos fornecer informações do painel para a gestão, ficar informados sobre qualquer escassez de peças e conhecer o status do veículo em tempo real, a qualquer momento.”

Esperamos continuar a parceria com a DTNA por muitos anos, à medida que eles continuam sua jornada para se tornar um fabricante verdadeiramente digital. Obrigado por ler.

Coautoria de Joe Kann, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios Global, Rockwell Automation

Publicado 22 de março de 2016

Topics: Automotivo e pneus

Chris White
Chris White
Senior Vice President, Internet of Things & Internet of Everything, Cisco
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
  5. Chevron LeftChevron Left A fabricação digital impulsiona a inovação na Daimler Trucks
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.