Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Desmistificando a transformação digital: preparando-se para o futuro

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Desmistificando a transformação digital: preparando-se para o futuro hero image

Há um valor significativo a ser obtido na jornada para a transformação digital e ganhos substanciais de produtividade a serem realizados, mas apenas ao analisar minuciosamente ambas as restrições culturais e tecnológicas que inibem a maioria das organizações de manufatura de alcançar resultados excelentes e sustentáveis nessa jornada.

Duas décadas depois que as redes de automação no chão de fábrica se tornaram onipresentes, ainda é geralmente verdade que a acessibilidade da informação entre os dispositivos do chão de fábrica — e as pessoas e sistemas que podem criar um novo valor a partir deles — prova ser um desafio significativo.

Está claro que precisamos de um novo paradigma para permitir o fluxo de informações em tempo real em toda a empresa de manufatura para realmente capitalizar as inovações tecnológicas, como análise preditiva, aprendizado de máquina e transformação digital.

Vamos analisar profundamente as causas subjacentes desse fenômeno.

Geralmente:

  • A TO (líderes de operações de produção) é motivada e incentivada de maneira diferente de seus associados em TI, muitas vezes causando ações / iniciativas diametralmente opostas nas operações
  • A TO é caracterizada por uma mentalidade de "aqui e agora" – mantendo a produção em andamento a todo custo, com pouco espaço para pensar no futuro / sustentabilidade de suas ações / sistemas (ou seja, resolver este problema agora, mas gastar o mínimo possível e com pouca consideração para padrões, sustentabilidade do sistema, impacto na segurança, etc.)
  • A TO tende a fazer seleções de tecnologia de software com base no investimento mínimo necessário para resolver o problema em questão – muitas vezes uma solução personalizada (TI sombra), que provavelmente não está em conformidade com os padrões de TI e fora do escopo da TI
  • A TI (executivos de tecnologia da informação) vive em um ambiente onde a adesão a padrões, rigor de processos e sustentabilidade de sistemas é fundamental – percebida pela TO como demorando muito para atender às necessidades da fábrica / operações
  • A TI é motivada a reduzir o número de sistemas, fornecedores e "TI sombra" nas operações, o que os coloca em conflito com seus associados nas fábricas
  • A TI é cética, cautelosa e muitas vezes indesejada nas operações da fábrica. A TO não confia que a TI possa ajudar de maneira custo otimizado e oportuna

Afirmo que a transformação digital pode ser o catalisador para alinhar esses elementos essenciais – cultura e tecnologia – como um facilitador fundamental para a criação de valor, capacitando ambos os conjuntos de partes interessadas, TO e TI, a colaborar e resolver os problemas do "aqui e agora" que surgem nas fábricas, bem como as iniciativas estratégicas de longo prazo tão essenciais para alcançar os ganhos de produtividade previstos.

O primeiro objetivo dessa jornada é remover a complexidade e a experiência na área necessárias para acessar dispositivos e sistemas do chão de fábrica.

Obter acesso a um sensor, um inversor de frequência, um CLP, um histórico, etc., não deve ser mais difícil do que conectar-se a uma impressora. Isso aumentaria muito a velocidade dos dados do chão de fábrica em toda a empresa, tornando-os disponíveis para que qualquer pessoa gere novos insights e crie valor e reduzindo drasticamente o tempo e o conjunto de habilidades necessários para ser eficaz na solução de grandes problemas de fabricação.

Trata-se realmente de permitir que todos os profissionais de TO e TI acessem todos os dispositivos e sistemas do chão de fábrica de que precisam e usem as ferramentas com as quais já estão familiarizados (Cortana Analytics, Power BI, Azure Machine Learning etc.) para interagir com os dados e criar os resultados que estão buscando.

A Rockwell Automation adota uma abordagem altamente inovadora nessa área. Criamos um dispositivo de análise projetado para descobrir automaticamente os dispositivos do chão de fábrica em sua rede de automação (sensores, controladores, inversores, sobrecargas etc.), acessar uma extensa biblioteca de objetos de dispositivos (gêmeo digital) e criar um modelo de dados rico para esses dispositivos, consistindo em:

  • O conhecimento de todos os dados disponíveis para serem coletados de cada dispositivo
  • A capacidade de começar imediatamente a coletar/armazenar os dados mais úteis de cada dispositivo
  • Eventos-chave e notificação para falhas iminentes ou reais configurados automaticamente para cada dispositivo
  • Painéis pré-construídos com KPIs relevantes e dados resumidos de cada dispositivo, em visualizações intuitivas e fáceis de agir
  • Todos os manuais e documentação relevantes
  • Um "BOT" baseado no Microsoft Cortana, permitindo que os usuários interajam com dispositivos e sistemas de chão de fábrica usando "linguagem natural"

O resultado empolgante é que conseguimos encapsular e digitalizar os principais atributos desses dispositivos – e expor todo o conteúdo relevante para esse dispositivo por meio de um modelo de dados bem documentado.

Isso significa que um conjunto totalmente novo de partes interessadas pode obter acesso aos dados desses dispositivos usando tecnologias padrão e bem compreendidas. Este é um grande passo na jornada para a transformação digital!

Publicado 11 de abril de 2017


John Dyck
John Dyck
Director, Software Business Development, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Desmistificando a transformação digital: preparando-se para o futuro
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.