Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cruise Control para seu motor

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cruise Control para seu motor hero image

Hoje você está saindo de férias – um lugarzinho que você encontrou a apenas algumas horas de distância. É cedo, as estradas estão abertas e o tempo está ótimo.

Você liga o controle de cruzeiro: não há necessidade de manter o pé no pedal para manter o carro em movimento. Você deixa a eletrônica e a mecânica do veículo fazerem todo o trabalho. Agora você pode relaxar e aproveitar a viagem!

Usar um contator bypass com sua partida suave é muito semelhante.

A partida suave inicia o motor e, após atingir a velocidade, transfere o controle para o contator bypass, permitindo que o motor funcione continuamente em velocidade máxima.

Isso é como o controle de cruzeiro para sua partida suave. Depois que o contator bypass é ativado, você pode sentar e deixar o processo funcionar!

Hoje, muitas partidas suaves têm um contator bypass interno. São partidas suaves híbridas, o que significa que têm a estrutura de potência de uma partida de estado sólido e um contator bypass interno.

Com uma partida suave com bypass integral, você precisa apenas de alimentação e fiação de controle, não há necessidade de comprar dispositivos adicionais. O bypass integral em uma partida suave é ideal para transportadores, ventiladores, bombas e outras aplicações em que a corrente e a velocidade não precisam mudar enquanto o motor está em velocidade.

As vantagens de um bypass integrado são:

  • Menor dimensão
  • Fiação reduzida
  • Menor dissipação de calor
  • Menor custo total de instalação

Se sua partida suave não tiver um contator bypass interno, você pode adicionar um contator bypass externo. O contator bypass externo pode ser classificado como NEMA ou IEC, dependendo da necessidade e dos requisitos da aplicação. Essas partidas suaves totalmente de estado sólido são adequadas para aplicações desfavoráveis, com poeira e sujeitas a vibrações.

As vantagens de um bypass externo são:

  • Permite controle especializado
  • Mais operações por hora
  • Vida útil mais longa, sem limitações mecânicas de vida útil
  • Ideal para desempenho crítico em ambientes desfavoráveis

Como saber quando usar um contator bypass interno ou externo?

Para obter informações mais detalhadas sobre o controle de bypass, faça o download do nosso relatório técnico Tecnologia de bypass de partida suave em controladores inteligentes de motor.

Publicado 22 de agosto de 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Cruise Control para seu motor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.