Loading
Blog | CPG
Recent ActivityRecent Activity

5 maneiras pelas quais o SaaS pode beneficiar suas operações de CPG

Fabricantes e construtores de máquinas estão desbloqueando o valor do SaaS baseado em nuvem e borda.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Homem usando óculos de segurança e tablet, em pé, em frente a pacotes e instalações industriais.

Encontrando você onde está para levá-lo aonde deseja irOs bens de consumo embalados, como a maioria dos setores, estão passando por uma enorme mudança digital. Para acompanhar a demanda, os fabricantes e construtores de máquinas estão constantemente sendo solicitados a fazer mais com menos – e, claro, a melhorar as margens no processo. Embora não seja uma tarefa fácil, os investimentos digitais valem a pena e oferecem maiores retornos a longo prazo. E fazer parceria com o provedor de soluções certo para implementar tecnologia escalável e segura pode ajudar a maximizar os recursos enquanto avança em sua jornada de transformação digital. Nos últimos cinco anos, houve um aumento em Software como Serviço (SaaS), bem como um impulso para o processamento de dados mais próximo da fonte que os gera, conhecido como computação de borda – e ambos por um bom motivo. Independentemente do tamanho de sua organização, vamos discutir cinco maneiras pelas quais a adoção de soluções SaaS de borda e nuvem pode beneficiar suas operações de CPG.

1. Forneça acesso em qualquer lugar
Eventos globais e a digitalização mudaram a forma como trabalhamos. As opções de trabalho remoto se tornaram populares em muitos setores e não se espera que isso mude tão cedo. A mudança que estamos vendo, no entanto, é uma necessidade crescente de uma conexão mais eficaz entre a tecnologia e os trabalhadores de diferentes áreas do mundo. O SaaS gerenciado em nuvem ou em borda centralizada fornece acesso a sistemas de produção de qualquer dispositivo com apenas uma conexão de internet estável. Eliminando a necessidade de estações de trabalho pesadas ou conexão no local, seus trabalhadores podem acessar o software e os sistemas em que trabalham de qualquer lugar. Agora, quando ocorre uma emergência, ela pode ser resolvida no local ou fora dele, reduzindo ainda mais os custos e evitando/minimizando o tempo de inatividade.
 

2. Fortaleça a colaboração
Com o aumento do trabalho remoto e o aperto de recursos que muitos fabricantes enfrentam, a colaboração entre locais, parceiros e funcionários é uma necessidade. O SaaS permite que você implante o software mais atualizado, que pode se tornar uma fonte única de verdade para sua organização. Com melhor acesso a dados mais precisos, a produtividade aumenta e a resolução de problemas acelera. A colaboração habilitada por SaaS também acelera a inovação, oferecendo às suas equipes uma maneira de acessar sistemas de forma mais eficiente para projetar e testar soluções, reduzindo a necessidade de reuniões no local e de software/hardware local caro.

3. Escale conforme necessário
Seja você uma instalação de lote pequeno ou uma operação de múltiplas fábricas, a tecnologia SaaS transformadora pode ser personalizada para se adequar ao seu negócio. A maioria das soluções SaaS permite que você comece com apenas alguns usuários e aumente as aplicações quando for o momento certo. À medida que você percebe plenamente as capacidades do SaaS, também verá economias de CAPEX e manutenção, pois a dependência de TI para instalação e manutenção será reduzida – permitindo que sua infraestrutura cresça, de forma custo otimizado, conforme você cresce.
    

4. Aumente o desempenho

Além de fornecer melhor acesso a software e sistemas, o SaaS permite que você aproveite melhor os dados que já possui. Funcionários e parceiros se beneficiarão de software sempre atualizado com a confiabilidade e a escala de computação em massa necessárias até mesmo para os projetos mais complexos. A capacidade de acessar dados históricos é útil, mas não é capaz de oferecer suporte à rápida redução de problemas ou permitir a tomada de decisão orientada por dados. Com uma infraestrutura de borda, os dados podem ser acessados com mais facilidade e equipar sua equipe para a tomada de decisões em tempo real necessária no ambiente de fabricação acelerado de hoje.  

5. Apoie a segurança
Uma das vantagens mais importantes e diferenciais-chave do SaaS é o suporte de segurança que ele oferece. À medida que muitas empresas se concentram em reduzir os riscos de cibersegurança e proteger seus dados, é crucial que seu software seja mantido no mesmo padrão. Com uma organização habilitada para SaaS, você pode se beneficiar do seguinte.

  • Software de versão única a ser mantido
  • Criptografia de ponta a ponta
  • Controle de acesso baseado em função e política
  • Autenticação para gestão de acesso

Como chegar láCom as opções adaptáveis e de custo otimizado das ofertas de SaaS, desbloquear valor é mais fácil agora do que nunca. À medida que os desafios trabalhistas e a demanda crescente continuam a afetar os fabricantes, a necessidade de equipar melhor e apoiar os trabalhadores de forma mais segura em todo o mundo só aumentará. Embora tenhamos discutido apenas algumas maneiras pelas quais o SaaS pode beneficiar suas operações, há muito mais a descobrir. Saiba mais sobre as soluções de software de fabricação e a gestão de borda inteligente da Rockwell.

Publicado 15 de dezembro de 2022

Empacotamento de alimentos
Empacotamento de alimentos
Empacotamento de alimentos
Nossa plataforma de automação de empacotamento de alimentos faz interface com sistemas de gestão de operações e máquinas de produção de maneira consistente.
Saiba mais
Topics: Optimize Production Transformação digital Empacotamento de alimentos Software de manufatura na nuvem

Andy Stump
Andy Stump
Diretor de Business Development
Andy Stump, um líder experiente com mais de 25 anos, é atualmente Diretor de Business Development na Rockwell Automation. Ele é responsável por impulsionar o crescimento e a adoção de novas tecnologias e ofertas de portfólio estratégico para desbloquear novos valores para a indústria de manufatura.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Operações de CPG se beneficiam de soluções SaaS
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.