Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Fundição de cobre atualiza suas operações com um SDCD moderno

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fundição de cobre atualiza suas operações com um SDCD moderno hero image

Produzir 350000 toneladas métricas de cobre por ano é impressionante, mas fazê-lo com controles de processo de 20 anos em uma fábrica de quase 70 anos é ainda mais incrível. No entanto, após um serviço tão longo e fiel, mesmo os controles de processo mais duráveis precisam de uma atualização.

Por exemplo, a fundição de cobre Hernan Videla Lira (HVL), operada pela Empresa Nacional de Minería (ENAMI) em Copiapó, Chile, precisava de um novo sistema digital de controle distribuído (SDCD).

Os controles Bailey da ENAMI e as redes de automação obsoletas não tinham peças sobressalentes, não forneciam acesso aos dados de produção e não podiam ser suportados, de acordo com Manuel Parra, engenheiro consultor-chefe de planejamento e manutenção da ENAMI. Localizada na região árida do Deserto do Atacama, no Chile, a HVL iniciou seu projeto de atualização em 2015 e o concluiu em 2018.

As áreas de controle de processo da ENAMI, operadas pelos sistemas Bailey legados, incluíam seu forno elétrico de fundição, a planta de água/esgoto e o conversor teniente para limpeza de escória. Parra explicou que enfrentaram desafios operacionais com suas áreas de controle de processo em silos. Seus 8000 pontos de E/S estavam conectados apenas no nível da IHM, não no nível do banco de dados para lidar com informações críticas.

Com mais de 100 anos de experiência em automação industrial, oferecemos uma ampla gama de soluções de processo para atender aos seus desafios. Nossa experiência em batch, otimização do processo e soluções e serviços de sistema de segurança pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Especificação para instalação

A partir de 2010, a equipe de atualização da ENAMI começou a pesquisar soluções e fornecedores de sistema de controle de processo (PCS) que pudessem substituir seus controles Bailey herdados, eventualmente optando pelo PlantPAx® DCS, incluindo interface homem-máquina, banco de dados e histórico.

Andrés Sammartino, gerente da indústria de processos da Rockwell Automation Argentina S.A., explicou que a ENAMI precisava de um sistema de controle moderno com fácil manutenção, forte diagnóstico e recursos de alarme, gestão de dados para apoiar as decisões de negócios e suporte para melhoria operacional.

Eles desenvolveram especificações técnicas para o projeto com base nesses requisitos, mantendo todos os fornecedores na mesma página. As especificações cobriam estações de operações, gabinetes e unidades de controle de processamento de dados (DPCU), substituição de histórico, desenhos e serviços de engenharia, teste de aceitação de fábrica (FAT), teste de aceitação do local (SAT), configuração de IHM e controles, instalação de rede de fibra óptica, comissionamento e inicialização, bem como treinamento de operações e manutenção.

Abordagem em três fases

A modernização da fundição de cobre HVL para o DCS foi implementada em três fases principais:

A Fase 1 envolveu a remoção das IHMs antigas, mas permitindo que elas funcionassem em paralelo com as novas por um período de tempo, para que os operadores pudessem se acostumar com elas. Esta etapa incluiu a adição de comunicação em redes de fibra óptica em preparação para o SDCD.

A Fase 2 consistiu na implementação do SDCD, incluindo nove controladores ControlLogix® redundantes e comunicações baseadas em OPC entre o SDCD PlantPAx e alguns dispositivos Bailey ainda em uso na fábrica.

A Fase 3 incluiu a remoção de mais dispositivos legados, concluindo a transição para o SDCD e conectando todos os componentes do sistema de controle a um anel Ethernet redundante.

A ENAMI identificou todos os gabinetes e fios da Bailey, adicionou o novo gabinete e cabeamento PlantPAx e realizou operações reais durante o comissionamento.

Para explicou que agora tudo pode ser comissionado usando a Biblioteca de Objetos de Processo da Rockwell Automation, permitindo que usuários e integradores de sistemas façam pequenas alterações de maneira padronizada, em vez de cada um ter métodos diferentes.

Para, com experiência em TI, fez questão de que a migração correspondesse ao modelo de Interconexão de Sistemas Abertos (OSI) de sete camadas, facilitando a manutenção de TI e a resolução de problemas mais rapidamente.

Visualizar é otimizar

A operação integrada de fundição da ENAMI, baseada no SDCD PlantPAx, oferece:

  • Uma visão holística da fábrica de seus processos, dado em tempo real, principal indicador de desempenho (KPI) e painéis;
  • Eficiência de manutenção, incluindo gestão de ativos, manutenção preventiva/preditiva e redução de custo de manutenção; e,
  • Aplicações padrão, como projetos de automação padronizados, aplicações corretas de tecnologia e retorno eficiente do investimento (ROI).

Sammartino acrescentou que o SDCD moderno oferece uma visão mais holística da fábrica que vê tudo, tornando a manutenção mais eficiente, menos custosa e unificando todo o controle na mesma plataforma.

Publicado 31 de julho de 2019

Topics: Mineração, metais e cimento

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
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
  5. Chevron LeftChevron Left Fundição de cobre atualiza suas operações com um SDCD moderno
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.