Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Convertendo partidas tradicionais em partidas suaves: veja como calcular o retorno do investimento

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Convertendo partidas tradicionais em partidas suaves: veja como calcular o retorno do investimento hero image

Vamos pegar uma página do manual de operações enxutas e falar sobre a ideia simples de uma caminhada pelo desperdício.

Para aqueles que não estão familiarizados com as palavras da moda associadas às iniciativas enxutas, uma caminhada pelo desperdício (Gemba) é simplesmente uma visita planejada a um local de trabalho para observar o que está acontecendo e anotar o desperdício.

O desperdício pode estar associado a muitos aspectos dos ambientes de produção, incluindo ineficiências de processo, transporte/movimento excessivo, defeitos, espera, etc. O objetivo é avaliar como as coisas estão operando e qual é o trabalho ou energia sem valor agregado, ou seja, o desperdício.

Você pode estar se perguntando como isso se encaixa em um tópico sobre partida de motor tradicional, então deixe-me explicar.

Quantas vezes você já andou por um chão de fábrica apenas observando a automação? A verdade é que muitas vezes nos concentramos nas coisas óbvias que estão associadas ao que conhecemos melhor, como fazer carros ou biscoitos.

Mas você já passou um dia com uma pessoa de manutenção? A realização de atividades de manutenção é frequentemente negligenciada ao procurar maneiras de reduzir o desperdício. Considere as seguintes maneiras pelas quais o desgaste dos equipamentos é tradicionalmente gerenciado:

  • Substituição ou reparo de válvulas e correias
  • Limpeza ou substituição de filtros
  • Troca de fluidos
  • Lubrificação de componentes
  • Limpeza geral

Agora, e se a frequência dessas operações tradicionais de manutenção preventiva pudesse ser reduzida ou eliminada com o uso de uma partida suave simples? 

  • Qual é o custo para substituir ou reparar uma válvula uma vez por ano em comparação com quatro vezes por ano?
  • Considere o custo de realizar atividades de manutenção preventiva quatro vezes por ano em comparação com 12 vezes por ano?
  • Quanto tempo é gasto ajustando correias e componentes do trem de acionamento a cada ano?
  • Quanto custa substituir/reconstruir uma bomba ou motor?
  • Considere o impacto ambiental do manuseio e descarte de graxa/óleos/lubrificantes?

Aproveitar as partidas suaves nessas aplicações pode ser uma maneira fácil de reduzir o desperdício, minimizando o tempo e as despesas associados à manutenção dos equipamentos, permitindo que a manutenção se concentre em outras atividades potencialmente mais produtivas.

Além disso, usar uma partida suave em vez de uma solução de partida tradicional pode ajudar a reduzir a quantidade de desgaste em motores e equipamentos, reduzindo a energia fornecida ao motor durante a partida. Em muitos casos, isso é tempo e energia sem valor agregado por si só.

Por fim, quando você olha para uma máquina de produção industrial típica ou processo, 90% dos motores que controlam essas aplicações têm menos de 10 HP (7.5 kW) e 82% deles estão associados a bombas, ventiladores e compressores.

Para a maioria das aplicações que envolvem motores desse tamanho, as partidas suaves são compactas o suficiente para caber no mesmo espaço ocupado pelas soluções de partida tradicionais. Assim, você pode colher os benefícios de uma partida suave mantendo a mesma dimensão.

Agora considere novamente o conceito de caminhada pelo desperdício.

Procurar por desperdício relacionado ao desgaste é uma ótima maneira de identificar as alavancas financeiras necessárias para calcular um retorno real do investimento (retorno do investimento).

Ao se colocar no lugar de uma pessoa de manutenção por um dia, você encontrará algumas maneiras óbvias — e talvez não tão óbvias — de evitar o desperdício por meio do uso de tecnologias de partida suave.

Publicado 19 de março de 2018


Andy Jaap
Andy Jaap
Business Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Convertendo partidas tradicionais em partidas suaves: veja como calcular o retorno do investimento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.