Estabeleça uma fábrica automatizada e conectada para aprimorar a visibilidade, a eficiência e a produtividade
Para fábricas de celulose e papel, a visibilidade é crucial para maximizar a produtividade e reduzir o tempo de parada não programada. Da produção de celulose e estoque à secagem, laminação e acabamento de produtos de papel, os operadores da fábrica devem garantir que tenham recursos de alta qualidade disponíveis quando e onde precisarem.
Embora fábricas novas geralmente operem com total visibilidade em todas as operações, muitas fábricas mais antigas estão enfrentando dificuldades para conectar sistemas legados e hardware diverso coletado ao longo do tempo. Sem uma visão clara dos sistemas e equipamentos, os operadores têm dificuldade em coordenar a produção da fonte de fibra até o rolo pai.
Um sistema de controle moderno oferece aos fabricantes de celulose e papel a visibilidade entre fábricas necessária para obter mais de seus equipamentos existentes e apoiar operações eficientes e produtivas. Ao conectar equipamentos legados a um sistema de controle centralizado e inteligente, os operadores da fábrica ganham acesso a informação contextualizada e consolidada, fornecida por meio de painéis aprimorados e fáceis de ler.
Obtenha mais de seus dados para maximizar a produtividade e eliminar o tempo de parada não programada
Embora a visibilidade seja fundamental para operações eficientes, o verdadeiro benefício de um sistema de controle inteligente vem do estabelecimento de uma plataforma de dados unificada. Mover da fonte de fibra para o estoque e para o papel é um processo que consome muita energia e recursos. Se as misturas corretas não forem seguidas em nenhum ponto desses processos — ou se ocorrer uma interrupção inesperada — a qualidade da celulose e do estoque cai, limitando a rentabilidade do papel.
Ao adotar sistemas de controle unificados, ferramentas de automação e dispositivos inteligentes, as empresas de celulose e papel obtêm informações significativas e em tempo real que ajudam a garantir alta qualidade e disponibilidade consistente em todo o processo de fabricação de papel. Os sistemas de controle conectados permitem que as organizações gerem, consolidem e analisem seus dados, desbloqueando informações acionáveis sobre as operações da fábrica e as misturas de celulose e estoque. As organizações podem até usar essas informações em tempo real para identificar ativos em risco e agendar a manutenção de forma proativa — eliminando falhas e maximizando a produtividade de uma etapa de produção para a próxima.
Mantenha os sistemas seguros para proteger a fábrica e a comunidade
No entanto, à medida que as empresas de celulose e papel investem em novas tecnologias, elas devem ter cuidado para não aumentar o risco. Os ataques de cibersegurança são incrivelmente caros para as organizações — em 2023, o custo médio de uma violação de dados foi de USD 4450000,00, e esses números só estão aumentando. Pior ainda, à medida que os ataques cibernéticos se tornam mais complexos, eles ameaçam cada vez mais os trabalhadores, civis e o meio ambiente — até 2025, a Gartner prevê que os atacantes cibernéticos terão armado a tecnologia operacional para prejudicar as pessoas.
Como as fábricas gerenciam e armazenam uma variedade de produtos químicos e equipamentos pesados, as empresas de celulose e papel devem levar essas ameaças a sério ou correr o risco de colocar em risco não apenas sua produtividade, mas também seus funcionários e a comunidade em geral. Ao fazer investimentos intencionais e em fases, as empresas de celulose e papel podem maximizar os benefícios da nova tecnologia e minimizar os riscos.
Trabalhar com um parceiro do setor confiável permite consolidar seus investimentos e reduzir seu vetor de ameaças, aproveitando o suporte de terceiro. O parceiro certo pode ajudá-lo a estabelecer uma rede confiável e resiliente, facilitando a prevenção, detecção, resposta e recuperação de ataques cibernéticos.
Otimize as operações da fábrica para maximizar a eficiência e se tornar um gestor ambiental
As fábricas precisam de sistemas de bombeamento em grande escala, ventiladores e sopradores industriais para movimentar a água pelas instalações e secar os produtos de papel acabados — tudo isso requer grandes quantidades de energia. E a fabricação de papel também produz resíduos, emissões e poluentes que podem afetar negativamente ecossistemas e comunidades sensíveis se os operadores da fábrica não forem cuidadosos.
Para maximizar o lucro — e agir como gestores ambientais de suas comunidades — as fábricas devem operar de maneira eficiente e sustentável. As empresas de celulose e papel reconhecem essa necessidade e estão priorizando iniciativas de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) e Negócios para Responsabilidade Social (BSR). Felizmente, a tecnologia pode ajudar as fábricas a maximizar a produção enquanto limita o desperdício.
Os sistemas modernos de controle da planta permitem que os operadores monitorem a integridade e o desempenho dos equipamentos para garantir que os ativos funcionem de forma eficiente, ao mesmo tempo em que maximizam a recuperação e a utilização de recursos para limitar o desperdício. E, ao usar ferramentas de relatórios automatizados e inversores de velocidade variável, os operadores da fábrica recebem alertas inteligentes para notificá-los antes que as emissões excedam os limites regulamentares, enquanto automatizam a operação de bomba e ventilador para conservar energia.
Mantenha-se à frente em um setor em rápida evolução
As empresas de celulose e papel não são estranhas à mudança. No entanto, enquanto os últimos 20 anos exigiram que as fábricas se adaptassem e reagissem, as novas tecnologias estão permitindo que as empresas assumam o futuro em suas próprias mãos e se preparem para uma nova era de inovação.
A Rockwell Automation fornece os produtos e serviços de ponta a ponta de que você precisa para atender às necessidades de papel em constante evolução do mundo — tudo isso maximizando a segurança, a sustentabilidade e a conformidade. Com anos de experiência no setor em tecnologias novas e legadas, apoiadas por uma robusta rede de parceiro, podemos atendê-lo onde você estiver para oferecer resultados reais de negócios, como maior produtividade, eficiência e disponibilidade.
Para saber mais, visite nosso website ou entre em contato conosco hoje mesmo.