Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Tomada de decisões conectada para fabricantes

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tomada de decisões conectada para fabricantes hero image

A natureza do meu trabalho significa que entro em contato com muitos tomadores de decisão de toda a região EMEA. Muitos construíram carreiras muito bem-sucedidas e, muitas vezes, grandes empresas, tomando boas decisões.

Sempre me interesso muito pelo processo – e percebi que bons tomadores de decisão costumam ser muito inquisitivos. Quando falam comigo, os líderes empresariais querem saber como nossas soluções podem melhorar seus negócios – mas eles costumam ir um passo além – perguntam como nossas soluções podem capacitá-los a tomar decisões melhores.

Geralmente, eles não estão procurando uma resposta simples, mas uma maneira melhor de abordar os desafios que enfrentam e usar a experiência que têm para impulsionar seus negócios no futuro.

Não é um processo simples, é claro – caso contrário, qualquer um poderia fazê-lo! Para os fabricantes, não faltam decisões importantes e muitas outras menores que se somam – algumas com uma quantidade quase insondável de fatores a serem levados em consideração.

Fazer sentido desses fatores pode parecer assustador, mas é lógico que a qualidade das decisões que tomamos depende da qualidade das informações disponíveis para nós.

Você poderia dizer que a informação é a moeda da tomada de decisões – quanto mais moeda você tiver, melhor será a decisão que poderá tomar.

Na era da Internet das coisas industrial (IoT), a quantidade de dados disponível para a tomada de decisões está crescendo exponencialmente. Uma compreensão simplista de como isso acontece no espaço industrial é que decisões melhores podem ser tomadas.

Mas, na verdade, essa não é a imagem completa. E isso me foi lembrado recentemente em uma reunião com dois executivos líderes de um grande fabricante de alimentos e bebidas. As necessidades deles não eram sobre entender como obter dados, mas sim, como transformar esses dados em uma melhor tomada de decisões.

A ideia de que mais dados levam a melhores decisões (e, portanto, a melhorias na eficiência ou na produtividade) está errada. Ou pelo menos deixa de fora duas camadas vitais.

A primeira é a conectividade (é por isso que você ouvirá com frequência os funcionários da Rockwell Automation falando sobre The Connected Enterprise®).

Os dispositivos inteligentes devem se integrar facilmente e "falar" uma linguagem universal. Os dispositivos devem se conectar às máquinas, as máquinas aos sistemas de controle, os sistemas de controle uns aos outros e tudo ao sistema de TI.

A segunda é a inteligência – e isso acontece no nível do sistema de execução de manufatura (MES) em tempo real. Inteligência, nesse sentido, é sobre entender o significado e a capacidade dos dados. Trata-se de transformar esses dados em informações utilizáveis para fornecer critérios de tomada de decisões – inteligência.

Portanto, os dados devem ser conectados e, em seguida, analisados para se tornarem informações, e as informações precisam ser coletadas e visualizadas para se tornarem inteligência.

Na era da Internet das coisas industrial (Internet das coisas industrial), esse nível de conectividade leva a decisões muito melhores. O monitoramento significa que a manutenção pode ser melhor planejada e o tempo de parada pode ser reduzido.

O software e o uso de informações históricas armazenadas significam que as melhores práticas podem ser identificadas e replicadas; ajustes podem ser feitos; a produtividade pode ser melhorada; e mais pode ser alcançado com os ativos existentes.

Por meio da modelagem de software, é possível prever com precisão os efeitos das mudanças antes que elas sejam feitas – é possível pré-programar a mesma linha para fazer as coisas de forma diferente. As mudanças em lote podem se tornar muito mais eficientes; as empresas podem se tornar mais flexíveis – mais ágeis.

E essa visibilidade significa que mais fatores podem ser considerados e decisões mais informadas podem ser tomadas – como o cruzamento de referências do efeito das mudanças na produção na quantidade de energia usada, com custos quantificáveis que podem orientar decisões sobre quando processos que consomem muita energia são executados de acordo com o custo da energia.

Ao longo de uma semana, um mês ou um ano, e medidos em uma máquina, uma linha, uma fábrica ou várias fábricas, decisões e melhorias aparentemente pequenas, mas devidamente informadas, desse tipo se somam rapidamente a grandes margens no resultado final.

E vale a pena revisitar essa questão da agilidade novamente, brevemente, enquanto projetamos o futuro da Internet das coisas industrial.

Como eu disse no início deste artigo, os melhores tomadores de decisão geralmente estão olhando para o futuro enquanto enfrentam os desafios imediatos que enfrentam.

Em um ambiente competitivo, agilidade e flexibilidade se tornam vantagens de mercado. Os consumidores estão mudando, os tamanhos dos lotes estão diminuindo – em alguns setores, para um lote de um.

Isso é o oposto completo do que a fabricação tem sido desde os primeiros dias das linhas de produção em massa de Henry Ford.

Mas a Internet das coisas industrial está tornando isso possível. Por meio de Connected Enterprises, o fluxo de informações agora vai além do chão de fábrica, profundamente na cadeia de fornecimento e até o consumidor.

Um ótimo exemplo de como isso pode envolver o consumidor pode ser visto na produção de alguns calçados esportivos personalizáveis pelo consumidor.

Os principais fabricantes agora têm sites onde os consumidores podem "criar" seus sapatos usando uma variedade de materiais pré-definidos e em uma variedade de cores. Com mais de 10 elementos personalizáveis e literalmente milhares de combinações potenciais disponíveis em uma variedade de modelos básicos, os fabricantes fazem cada par sob encomenda em cinco semanas. Esse tipo de flexibilidade é muito popular entre os clientes, que pagam cerca de 30% a mais por seus sapatos potencialmente únicos e auto-projetados.

O que uma Connected Enterprise pode ajudar a fazer agora é programar melhor a produção para aumentar a produtividade, reduzir o inventário… e muitas outras coisas inteligentes – e, ao mesmo tempo, atender à demanda do consumidor por produtos personalizados.

Os fabricantes que podem oferecer esse tipo de flexibilidade – reduzindo para lotes de um – têm uma vantagem de mercado em termos de oferecer exatamente o que os clientes desejam e poder cobrar mais por seus produtos por meio de abordagens da Connected Enterprise.

Portanto, quando se trata de tomada de decisões, vale a pena ser inquisitivo e buscar a inteligência empresarial para enfrentar os desafios atuais com um olho no futuro.

No ambiente de fabricação, acho que isso significa construir do zero – obter os dados, reuni-los, analisá-los, visualizá-los. Transformá-los em inteligência e tomar melhores decisões por meio dos princípios de uma Connected Enterprise.

Publicado 2 de maio de 2016


Thomas Donato
Thomas Donato
Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Tomada de decisões conectada para fabricantes
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.