Loading
Blog | Análise industrial
Recent ActivityRecent Activity

Transformação industrial, a nuvem e a borda

Os paradigmas de cálculo de borda e em nuvem são tecnologias complementares na solução de necessidades de negócios agora e no futuro

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Retrato de um homem e uma mulher engenheiros industriais maduros e sérios com laptop em uma fábrica, trabalhando

Adaptação à Indústria 4.0, DX e IX

A Indústria 4.0 trouxe o papel da Transformação Digital (DX) para o primeiro plano. Usada de forma intercambiável com a noção da quarta revolução industrial, a Indústria 4.0 é caracterizada por níveis mais altos de automação, integração dos mundos físico e digital por meio da Internet das coisas industrial (IIoT), produção inteligente, sistemas de controle de malha fechada e personalização de produtos. Em resumo, a Indústria 4.0 é a DX da fabricação em indústrias e processos de produção relacionados.

À medida que as organizações adotam iniciativas de DX para evoluir suas operações, apoiar os clientes e se adaptar a um ambiente de negócios alterado, elas percebem que seu sucesso depende fortemente de colocar os dados industriais para trabalhar. A Transformação Industrial (IX) — uma abordagem proativa para aproveitar as soluções digitais para melhorar as operações de manufatura e infraestrutura discretas, de processo e em lote — é um subconjunto importante e muitas vezes o maior de um programa de DX.

As organizações industriais geralmente operam de maneira distribuída, às vezes com fábricas localizadas em todo o mundo. Um fabricante de médio porte geralmente tem vários ou muitos modelos de fabricação, centenas de tipos diferentes de equipamentos, uma variedade de fornecedores e culturas ou nacionalidades muito diferentes em todo o pessoal. Assim, a IX também se traduz em implementar uma solução em uma rede complexa e modificar a solução conforme necessário para acomodar as diferenças em fábricas específicas.

À medida que as organizações buscam alcançar metas mais amplas de convergência de IX e TI/TO, elas precisam fazer mudanças substanciais em como usar os paradigmas de tecnologia prevalentes, nomeadamente computação em nuvem (bastante madura neste ponto) e computação de borda (ainda em desenvolvimento, com muito potencial). Vamos nos aprofundar nas considerações que os CIOs, GMs e administradores de TI/TO devem passar para alcançar essas metas.

Análise industrial
Ilustração de análise industrial
Análise industrial

Análises poderosas são fundamentais para sua próxima iniciativa de transformação. Infunda inteligência em sua empresa com insights acionáveis.

Saiba mais

Paradigma da computação em nuvem

O paradigma da computação em nuvem evoluiu a partir do modelo de implantação local. Com a computação em nuvem, você pode transmitir dados industriais volumosos de fábricas, equipamentos, máquinas, veículos, controladores etc. para aplicativos de TI/TO por meio de uma conexão com a internet, mas os detalhes da infraestrutura nos bastidores são ocultados do usuário final.

Devido a essa abordagem, a computação em nuvem oferece muitas vantagens, como expansibilidade, custo otimizado e simplicidade. Você pode acelerar os serviços em nuvem conforme necessário e obter flexibilidade operacional sem investimentos pesados. Como a responsabilidade de gerenciar o software e a infraestrutura de back-end é do provedor de serviços em nuvem, você pode economizar nos investimentos em pessoal e infraestrutura. Também é mais fácil abstrair a complexidade do hardware e solicitar recursos de cálculo adicionais conforme necessário.

Ao mesmo tempo, um problema com os serviços em nuvem é que eles precisam estar sempre conectados à internet e são inadequados para casos de uso industrial que envolvem conectividade em rede inexistente ou intermitente. Além disso, a computação em nuvem é intensiva em largura de banda porque muitos dados precisam ser transmitidos para os servidores onde ocorre o cálculo e o armazenamento. Isso pode ser bastante caro em cenários onde uma grande quantidade de dados é gerada, como em um ambiente industrial. Devido ao atraso da rede de ida e volta, o tempo de resposta do aplicativo pode variar de alguns segundos a vários minutos. Isso pode ser um problema para casos de uso onde é necessário um tempo de resposta quase em tempo real ou tomada de decisões. Portanto, a computação em nuvem não pode ser a única resposta para todos os casos de uso de IX. 

Computação de borda

Entra em cena o paradigma da computação de borda. A mudança aqui é colocar os recursos de cálculo mais próximos do usuário ou do dispositivo, na “borda” da rede, em vez de em um datacenter de nuvem hiperescalável que pode estar a muitos quilômetros de distância no “principal” da rede. A abordagem de borda enfatiza a redução da latência e fornece mais processamento de dados próximo à fonte—eliminando muito do movimento de dados de ida e volta.

Assim, o modelo de computação de borda é útil para casos de uso que envolvem aplicativos sensíveis ao tempo e intensivos em dados. Esses aplicativos podem fornecer desempenho quase em tempo real ao calcular recursos mais próximos da fonte de geração de dados. Além disso, esses aplicativos ajudam a evitar a sobrecarga do backhaul da rede, processando mais dados localmente e sendo seletivos quanto à quantidade e frequência de dados enviados para a nuvem. Ao manter os dados locais, você também alcança melhor segurança, privacidade e soberania de dados.

A IDC, uma renomada empresa de análise, vê uma forte perspectiva para soluções de borda, pois elas atraem a atenção dos executivos de alto escalão. De acordo com uma pesquisa da IDC, 73 % dos tomadores de decisão sênior de TI e de negócios veem a borda como um investimento estratégico[1]. Essas organizações estão buscando a borda como uma forma de aumentar a produtividade e melhorar a segurança, levando a uma tomada de decisões mais rápida e informada. A IDC também prevê que, até 2023, mais de 50 % da nova infraestrutura de TI de empresa será implantada na borda, em vez de na infraestrutura de empresa; até 2024, haverá um aumento de 800 % no número de aplicativos na borda.[2]

À medida que o paradigma da computação de borda evolui e ganha interesse, ele está impactando o ecossistema digital em aplicações de processos discretos e contínuos e capacitando as organizações de manufatura a se concentrarem em resultados centrados na produção. As empresas estão aproveitando a computação de borda em ativos, máquinas e linhas de produção para melhorar a confiabilidade da fábrica e a eficiência geral dos equipamentos por meio de aplicações como IHM/SCADA, análise de máquinas e desempenho dos ativos.  

Computação em nuvem versus computação de borda

Então, para onde você vai a partir daqui? Qual paradigma de computação é o melhor para suas iniciativas de IX?

O cenário industrial mais provável é que um aplicativo de TO não apenas viva na borda, mas também precise se comunicar e interagir com outras cargas de trabalho em nuvem ou no local. Isso é comprovado por uma pesquisa anterior da Automation World, que descobriu que os fabricantes estão seguindo o caminho intermediário de não escolher entre paradigmas de computação[3]. Em vez disso, eles estão implantando uma variedade de tecnologias de nuvem e borda, dependendo de seus casos de uso de negócios específicos, e estão aproveitando os paradigmas como complementares. A chave, de acordo com a experiência dos profissionais, é mapear uma arquitetura e estratégia projetadas para abranger ambos os paradigmas.

Os arquitetos de sistema que se adaptam a ambos os paradigmas para obter a melhor vantagem do sistema geral criarão valor para suas organizações. Eles construirão flexibilidade na arquitetura para que os dados que vão para a nuvem possam, algum dia, ser aproveitados também no local. A arquitetura geral precisará abranger arquiteturas de borda e de nuvem para que possam funcionar bem juntas para as necessidades futuras de negócios.

Conclusão

Com as implantações edge-to-cloud se tornando cada vez mais a norma, as organizações industriais precisam parar de pensar sobre onde implantar dados e aplicativos e, em vez disso, se concentrar na necessidade comercial subjacente. Os líderes de IX devem considerar os requisitos relacionados a custo, segurança, latência e uma conexão de internet confiável—e, em seguida, escolher entre borda ou nuvem.

Para resumir, a computação de borda e a computação em nuvem não são tecnologias concorrentes. Elas apenas resolvem necessidades diferentes. A computação em nuvem é adequada para aplicativos escaláveis sob demanda que precisam ser acelerados ou reduzidos. A computação de borda é ótima para aplicativos de resposta em tempo real que geram muitos dados. Em resumo, tanto a computação em nuvem quanto a de borda têm seus casos de uso e devem ser escolhidas de acordo com o aplicativo em questão.

 

[1] Fonte: “Soluções de computação de borda que impulsionam a quarta revolução industrial”, da IDC, patrocinado pela Lumen e Intel, com base em uma pesquisa com 802 tomadores de decisão empresarial em todo o mundo

[2] Fonte: O impacto da borda no futuro das empresas, da IDC, patrocinado pela Akamai Technologies

[3] https://www.automationworld.com/process/iiot/article/21952832/pandemic-accelerates-edgetocloud-digital-transformation   

Publicado 22 de julho de 2022

Topics: Controle e automação industrial Software de manufatura na nuvem FactoryTalk Edge

Gaurav Verma
Gaurav Verma
Senior Manager, Software Solutions Marketing, Rockwell Automation
Gaurav evangelizes DX software solutions at Rockwell Automation via compelling messaging, launches & sales narratives to grow customers. An MBA from University of Michigan, he brings 23+ years of experience in enterprise B2B across Analytics, AI/ML, Retail, Field Service, & Mobile.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Transformação industrial, a nuvem e a borda
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.