Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Big Data requer grande visualização

Realidade aumentada que mudará a forma como interagimos com dispositivos inteligentes – e será tão influente para a produção inteligente quanto o lançamento do iPhone foi para a mobilidade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Homem de terno segurando um telefone celular.

O acesso sem precedentes a dados significa que devemos literalmente mudar a maneira como visualizamos essas informações – até 1 TB por dia em uma grande fábrica. 

Esse 1 TB inclui manuais de produtos, códigos, diagramas P&ID, manuais do usuário, receitas, manuais de manutenção e discussões colaborativas – tudo em um ambiente multivendor. 

É irreal assumir que as telas que temos hoje atenderão a essa necessidade no futuro.

Big data requer uma grande visualização.

 

Realidade aumentada, possibilidades infinitas

As possibilidades apresentadas por dispositivos montados na cabeça e realidade aumentada (AR), habilitadas para a Internet das coisas industrial (IIoT), oferecem uma enorme oportunidade de ganhos de produtividade.

A tecnologia de AR sobrepõe uma imagem gerada por computador à visão do usuário do mundo real. E embora muitas de nossas discussões sobre a Internet das coisas industrial se concentrem nos dados de dispositivos conectados e na tomada de decisões que ela permite, muitas empresas ainda veem isso como um estado futuro.

A AR ajudará a impulsionar essas empresas, mais rapidamente, para perceber as vantagens de The Connected Enterprise®. E aqui está o porquê: a convergência dos mundos físico e digital mudará a maneira como vemos as atividades industriais, o trabalho de campo e até mesmo o treinamento.

Quando falamos sobre dispositivos inteligentes que permitem a produção inteligente, é aqui que tudo se junta – onde o mundo virtual e a realidade se encontram. A capacidade de avaliar a condição de uma máquina ou de uma linha, ou realizar uma tarefa, aparecerá literalmente diante de seus olhos, sem usar as mãos.

 

AR e o iPhone

A AR será tão influente para a fabricação quanto o lançamento do iPhone foi para a mobilidade.

Até mesmo a base da mobilidade – tablets e celulares – é limitada para um técnico diante de uma máquina que precisa de diagnóstico e reparo. Quando uma linha de produção está parada – custando à empresa dezenas de milhares de USD a cada minuto – é quando você precisa de duas mãos livres para trabalhar de forma rápida e eficaz.

A AR permitirá que um técnico de serviço se aproxime de qualquer dispositivo conectado, avalie o status e mostre como consertá-lo, sem treinamento especializado prévio.

As instruções, lista de verificação ou orientações em vídeo podem ser fornecidas exatamente quando e onde são necessárias, efetivamente um "treinamento just-in-time". E isso ajudará as empresas a perceber o valor da The Connected Enterprise®.

Nossa conversa continuará a evoluir da geração e análise de dados para uma melhor tomada de decisões até tornar esses dados mais disponíveis da maneira que os usuários esperam.

Para o pessoal do futuro, isso mudará a forma como as pessoas são treinadas, como operam, o que podem fazer e com que rapidez e precisão podem fazer isso.

A melhor notícia: esta não é uma tecnologia específica do setor. Todo fabricante pode se beneficiar da AR em um mundo de produção inteligente.

Publicado 9 de junho de 2017


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Conectar:
Focado no futuro da produção inteligente, este podcast, apresentado pelo autor deste blog, explora o impacto das tecnologias disruptivas; questões relacionadas ao pessoal; e tendências globais de negócios. Inscreva-se no Apple iTunes.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Big Data requer grande visualização
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.