Loading
Blog | Automotivo
Recent ActivityRecent Activity

Regulamentação do processo de reciclagem de bateria

Desvendar as regulamentações em evolução na reciclagem e sustentabilidade de baterias, o impacto global, implementar medidas de eficiência energética e influenciar o futuro da reciclagem

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Desmontagem da bateria de um motor de veículo elétrico

Fabricantes de baterias, se você está frustrado com a forma de priorizar e implementar um processo de reciclagem de baterias, você não está sozinho.

Um dos maiores desafios que ouvimos de nossos clientes? Regulamentações em constante evolução e a complexidade dos padrões de relatórios.

Existem várias estruturas de relatórios que você pode usar. Como você deve escolher a certa para o seu negócio?

De fato, 56% das empresas não conseguiram medir as Sustainable Development Goals (SDG) estabelecidas pela ONU, de acordo com a Reuters.

Olhando para o futuro, existem muitas estruturas diferentes e regulamentações futuras que afetarão a maneira como as empresas precisam operacionalizar a sustentabilidade.

Está cada vez mais claro como as regulamentações têm um vínculo direto com as operações naturais. E as regulamentações continuarão a evoluir. Por exemplo, de acordo com a Harvard Law, o cenário para

A divulgação de questões ambientais, sociais e de governança (ESG) pelas empresas públicas dos EUA enfrenta mudanças potencialmente drásticas dentro da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC).

Como os fabricantes podem entender as regulamentações atuais e se antecipar às futuras? Continue lendo.

 

A necessidade contínua ambiental e empresarial de descarbonizar a economia

O processo de reciclagem de baterias – e outros métodos de eficiência energética – são essenciais para a saúde do planeta e da população humana, bem como para a viabilidade a longo prazo das empresas de manufatura.

●      A fabricação industrial responde por 40% do uso global de energia e 30% das emissões de gases de efeito estufa. (Fórum Econômico Mundial).

●      Em todo o mundo, 2.01 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados anualmente (Banco Mundial).

●      A implementação de medidas de eficiência energética em uma empresa de manufatura média poderia economizar entre 10% e 30% de seus custos de energia, normalmente representando pelo menos 5% das despesas totais (Fórum Econômico Mundial).

Se essas estatísticas nos dizem algo, é que a oportunidade de criar uma economia mais circular é crítica – e significativa.

 

Visão geral das regulamentações globais para o processo de reciclagem de baterias e outros métodos de sustentabilidade

 

Estados Unidos

Os Estados Unidos aprovaram a Lei de Redução da Inflação (IRA) em nível federal. A IRA visa criar uma cadeia de fornecimento de baterias localizada na América do Norte e em países favoráveis ao livre comércio. 

Aqui estão alguns detalhes sobre o que a IRA faz:

●      Muda o foco de onde a incentivação é direcionada. Anteriormente, os incentivos beneficiavam os fabricantes que produziam XEVs, BEVs, PHEVs, etc. Com a IRA, a incentivação se concentra no sourcing e na montagem final de VEs na América do Norte para promover uma cadeia de fornecimento mais localizada para VEs. Também fornece créditos fiscais ao consumidor de até cerca de USD 7500.

●      Acelera o investimento na fabricação de células de bateria. 50% dos componentes devem estar em conformidade até 2023 e 80% até 2027.

●      Impulsiona a localização da cadeia de fornecimento para componentes por meio da fabricação de células de bateria, como produção de cátodo e produção de ânodo.

●      Incentiva parcerias a montante e a jusante entre VEs e a cadeia de valor da bateria, desde a mineração até a reciclagem. Isso aumenta os investimentos em reciclagem de baterias de VEs na América como fonte de componentes críticos. Por exemplo, os minerais extraídos de uma bateria produzida na China e reciclada nos Estados Unidos agora são considerados componentes de origem nos EUA.

 

Califórnia

Em seguida, vamos analisar o nível estadual. Na Califórnia, USD 1.500.000.000 foi aprovado para desenvolver uma cadeia de fornecimento de VEs e baterias.

Além disso, o Lithium-Ion Car Battery Recycling Advisory Group, a EPA da Califórnia, o Departamento de Controle de Substâncias Tóxicas e o Departamento de Reciclagem e Recuperação de Recursos propuseram medidas específicas de reciclagem e rastreabilidade de baterias, incluindo taxas de recuperação propostas próximas de 100%. No entanto, a proposta não recebeu apoio da maioria na época.

 

Canadá

A legislação atual de reciclagem de baterias do Canadá inclui o seguinte:

●      Taxas de recuperação exigidas de 70% até 2023.

●      Financiamento para investimentos em tecnologia limpa, que inclui reciclagem e educação sobre descarte de baterias.

 

Europa

A União Europeia tem requisitos semelhantes aos da América do Norte:

●      Eficiências de reciclagem específicas e financiamento para a reciclagem da cadeia de fornecimento de baterias.

●      Acompanhamento e rastreabilidade por meio de um passaporte digital do produto para verificar a conformidade com o conteúdo de material reciclado; garantir que não haja filho na mineração de matéria-prima; e fornecer educação pública para descarte de baterias.

 

China

A China é onde a maioria das baterias de íon-lítio é produzida. Aqui está uma visão geral rápida de sua legislação:

●      Taxas de recuperação exigidas superiores a 80% desde 2018.

Abstenha-se de vê-las como baseadas regionalmente para obter sucesso ideal na conformidade com essas regulamentações. Por quê?

Como as regulamentações na Europa podem afetar as empresas que vendem produtos para a Europa, muitas das regulamentações afetarão as operações globais das empresas.

 

Você pode influenciar a legislação sobre o processo de reciclagem de baterias

A legislação sobre reciclagem e reutilização de baterias está em constante mudança. Gostaria de opinar sobre isso? Então assista ao nosso recente webinar, O ciclo de vida da bateria: reciclagem & sustentabilidade.

Os especialistas da Rockwell Automation detalham o processo de reciclagem de baterias, métodos, custos, estudos de caso e maneiras específicas pelas quais você pode influenciar a conversa global sobre práticas de fabricação e reciclagem sustentáveis.

Publicado 6 de julho de 2023

Topics: Inteligência operacional empresarial Automotivo e pneus

Stephanie Van Kirk
Stephanie Van Kirk
Líder do setor, bateria, Rockwell Automation
Stephanie Van Kirk tem mais de 20 anos de experiência no setor de bateria, com foco em químicas de chumbo-ácido, hidreto metálico de níquel e íon-lítio para VEs, armazenamento estacionário e aplicações especiais. Ela lida com estratégias de mercado de bateria e desenvolvimento de negócios de bateria.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Regulamentação do processo de reciclagem de bateria
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.