Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Soluções de automação com comunicação remota

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Soluções de automação com comunicação remota hero image

As telecomunicações evoluíram constantemente nos últimos 25 anos, antecipando continuamente a demanda do mercado. Nesse setor, a tecnologia e os serviços evoluem rapidamente e o tráfego da rede cresce dramaticamente.

Portanto, nos últimos anos, foram feitos grandes investimentos globalmente para implementar novas tecnologias de rede – somente na Espanha, a cobertura de banda larga fixa é de 99% e a de banda larga móvel é de 93%. A tecnologia já está desenvolvida e a infraestrutura está disponível, então por que não usá-las para cobrir todas as necessidades de comunicação frequentemente encontradas na indústria?

Fornecer comunicação entre dois sistemas de controle em locais diferentes; um sistema SCADA centralizado monitorando todos os dispositivos de automação em todas as fábricas; ou uma instalação enviando e-mail contendo os detalhes da produção diária para o pessoal apropriado são cenários comuns vistos por indústrias como energias renováveis, tratamento de água e fabricantes de máquinas. Agora, todos esses cenários podem ocorrer de forma eficiente com o EtherNet/IP padrão.

O valor da tecnologia de rede adicionada a um aplicativo começa com um roteador confiável. Um roteador básico gerencia a comunicação entre dispositivos conectados a redes diferentes e transmite apenas as informações necessárias para o destino correto. Roteadores com comunicação remota incluem um modem (3G, 4G, etc.) ou uma porta WAN para permitir a conectividade com a Internet de qualquer local.

Esses roteadores geralmente apresentam funcionalidade de firewall e/ou a capacidade de se conectar usando uma VPN (rede privada virtual) para ajudar a proteger contra ameaças em redes externas. É altamente recomendável que um roteador seja capaz de fornecer comunicações remotas. Ele não apenas estabelecerá a conexão, mas também poderá enviar uma notificação em caso de alarme, falhas operacionais e incidências, bem como dados históricos registrando dados operacionais do aplicativo.

A segurança é um problema fundamental a ser considerado ao projetar ou manter uma rede. Uma conexão segura e túneis de comunicação criptografados devem ser estabelecidos entre os dispositivos ou equipamentos que se comunicam dentro de uma rede para proteger os dados enquanto estão em trânsito.

Este é o objetivo de uma VPN, que fornece regras de acesso à rede virtual – por nome de usuário e senha – e pacotes criptografados trocados entre equipamentos em uma rede.

Além disso, as redes industriais devem ser protegidas contra qualquer acesso indesejado – intrusos que podem acessar dados confidenciais ou até mesmo negar serviços na rede. Esse nível de segurança é fornecido por firewalls, que são projetados para bloquear o acesso não autorizado.

As comunicações remotas podem ajudar a melhorar a conectividade entre pessoas, dispositivos e sistemas em aplicações industriais e abrem novas oportunidades para produtividade, eficiência e flexibilidade. Com o suporte de serviço técnico centralizado, as empresas também podem reduzir despesas de viagem e tempos de parada inesperados.

Publicado 3 de março de 2015


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
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
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções de automação com comunicação remota
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.