Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A automação da fabricação de tecidos salvará vidas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mulher no laboratório olhando em um microscópio

Construir um órgão é muito mais sofisticado do que o produto mais complexo de hoje.

Mas isso não muda este fato: você não depende de habilidade manual ou artesanato no processo. Você traz a mesma disciplina, padrões e métricas para esse tipo de fabricação como faz para fazer sopa, biscoitos ou carros.

Em breve estaremos em um mundo onde podemos começar a fabricar tecidos e órgãos humanos com alta qualidade e custo realista, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas.

O que será necessário para mover a medicina regenerativa altamente especializada – engenharia ou regeneração de células, tecidos e órgãos humanos – do laboratório para a produção?

Expansibilidade de fabricação, processo e parceria.

Mecânica por trás da fabricação de órgãos

Embora não seja incomum que a ciência e a fabricação trabalhem juntas, o que estamos prestes a fazer agora é diferente de tudo o que já fizemos antes.

Durante anos, as pessoas têm trabalhado para preencher o abismo entre a pesquisa e a produção comercial.

Nossa próxima descoberta: por meio da automação, ajudaremos a fornecer tecidos produzidos artificialmente e até órgãos inteiros para pessoas com ferimentos graves ou doenças.

Isso muda vidas.

Por mais rápido que as possibilidades estejam se desdobrando, os avanços ainda estão em grande parte no modo de pesquisa. A boa notícia: embora as receitas sejam incrivelmente especializadas, o processo de fabricação de medicina regenerativa se parece muito com algo que você veria na fabricação de uma cerveja artesanal: automatizar o processo, e usar dados e análise para monitorar e melhorar esse processo para criar resultados consistentes e previsíveis.

Em vez de fazer cerveja, pão ou anti-histamínicos, você está controlando o crescimento de células humanas. 

Miracle Manufacturing

Tive a oportunidade de conversar com Dean Kamen, empresário, inventor e fundador da BioFab USA, para falar sobre as incríveis criações que estão acontecendo em laboratórios e universidades ao redor do mundo. Essas criações nunca foram comercializadas porque não há infraestrutura para isso. Essa necessidade foi o estopim para o Instituto de Produção Regenerativa Avançada (ARMI). Sua missão é tornar prática a produção em massa de órgãos humanos.

Quanto mais cedo tornarmos os processos de biofabricação previsíveis e replicáveis, mais cedo poderemos oferecer avanços que salvam vidas. 

Dean e eu conversamos sobre o que será necessário para ampliar esse processo por meio de automação de alto volume e alta qualidade, para que possamos tirar um milagre de uma placa de Petri e fazer com que ele se torne o que Detroit fez com os carros e o Vale do Silício fez com os semicondutores.

Servindo ao bem maior

Uma vez que você atinja a expansibilidade, pode aplicá-la a pele, ossos e nervos novos, a remendos cardíacos e quase tudo o que você possa imaginar.

Eu comparo o futuro da biofabricação ao processamento de alimentos de hoje. Imagine pegar uma receita de família de sopa de galinha, feita algumas dezenas de vezes por ano, e ampliá-la para que possa ser produzida em massa e disponível em supermercados ao redor do mundo.

Precisamos levar a bela criação na qual os doutores em biomedicina estão trabalhando dia e noite e dimensionar o processo para que o milagre vá além do laboratório e chegue ao mundo.

Abordando as lacunas

Por mais que tenhamos avançado, ainda há lacunas, e estamos trabalhando com a ARMI para resolvê-las e levar a medicina regenerativa para as massas.

Do ponto de vista da engenharia, este é o futuro – aproveitando a tecnologia e a medicina para aplicações reais e cotidianas que impactam diretamente as pessoas.

Este é um trabalho com um propósito elevado.

Junte-se a Dean e a mim enquanto exploramos mais a fundo esse tópico durante meu podcast State of the Industry, agora disponível no Apple iTunes.

Publicado 15 de março de 2019

Topics: Ciências da vida

Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Conectar:
Focado no futuro da produção inteligente, este podcast, apresentado pelo autor deste blog, explora o impacto das tecnologias disruptivas; questões relacionadas ao pessoal; e tendências globais de negócios. Inscreva-se no Apple iTunes.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left A automação da fabricação de tecidos salvará vidas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.