Loading
Blog | Empresa conectada
Recent ActivityRecent Activity

Alcance comunicações de manuseio de materiais com confiabilidade

Sua empresa deve escolher 5G ou wi-fi 6 para aplicações de manuseio de materiais? Escolha o wi-fi 6 confiável com o parceiro de tecnologia da Rockwell Automation, ProSoft Technology.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um homem com equipamento de segurança de fábrica conversa com uma mulher de cabelos grisalhos que segura um tablet robusto. As pessoas são funcionários da Rockwell Automation, imagem tirada no local da Rockwell. Parte das fotos de Brand ID,

Para manuseio automatizado de materiais e aplicações de logística, os últimos anos mostraram mais do que nunca que comunicações sem fio confiáveis são essenciais para instalações movimentadas repletas de equipamentos em movimento. A alta demanda de quase todos os tipos de bens de consumo durante a pandemia não diminuiu. Enquanto isso, o "efeito Amazon" significa que a maioria dos consumidores espera receber os itens o mais rápido possível após a finalização da compra em uma loja online. Esses fatores significam que os itens devem passar pelas instalações de manuseio de materiais e logística o mais rápido possível – e a conectividade confiável é como muitas empresas estão garantindo esse movimento rápido.

A conectividade sem fio tem tido uma adoção crescente nesses casos devido à facilidade com que a rede pode ser expandida à medida que mais equipamentos – como veículos guiados automatizados (AGVs) – são adicionados. A tecnologia sem fio também pode possibilitar comunicações confiáveis para pilares da logística, como sistemas automatizados de armazenamento e recuperação e sistemas de transporte.

A opção 5G

O 5G tem sido um tópico em alta há algum tempo. Mas seu uso em instalações tem uma perspectiva complicada. Para explorar o 5G em relação ao uso industrial, é importante considerar dois fatores distintos – a tecnologia e a adoção real dela.

Os recursos do 5G são promissores e interessantes – por isso o marketing dele há alguns anos foi tão bem recebido. No entanto, a adoção do 5G tem sido outra história. A funcionalidade do 5G tem essencialmente três fases de lançamento:

  • Comunicações públicas móveis em grande escala, que vimos tornar os smartphones mais rápidos à medida que os usuários migram do 4G, dependendo de sua localização geográfica
  • Comunicação pública/privada em grande escala do tipo máquina
  • Comunicação privada ultraconfiável com baixa latência

As duas últimas fases listadas são aquelas que interessariam às instalações de manuseio de materiais e logística automatizadas, que exigem baixa latência, especialmente para aplicações que envolvem o protocolo CIP Safety ou equipamentos móveis. A realidade que temos visto é que os dispositivos de conectividade necessários para esses tipos de aplicações são escassos e mais caros – normalmente 5 a 10 vezes mais caros do que os usados em aplicações industriais 4G. Com base nas previsões atuais do mercado, a escassez e o custo dos chips podem ser um fator por algum tempo, com maior oferta e chips menos caros previstos para o final de 2023 ou início de 2024.

Wi-Fi 6 surge como uma atualização poderosa

Portanto, o 5G não é uma opção de custo otimizado e relativamente acessível para uso industrial no momento. No entanto, o wi-fi continua sendo uma via de comunicação confiável para aplicações de manuseio de materiais automatizadas – e sua versão mais recente, o wi-fi 6, tem vantagens para aplicações industriais. Os chips wi-fi 6 têm uma faixa de preço semelhante à dos dispositivos wi-fi 5, e o fornecimento não é um problema como ocorre com os chips 5G.

A adição do wi-fi 6E apresenta uma faixa de frequência de 6 GHz que suporta até 60 canais, uma grande atualização do wi-fi. Atualmente, apenas 3 canais na faixa de 2 GHz e 9 de 25 na faixa de 5 GHz são adequados para comunicação de missão crítica. Isso representa uma grande vantagem para aplicações de manuseio de materiais, pois aumenta a capacidade em um fator de 5 para a quantidade de dados que pode ser comunicada.

O wi-fi, em geral, às vezes foi visto no passado como um azarão, com alguns associando-o mais à Internet doméstica do que como uma tecnologia de comunicação em redes poderosa. O fato é que o wi-fi é comprovado, confiável e pode suportar várias aplicações industriais.

Em aspectos de configuração e gestão, o wi-fi é uma ótima alternativa ao 5G por enquanto.

Um deles envolve a disponibilidade de suporte externo. Como a tecnologia sem fio é um meio compartilhado – ao contrário da conexão 1 para 1 que suas alternativas com cabo têm – a maioria das instalações precisará ajustar sua aplicação sem fio. Há uma grande variedade no mercado para conectividade wi-fi, e muito suporte sem fio, como os Serviços de Rede e Segurança da Rockwell Automation. Os clientes descobrirão que o ecossistema de suporte é limitado quando se trata de 5G ou até mesmo 4G.

Outro aspecto a considerar é o acesso à frequência. O wi-fi depende de frequências públicas disponíveis globalmente, com orientações básicas, como não dominar o acesso à frequência e não interferir em um canal que já está em uso. Por outro lado, o 5G usa principalmente frequências licenciadas, que diferem dependendo do país, mas oferecem mais controle. Por exemplo, é possível dar prioridade à segurança da sua instalação, depois a aplicações de prioridade média e assim por diante. No entanto, essa opção pode ter necessidades de suporte mais elevadas.

Costumo comparar os dois desta forma: o wi-fi é relativamente barato, mas permanece justo (enquanto mantém a confiabilidade); enquanto o 5G é como um clube exclusivo – é caro, mas você pode sintonizar seus próprios canais privados.

Ambas as opções fornecem a conectividade sem fio confiável que as aplicações de manuseio de materiais automatizadas precisam. Embora o 5G mostre potencial para aplicações futuras, a escassez de dispositivos de conectividade e o alto custo tornam o wi-fi 6 uma opção fantástica para conectividade sem fio industrial agora e no futuro.

Publicado 31 de agosto de 2022

Alcance comunicações de manuseio de materiais com confiabilidade
Mão segurando uma tela observando a produção
Alcance comunicações de manuseio de materiais com confiabilidade

A conectividade é fundamental em aplicações de manuseio de materiais automatizados. Descubra por que o wi-fi e suas tecnologias mais recentes continuam sendo a principal escolha.

Saiba mais

Friedrich Haussmann
Friedrich Haussmann
Gerente de produto, wireless, ProSoft Technology
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Alcance comunicações de manuseio de materiais com confiabilidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.