Loading
Blog | Serviços de lifecycle
Recent ActivityRecent Activity

Por que o Treinamento de Funcionário Autorizado é Importante

Como garantir que os funcionários possam efetuar o bloqueio dos equipamentos de forma eficaz

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Técnica bloqueia equipamento da fábrica para realizar a manutenção com segurança

O treinamento de funcionários autorizados é um dos aspectos mais importantes de um programa completo de controle de energia. O treinamento fornece o conhecimento que os funcionários precisam para efetuar o bloqueio dos equipamentos de forma eficaz para manutenção ou reparo. Esse tipo de treinamento deve incluir o uso de procedimentos de controle de energia, bem como travas, tags e dispositivos de bloqueio.

O treinamento prepara os funcionários para fazerem seu trabalho com eficiência

O objetivo do treinamento de funcionários autorizados é verificar se os funcionários entendem o propósito e a função do programa de controle de energia e se também possuem o conhecimento e as habilidades necessárias para utilizar o programa de maneira adequada e segura. Os empregadores são obrigados a fornecer o treinamento aos funcionários autorizados antes que qualquer bloqueio seja realizado.

Qualquer pessoa que faça a manutenção de equipamentos deve ser treinada como funcionário autorizado

De acordo com os padrões da "Occupational Safety and Health Administration", um funcionário autorizado é definido como qualquer funcionário que realiza serviços ou manutenção em equipamentos e precisa executar o bloqueio/sinalização. Os funcionários autorizados devem ser treinados para reconhecer fontes de energia – por exemplo, elétrica, pneumática, água, gás, vapor – e os tipos de magnitudes presentes na instalação correspondente. Eles também precisarão ser treinados sobre como isolar e controlar a energia corretamente em diferentes equipamentos.

Esses funcionários devem saber como testar os equipamentos para verificar se toda a energia foi devidamente controlada antes de trabalhar na unidade. Por exemplo, um funcionário novo provavelmente conseguiria bloquear uma bomba sem problemas, mas haveria um risco maior se ele fosse encarregado de desligar uma caldeira, pois não saberia como fazer isso sem o treinamento adequado, e há um risco maior de a caldeira implodir, a menos que as etapas corretas sejam seguidas para desligá-la antes da manutenção.

Compreender o valor do controle exclusivo (travas) e as limitações das tags de advertência é essencial

O que acontece quando uma fonte de energia não possui um meio de aplicação de trava? Os funcionários devem ser treinados sobre as limitações das tags. As tags são simplesmente dispositivos de advertência que não fornecem restrição física às próprias fontes de energia. Os funcionários autorizados também precisam ser instruídos a não remover ou ignorar nenhuma tag, e que o funcionário autorizado que instalou a tag é o único funcionário autorizado a removê-la. Além disso, os funcionários autorizados devem ser treinados sobre quando utilizar o sistema de tagout e quais informações devem ser incluídas na tag.

A monitoração e a revisão para o sucesso do funcionário de segurança é um trabalho anual

Além disso, os funcionários podem precisar ser treinados novamente após o treinamento inicial. A necessidade de novo treinamento será determinada durante a revisão anual exigida pela norma 1910.147 da "Occupational Safety and Health Administration". Se forem encontradas deficiências durante a revisão anual dos funcionários, será necessário novo treinamento para aqueles que não passaram na revisão anual. Além disso, os funcionários autorizados devem ser treinados novamente se houver alteração nos procedimentos de controle de energia no local ou na descrição do trabalho do funcionário.

Dicas finais para o sucesso do programa de bloqueio/sinalização

Para um treinamento bem-sucedido do programa de controle de energia, é importante fornecer um treinamento que seja compreensível e relacionado à própria instalação. Por exemplo, trabalhadores de uma instalação farmacêutica precisariam saber como funcionam os sistemas de osmose reversa, mas em uma fábrica de papel isso não seria necessário. Locais de fabricação de alimentos que utilizam sistemas de resfriamento com amônia para grandes armazéns refrigerados ou câmaras frigoríficas precisariam de treinamento especial para funcionários autorizados que trabalham em equipamentos como compressores de amônia.

A segurança dos funcionários aumentará significativamente quando houver um programa eficaz de treinamento de funcionários autorizados em vigor. Certifique-se de incluir todas as informações exigidas pela "Occupational Safety and Health Administration", bem como quaisquer outras informações adicionais específicas do local.

Se você deseja ajuda para criar ou ministrar seu treinamento de funcionários autorizados, a Rockwell Automation conta com especialistas em bloqueio/sinalização que já ajudaram centenas de empresas a alcançar a conformidade com seus programas de bloqueio/sinalização.

Entre em contato com RACSMSAFETY@ra.rockwell.com e nossos especialistas em segurança certificados pela TÜV Rheinland podem ajudar você com a criação de procedimentos, treinamento, criação de política, segurança de máquina e muito mais.

Publicado 18 de agosto de 2021

Topics: Serviços de ciclo de vida

Jake Thatcher
Jake Thatcher
Engenheiro de Projeto de Segurança Sênior, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
Requisitos de treinamento de bloqueio/sinalização
Requisitos de treinamento de bloqueio/sinalização
Requisitos de treinamento de bloqueio/sinalização
Podemos ajudar você a desenvolver e implantar um programa de treinamento de bloqueio/sinalização bem-sucedido e personalizado de acordo com suas necessidades.
Serviços de programa de bloqueio/sinalização
Serviços de programa de bloqueio/sinalização
Serviços de programa de bloqueio/sinalização
Nossa equipe de engenheiros e especialistas experientes pode ajudar você a criar um programa de bloqueio/sinalização simples, bem-sucedido e personalizado para as suas necessidades.
Which employees can perform lockout/tagout?
Which employees can perform lockout/tagout?
Blog
Blog
Which employees can perform lockout/tagout?
To service or perform maintenance on equipment, an authorized employee must follow lockout/tagout procedures outlined by the employer.
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Por que o Treinamento de Funcionário Autorizado é Importante
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.