Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

O software de simulação Arena pode melhorar o cuidado ao paciente

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O software de simulação Arena pode melhorar o cuidado ao paciente hero image

Acertar na Primeira Vez

Esta é uma parte crítica em todos os setores, mas ainda mais agora na área da saúde, quando isso significa, literalmente, a diferença entre a vida e a morte.

E se você pudesse responder a perguntas “E se...?” antes de investir capital e sem interromper as operações atuais?

E se:

  • ...Nossa combinação de produto, tempo de ciclo, regras de trabalho, taxa de falhas, taxa de chegada de pacientes, etc. mudasse? Como isso afetaria a produtividade, as filas, os custos e a utilização de recursos?
  • ...Adicionássemos um turno, comprássemos uma nova máquina ou mudássemos a forma como treinamos o pessoal? Isso me daria o resultado desejado?
  • ...Consolidássemos duas instalações em uma instalação? Eu melhoraria a eficiência ou tornaria tudo duas vezes mais difícil?
  • ...Construíssemos um novo depósito? O projeto apresentaria o melhor layout possível?
  • ...Eu me deparasse com uma pandemia e nosso hospital não estivesse preparado para uma energização de pacientes críticos?

Elimine as suposições

Arena Simulation e relatório de análise avançado prevê o futuro e prescreve maneiras de otimizar o desempenho. Modelos flexíveis baseados em atividade podem ser usados para simular quase qualquer processo.

Vídeo rápido (57 s) demonstra a atividade em um departamento de emergência típico e como os ajustes podem reduzir os tempos de espera para o tratamento.

Os hospitais estão usando o Arena para eliminar as suposições e usar dados factuais para ajudar os pacientes e salvar vidas. Enquanto os fabricantes usam o Arena – para mudar as operações de forma eficiente e encontrar a melhor maneira de escalonar turnos, por exemplo – os hospitais modelam no Arena para antecipar a quantidade de recursos de que precisam para as operações diárias.

Apoiamos projetos de campo onde há incerteza na quantidade de recursos necessários, abordando problemas de scheduling para melhorar o atendimento ao paciente, o roteamento ambulatorial e muito mais.

Por exemplo, ajudamos uma clínica de tratamento de câncer a gerenciar melhor o atendimento ao paciente. Um avanço médico recente significou que mais pacientes estavam sobrevivendo – e, como resultado, o número de consultas aumentou. Infelizmente, o tempo de espera dos pacientes ultrapassava cinco horas.

O hospital precisava escalonar os compromissos de forma mais eficiente para reduzir os tempos de espera e as longas horas de trabalho do pessoal médico. Com a simulação, a instalação encontrou a combinação certa de scheduling de compromissos/pessoal para aliviar o fardo em ambas as extremidades.

Acompanhe as condições em constante mudança

As pandemias aumentam o número de pacientes que chegam e o número de recursos específicos necessários. Ajustar o modelo para representar o aumento previsto de pacientes permite que os hospitais respondam de forma eficaz.

A COVID-19 trouxe muita incerteza, fazendo-nos questionar o que precisa ser feito e com que rapidez precisamos fazer mudanças. Dados factuais ajudarão as empresas de saúde a se prepararem para enfrentar o que o próximo dia possa trazer.

Os recursos em Nova York, como em outras grandes áreas metropolitanas, são escassos. À medida que o número previsto de pacientes aumenta, os hospitais devem responder rapidamente para fornecer o máximo de tratamento possível. Aqui está apenas um exemplo de software de simulação em ação: a Northwell University e o Lenox Hill Hospital se uniram para converter sua área de cirurgia ambulatorial pediátrica em uma unidade de terapia intensiva para adultos e usaram o Arena para se tornarem o mais eficientes possível – e salvar vidas.

Os dados ajudam os tomadores de decisão a entender o fluxo dos sistemas e as restrições de recursos, incluindo médicos, enfermeiros e equipamentos. Os planejadores podem se preparar para pandemias, temporada de gripe, desastres naturais, e os cuidadores podem estar prontos.

Publicado 20 de maio de 2020

Confira estes estudos de caso relacionados

  • Instalação de tratamento de câncer reduz o tempo do paciente na clínica em 25% com o software Arena de simulação
  • Arena em operações de crise na área da saúde
  • Arena: Fazendo mais com menos

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc
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
  5. Chevron LeftChevron Left O software de simulação Arena pode melhorar o cuidado ao paciente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.