Loading
Blog | Empresa conectada
Recent ActivityRecent Activity

Você está pronto para a produção inteligente?

Para empresas que desejam obter valor comercial de operações inteligentes, por onde devem começar? E com que rapidez elas perceberão o retorno do investimento?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Você está pronto para a produção inteligente? hero image

Embora a produção inteligente ofereça benefícios significativos, as pessoas às vezes fazem suposições imprecisas sobre quais são esses benefícios, quem está pronto para implantar a produção inteligente e como (e com que rapidez) eles se beneficiarão.

Como alguém que toma decisões todos os dias sobre tecnologia de fabricação, sei em primeira mão como as discussões certas podem ser benéficas – e como as suposições e concepções erradas podem se tornar uma distração.

O que não é

Aqui estão dois dos maiores equívocos que encontrei sobre a produção inteligente.

  1. Com a produção inteligente, você precisa de menos pessoas. Seus dispositivos inteligentes podem estar conectados de ponta a ponta, mas você ainda precisa de pessoas para interagir com a tecnologia. A produção inteligente aumenta as pessoas; as pessoas impulsionam a produtividade.
  2. Tamanho único para todos. Você não “compra” a produção inteligente da mesma forma que alguém compra um produto. A forma como você implanta estratégias de produção inteligente será tão única quanto suas operações.

O que é

A produção inteligente é sustentável, otimizada e orientada pela demanda. É assim que faremos mais sem adicionar custos à equação. Isso porque pessoas e máquinas coletarão, consumirão e usarão dados com sabedoria para tomar decisões melhores em tempo real e colaborar para se tornarem mais eficientes e produtivas.

O resultado: impulsionar a produção desejada para atender às demandas dos consumidores em constante mudança e a capacidade de aproveitar as oportunidades de tecnologia emergentes.

O que eu ganho?

Todos os envolvidos na produção inteligente têm algo a ganhar.

A produção inteligente que conecta, avalia, coleta, apresenta e otimiza pode ajudar você a avançar no uso de operações industriais e de produção. Isso, por sua vez, ajuda você a navegar na Internet das coisas industrial (IIoT) e aproveitar as informações em tempo real que impulsionam o retorno do investimento e aumentam a produtividade de forma segura e protegida.

  1. Seus clientes recebem o produto/sistema/solução prometido, quando foi prometido.
  2. Seus funcionários estão mais engajados, melhor treinados e mais capazes de lidar com futuras configurações de TO/TI e tecnologias avançadas.
  3. Seus parceiros entendem melhor o que é necessário e como entregar, no momento certo, com uma melhor linha de visão que torna sua fabricação mais previsível.
  4. Seus acionistas obtêm um melhor retorno do investimento porque você está impulsionando níveis aprimorados de produtividade e eficiência – incentivando maiores níveis de reinvestimento.
  5. O mundo se beneficia à medida que você continua a usar menos recursos e usá-los com mais eficiência.

Como sei que estou pronto?

Você está pronto para implantar a produção inteligente quando for capaz de identificar esses três marcadores:

  • Visibilidade: Veja mais profundamente as operações e a logística.
  • Colaboração: Entre pessoas, equipes, departamentos e máquinas.
  • Eficiência: Transforme informações em análise, aumente o retorno do investimento, chegue ao mercado mais rapidamente e reduza drasticamente o desperdício.

Embora tecnologias como análise de dados, computação escalável e mobilidade possam agregar valor aos seus processos industriais, o valor transformacional da produção inteligente só é percebido quando você pode integrar perfeitamente essas (e outras) tecnologias em um sistema de automação consciente que seja intuitivo, auto-adaptável e seguro.

Você está pronto?

Este whitepaper pode ajudá-lo a determinar sua prontidão, os próximos passos e o que você pode esperar em troca.

Publicado 16 de novembro de 2020

Topics: The Connected Enterprise Management Perspectives

Michel Huy
Michel Huy
Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Software de Informação da Rockwell Automation
Michel é apaixonado por ajudar as empresas a transformar suas operações e encontrar novas maneiras para que os clientes se tornem mais eficientes e eficazes.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Você está pronto para a produção inteligente?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.