Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Você está pronto para a Indústria 4.0?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Você está pronto para a Indústria 4.0? hero image

Muitas empresas estão considerando modernizar sua produção, usando elementos de automação e otimização da chamada Indústria 4.0.

Este é um investimento importante, com uso planejado por muitos anos (uma vida útil esperada de 15–20 anos não é incomum).

A abordagem mais simples seria, é claro, adquirir novas tecnologias de produção – máquinas totalmente automatizadas, robôs, transportadores e software que gerenciarão e otimizarão a produção – sem a necessidade de considerar as limitações dos equipamentos atuais, muitas vezes desatualizados.

No entanto, muitas empresas não podem arcar com esse investimento. Portanto, elas nos perguntam se podemos encontrar soluções para elas que aproximem seus negócios da Indústria 4.0.

Na maioria dos casos, existe uma solução adequada. Mas antes que a gestão de uma empresa possa começar a considerar uma solução específica, ela deve responder a várias perguntas-chave.

Alinhe suas expectativas com a realidade

Como em qualquer outro projeto, é necessário considerar, no início, quais benefícios a automação da produção deve trazer.

Por exemplo, queremos entender melhor o processo de produção e os principais indicadores de desempenho (KPIs)?

Queremos otimizar o processo de produção em andamento, produzir mais ou melhorar a qualidade?

Planejamos uma automação total ou apenas parcial? Um incentivo frequente para uma automação mais ampla é a escassez crítica de funcionários, onde a empresa precisa produzir o mesmo volume ou um volume maior, mas tem acesso limitado a talentos.

As respostas às perguntas acima ajudam a gestão a decidir qual solução de automação é necessária. Se a empresa não tiver seus próprios especialistas em automação, é melhor chamar consultores externos nesta fase inicial. As expectativas e demandas da gestão devem estar alinhadas com a realidade objetiva e as possibilidades.

Além disso, o estágio de consideração também é um momento para abordar outros aspectos relacionados à automação que muitas vezes são negligenciados. Normalmente, esses aspectos estão relacionados a recursos humanos.

Uma maior automação nos permite produzir com menos funcionários, e esses trabalhadores precisam ter conjuntos de habilidades muito diferentes. Se a empresa não tem certeza se possui esse tipo de pessoal ou se seria capaz de contratá-los, então a automação deve andar junto com a requalificação ou a contratação de novos trabalhadores.

Como alternativa, é hora de começar a considerar a terceirização ou subcontratação de certos aspectos da automação? É comum, por exemplo, ter reparos e manutenção feitos por uma empresa externa especializada.

Sua empresa está pronta?

Após resolver problemas básicos relacionados à modernização e automação da produção do ponto de vista da gestão – e antes de iniciar a implementação propriamente dita – também é vital determinar se os requisitos técnicos básicos para a operação são atendidos e se isso pode mudar no futuro.

Por exemplo, você tem energia de entrada suficiente? Você tem uma infraestrutura de rede de dados adequada e segura? Ou isso também exigirá mais investimentos?

Você tem espaço suficiente para novas tecnologias em seu chão de fábrica? E, acima de tudo, a nova implementação atenderá a todos os padrões e requisitos estabelecidos para a segurança operacional e segurança da produção?

Geralmente, é melhor, ao longo de todo o processo de preparação e realização de um projeto desse tipo, cooperar com especialistas e consultores com experiência em projetos semelhantes. Também recomendamos que você considere criar um modelo detalhado da instalação de produção e sua operação.

Esse modelo permitiria que muitas questões fossem resolvidas antecipadamente e impediria muitos problemas que você poderia encontrar apenas depois que a implementação do projeto estivesse em andamento ou, pior ainda, quando tudo estivesse funcionando.

Investir em automação moderna, seja na forma de capacidades de produção novas ou modernizadas, é uma etapa essencial que determinará a direção e a competitividade de uma empresa.

Portanto, esses projetos exigem uma abordagem holística, pois a simples aquisição de novas tecnologias não atenderá aos seus objetivos.

Publicado 30 de dezembro de 2019


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Você está pronto para a Indústria 4.0?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.