Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Construindo operações de mineração mais resilientes por meio da redução do risco de arco elétrico

Saiba como as empresas de mineração podem reduzir os riscos de segurança elétrica, proteger ativos críticos e apoiar a disponibilidade por meio de avaliações, manutenção, treinamento e controles de engenharia.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Colegas discutindo cooperação no local de trabalho de fabricação industrial durante o processo de trabalho com moinho de bolas de moagem com minério mineral ao fundo.

As operações de mineração funcionam com energia. Em todo o processo de britagem, transporte, içamento, bombeamento, ventilação e processamento mineral, a infraestrutura elétrica mantém a produção em movimento e ajuda a conectar os ativos, sistemas e pessoas que tornam possíveis operações seguras e eficientes.

Mas os mesmos sistemas elétricos que suportam maior produtividade também introduzem riscos, especialmente em ambientes moldados por poeira, umidade, vibração, locais remotos, espaços confinados e pressão constante para maximizar a disponibilidade.

O arco elétrico é um dos riscos que as empresas de mineração não podem se dar ao luxo de tratar como uma questão restrita de conformidade. É um desafio de segurança, confiabilidade e continuidade operacional que pode afetar pessoas, ativos e produção ao mesmo tempo.

Por que o risco de arco elétrico é diferente na mineração

Um arco elétrico ocorre quando a energia elétrica é liberada pelo ar entre condutores ou de um condutor para o aterramento. O evento pode gerar calor intenso, luz, pressão, fumaça e material derretido, criando sérios riscos para os trabalhadores próximos a equipamentos energizados.

Em uma mina, esses perigos podem ser amplificados pelas realidades do local. Poeira condutiva pode entrar nos equipamentos. Umidade e condições corrosivas podem reduzir o isolamento e as conexões. Vibração intensa e movimento dos equipamentos podem afrouxar componentes. Configurações temporárias de energia, ativos móveis e salas elétricas apertadas podem dificultar o controle da exposição.

O impacto pode passar rapidamente de um evento de segurança para um evento de produção. Uma falha pode danificar equipamentos elétricos, tirar um ativo crítico de operação, atrasar o trabalho de manutenção e criar tempo de parada não programada exatamente no ponto do processo onde a confiabilidade é mais importante.

É por isso que reduzir o risco de arco elétrico na mineração é mais do que ajudar a prevenir um incidente. Trata-se de ajudar a proteger os trabalhadores, manter o fluxo de produção e manter os sistemas críticos de produção disponíveis em condições operacionais difíceis.

Segurança e desempenho da produção estão conectados

Os líderes de mineração estão sob pressão constante para melhorar a segurança enquanto aumentam a disponibilidade, o fluxo de produção e a disciplina de custos. Essas prioridades não são separadas. Elas dependem umas das outras.

Um incidente elétrico grave pode interromper uma janela de manutenção, reduzir a disponibilidade de equipamentos, desacelerar a produção e exigir investigação ou trabalho de substituição antes que as operações possam retornar ao normal. Na mineração, onde um ativo restrito pode afetar a cadeia de valor mais ampla, o impacto nos negócios pode se estender muito além da sala elétrica.

Uma estratégia de segurança elétrica mais robusta ajuda a abordar essa conexão. Ela apoia um trabalho mais seguro e também melhora a confiabilidade dos sistemas que movimentam materiais, suportam o processamento e mantêm a produção em funcionamento.

Para minas modernas, isso faz parte da excelência operacional: identificar riscos mais cedo, reduzir a exposição onde possível e projetar sistemas que possam apoiar tanto a segurança quanto o desempenho no campo.

Mudando da conformidade para a redução de riscos

A conformidade continua sendo o ponto de partida. Padrões como NFPA 70E e CSA Z462 ajudam a definir práticas de trabalho seguras, enquanto códigos elétricos e padrões de manutenção orientam como os equipamentos devem ser instalados, mantidos e inspecionados.

Mas uma operação de mineração precisa de mais do que uma lista de verificação de padrões. Ela precisa de uma visão prática de onde existem perigos, como as condições do local afetam os equipamentos ao longo do tempo e como os trabalhadores interagem com sistemas energizados durante a operação, localização de falhas e manutenção.

Isso significa usar avaliações de risco de arco elétrico, estudos de curto-circuito e energia de incidente, procedimentos claros, rotulagem adequada, treinamento de funcionários, manutenção preventiva e equipamento de proteção individual selecionado para a tarefa e o nível de perigo.

Isso também significa buscar formas de reduzir a exposição antes do início de uma tarefa. Os programas de segurança mais eficazes combinam controles administrativos, trabalhadores qualificados e controles de engenharia que ajudam a reduzir o risco na fonte.

Uso de controles de engenharia para reduzir a exposição

Os controles de engenharia são especialmente importantes na mineração porque nem todo risco pode ser gerenciado apenas por procedimentos ou equipamento de proteção individual. Equipamentos resistentes a arco elétrico são uma forma de ajudar a reduzir a exposição em aplicações elétricas de maior risco.

O equipamento resistente a arco elétrico é projetado para ajudar a conter e redirecionar a energia de uma falha de arco interno, ajudando a proteger o pessoal quando o equipamento é especificado, instalado, mantido e operado corretamente de acordo com seus requisitos.

Essa proteção é importante em minas, onde salas elétricas, subestações e dispositivo de controle de motor podem estar localizados próximos a áreas de produção, rotas de manutenção ou ativos remotos que são caros de acessar e difíceis de desativar.

Centros de controle de motores de baixa e média tensão com capacidades resistentes a arco elétrico podem apoiar uma estratégia de segurança mais ampla, ajudando a reduzir a exposição durante tarefas normais e fortalecendo o vínculo entre a proteção do trabalhador, a confiabilidade dos ativos e a continuidade da produção.

Instalação e manutenção não podem ser deixadas para depois

O equipamento resistente a arco elétrico só atua conforme o esperado quando o sistema completo é especificado, instalado e mantido corretamente. Mesmo um pequeno problema de instalação pode comprometer a integridade resistente a arco elétrico do equipamento.

Para projetos de mineração, isso torna o planejamento antecipado fundamental. Os requisitos de instalação devem ser definidos durante o processo de licitação; os contratados devem compreender os requisitos do fabricante e a instalação final deve ser revisada antes que o equipamento seja considerado parte da estratégia de segurança.

A manutenção é igualmente importante. Poeira, umidade, corrosão e vibração podem alterar a condição do equipamento ao longo do tempo, tornando a inspeção, documentação e manutenção preventiva essenciais para manter a proteção e o desempenho.

Quando a segurança elétrica é tratada como uma disciplina operacional contínua, as minas estão melhor posicionadas para reduzir riscos, proteger pessoas e manter os ativos críticos de produção disponíveis.

Construindo operações de mineração mais resilientes

As operações de mineração modernas estão se tornando mais conectadas, mais automatizadas e mais dependentes de infraestrutura elétrica confiável. Isso cria uma oportunidade para pensar de forma diferente sobre segurança elétrica, não como um requisito separado, mas como parte de como operações resilientes são projetadas e sustentadas.

Ao combinar avaliações de risco, trabalhadores treinados, manutenção preventiva, procedimentos documentados e controles de engenharia apropriados, as empresas de mineração podem ajudar a criar ambientes mais seguros enquanto apoiam a disponibilidade, confiabilidade e desempenho operacional de longo prazo.

Agora é o momento para as empresas de mineração avaliarem onde existe exposição a arco elétrico em suas operações, confirmarem se os programas de segurança elétrica refletem os padrões atuais e as realidades do local e identificarem onde controles de engenharia podem ajudar a reduzir o risco na fonte.

Ao adotar uma abordagem proativa, as minas podem proteger melhor as pessoas, salvaguardar ativos críticos e reduzir a probabilidade de um evento elétrico se tornar uma interrupção de produção mais ampla. Na mineração, a resiliência não é medida apenas pela rapidez com que uma operação se recupera. Ela também é medida por quão bem o risco é reduzido antes que a interrupção ocorra.

Mineração
Mineração
Mineração
Sistemas integrados e análises expansíveis possibilitam a visibilidade da mina para o mercado e permitem uma melhor tomada de decisões.
Saiba mais

Publicado 21 de agosto de 2026

Topics: Empower People Mineração

Fabio Mielli
Fabio Mielli
Gerente de marketing estratégico, mineração & energia, Rockwell Automation
Fabio Mielli é um líder reconhecido em automação industrial e transformação digital, com mais de 20 anos de experiência atendendo os setores de energia, mineração e processos. Sua experiência abrange excelência operacional, relatório de análise avançado, sistemas de energia e operações conectadas, ajudando as organizações a melhorar o desempenho dos ativos, otimizar o uso de energia e acelerar o crescimento sustentável.
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Risco de arco elétrico em operações de mineração
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.