Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

AngloGold moderniza com um novo SDCD

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AngloGold moderniza com um novo SDCD hero image

Assim como você não consegue distinguir a floresta das árvores, às vezes você não consegue dizer o que está acontecendo em um aplicativo de processo ou instalação por causa de toda a desordem nas telas da IHM.

Esse foi o desafio enfrentado por uma das minas de ouro da AngloGold Ashanti no norte do Brasil, que tinha telas gráficas desatualizadas e muitas vezes confusas.

As telas usadas para supervisionar o processo de carvão ativado na mina de ouro Unidad de negócios Serra Grande (mensagem) em Crixás, província de Goiás, também careciam de dados de produção claros e úteis, o que reduzia a eficácia de seus operadores, de acordo com André Carvalho Guerra de Almeida, chefe de engenharia da Tagna. O integrador de sistemas com sede no Brasil foi contratado pela AngloGold para atualizar suas telas de IHM em linha com os padrões de cliente/servidor já usados na mina.

O aplicativo de carvão ativado na mensagem tinha um sistema SCADA com duas estações autônomas e telas muito coloridas, causando confusão para os usuários que tentavam identificar o que estava acontecendo no processo e decidir como responder.

De acordo com Almeida, eles podiam ligar e desligar os equipamentos, mas havia pouca informação sobre o que estava acontecendo no processo ou seus intertravamentos e sequências. Os operadores frequentemente se sentiam perdidos, e o pessoal de manutenção podia fazer alterações que não eram adicionadas ao sistema de supervisão, causando uma verdadeira confusão.

Nossa experiência em processos em lote, otimização do processo e soluções e serviços de sistema de segurança pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Saiba mais aqui.

Ver mais na tela

O processo de carvão ativado faz parte do processo de filtragem e lavagem ácida que a MSG usa para extrair ouro do minério após a trituração e moagem. No geral, a AngloGold é a maior produtora de ouro do Brasil. A mina da MSG representa cerca de 10% da produção global da empresa de 3.8 milhões de onças por ano de 14 minas em 10 países e responde por 10–15% da produção total de ouro no mundo.

Baseada em grande parte na tecnologia da Rockwell Automation, a arquitetura de automação original do processo de carvão ativado incluía uma CPU L73, sete painéis de E/S remota, 1115 pontos de E/S, um centro de controle de motores (CCM) se comunicando com 63 motores via EtherNet/IP, um servidor FactoryTalk® com 10 gráficos de processo e uma estação de engenharia executando o software ControlLogix® e FactoryTalk Studio.

A MSG adotou o PlantPAx DCS porque ele permitiu que eles aproveitassem a Biblioteca de Objetos de Processo da Rockwell Automation, que adere a padrões internacionais e melhores práticas que ajudaram a acelerar o processo de modernização.

De acordo com Almeida, a MSG migrou suas estações autônomas para a arquitetura cliente/servidor e implementou um servidor redundante. Eles também reprogramaram suas CPUs SLC-500 antigas para o novo SDCD, facilitando a manutenção com um padrão em toda a instalação.

Mudanças culturais

Para adotar IHMs mais simples e amigáveis com o SDCD na mina, Almeida relatou que a equipe da Tagna e da AngloGold teve que superar alguma resistência cultural para redesenhar as telas coloridas, mas menos eficazes. Eventualmente, eles optaram por um design usando telas mais limpas, em escala de cinza, compatíveis com ISA101, que se concentram mais no processo e destacam informações importantes das operações com o uso limitado e direcionado de cores vivas.

Eles implementaram um sistema IHM melhor que manteve os mesmos investimentos já gastos em licenças e software de supervisão. Almeida explicou que as novas telas mostram tudo e dão aos operadores atualizações passo a passo sobre o processo de carvão ativado. Elas também facilitam a adição de mudanças usando blocos de sequência. "Sabíamos que estávamos no caminho certo quando os operadores se adaptaram às novas telas tão rapidamente. Eles continuavam perguntando quando o sistema antigo seria aposentado", disse Almeida.

A nova aplicação de carvão ativado foi comissionada e a operação começou em três meses. Seu processo foi totalmente automatizado com blocos de sequência e agora fornece dados completos sobre o processo e os ativos para as equipes de operações e manutenção.

Posteriormente, a MSG também vem adicionando o PlantPAx DCS às suas plantas de britagem e moagem. A britagem levou cerca de um dia de 16 h de parada planejada para a transição, enquanto a área de moagem, um pouco mais complexa, levou cerca de três dias porque tinha mais CPUs e E/S.

Publicado 29 de maio de 2019

Topics: Mineração, metais e cimento

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left AngloGold moderniza com um novo SDCD
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.