Loading
Blog | Automotivo
Recent ActivityRecent Activity

Um caminho mais inteligente para a otimização da servo-prensa

Como os fabricantes de servo-prensas e de componentes podem assumir controle, criar diferenciação e alcançar flexibilidade extraordinária.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um caminho mais inteligente para a otimização da servo-prensa  hero image

Lembro-me quando as servo-prensas chegaram com tudo no mercado automotivo há mais de uma década. O surgimento da prensa servo-orientada se sobrepôs à necessidade de melhorar a eficiência de capital, a flexibilidade da fabricação e a qualidade para atender aos requisitos das instalações de produção de veículos mais novas, com vários modelos e várias plataformas, bem como às demandas associadas exigidas dos fornecedores de camada. 

Ao substituir sistemas mecânicos tradicionais de volante-embreagem pelos designs servo-orientados, os fabricantes de máquinas redefiniram o desempenho e a flexibilidade das oficinas de prensas.  

Chegamos aos dias de hoje. A norma hoje é uma fabricação flexível e a produção de veículos de vários modelos, com uma necessidade cada vez mais premente por mais agilidade para lidar com metais leves, outros novos compostos, geometrias de produtos e ajustes regulares aos cronogramas de produção que exigem entregas “just-in-time” e “just-in-sequence”.   

Se você for um fabricante de peças prensadas ou de servo-prensas, será que consegue acompanhar esse ritmo? Isso costuma depender da funcionalidade do sistema de controle e, tão importante quanto, da filosofia do design.  

Como o design aberto expande as possibilidades  

Mas com que facilidade você conseguiria dar suporte à sua servo-prensa à medida que novas necessidades surgissem?

Alcançar a flexibilidade contínua é algo desafiador com alguns sistemas de controle que fornecem um número limitado de perfis de movimento e se baseiam em tecnologia proprietária de “caixa preta”. Como o código do programa aplicativo é “bloqueado”, os ajustes normalmente precisam do suporte do fornecedor do sistema de controle, o que aumenta o tempo e o custo.

Recentemente, desenvolvemos uma solução de servo-prensa inteligente baseada em conceito de design aberto e configurável como uma alternativa econômica a um sistema existente. Derivada da tecnologia e dos componentes do sistema de controle de pronta-entrega, a solução coloca você no controle e permite a configuração de inúmeros perfis de movimento, restritos apenas pela memória do processador.

Mais escolhas de motor. Melhor personalização

Por mais valioso que seja ter um design aberto e configurável, é igualmente importante aplicar um motor correspondente à mecânica do design da sua servo-prensa para maximizar o desempenho. Mas alguns sistemas de controle de servo-prensa são rígidos, não apenas em termos de configuração, mas também quanto às opções de motor disponíveis. Talvez você ache que sua única opção é um motor maior do que o necessário ou não otimizado para a aplicação, aumentando o custo, afetando o desempenho e reduzindo a eficiência energética da sua máquina.  

Uma abordagem de servo-prensa mais inteligente? Escolha uma solução de controle que acomode vários tipos de motor de vários fornecedores.

Com uma grande variedade de motores à sua disposição, você pode adaptar com muito mais facilidade uma prensa para ter o torque exato, a velocidade e outras características exigidas por suas aplicações.

Unificação do controle além da prensa

Uma solução de servo-prensa inteligente usa uma plataforma de controle única para lógica, movimento e controle de segurança, o que acelera o design da máquina. Uma plataforma integrada também oferece aos trabalhadores melhor visibilidade de todos os eventos da máquina, inclusive de segurança.

Quando se fala em funcionalidade da segurança, uma solução de servo-prensa inteligente pode se estender para além da prensa em si para incluir ferramentas de início e fim de linha, como automação de carga e descarga, empilhadeiras, desempilhadeiras e desbobinadores. Esse equipamento pode ser integrado ao mesmo controlador que opera a prensa em aplicações menores ou intertravado e sincronizado com o controlador da prensa por EtherNet/IP. Então, as ferramentas no início e no fim da linha podem aproveitar os mesmos perfis e comandos de movimento de segurança avançada do projeto do controlador da prensa.

O resultado? Uma solução unificada e individual que ajuda a proteger os trabalhadores e é mais fácil de operar e manter. 

O poder da otimização contínua

Sua servo-prensa tem a capacidade de operar por décadas em um ambiente de fabricação automotiva. Uma plataforma de servo-prensa inteligente foi criada para otimizar o desempenho agora e durante todo o longo ciclo de vida da sua máquina.
Uma servo-prensa inteligente pode, por exemplo, aproveitar os recursos de dispositivos inteligentes, como inversores de frequência que incluem recursos de manutenção preventiva. Ou monitoramento integrado de condições de operação para melhorar o desempenho e a utilização de ativos.

Uma servo-prensa inteligente também foi criada para aproveitar as plataformas de relatório de análise avançado e aprendizado de máquina para identificar rapidamente desvios de desempenho e possibilitar uma melhoria contínua. Os fabricantes de servo-prensas inteligentes também estão descobrindo maneiras de facilitar a manutenção e o treinamento com realidade aumentada (AR) e outras tecnologias digitais avançadas.

O modo de diferenciar e adicionar valor digital à sua máquina ou processo só é limitado pela sua imaginação.  

Saiba mais sobre as soluções de servo-prensa que colaboram com a fabricação automotiva inteligente.

Publicado 16 de novembro de 2020

Topics: Controle e automação industrial Automotivo e pneus Motion Control

Bill Sarver
Bill Sarver
Diretor – Consultoria Global de Indústria, automotivo & pneus, Rockwell Automation
Bill lidera a estratégia funcional, arquitetônica e digital para as indústrias automotivo & pneus em toda a ISA‑95 (Níveis 1–5). Sua perspectiva é moldada por mais de quatro décadas de experiência em fabricação global em um OEM de veículos, um fabricante de componente automotivo, um fabricante de máquina e um distribuidor.
Conectar:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Um caminho mais inteligente para a otimização da servo-prensa
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.