Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Captura, utilização e armazenamento de carbono

Para atender às demandas de redução de CO2, a captura e o armazenamento de carbono têm o potencial de capturar e sequestrar mais de 90% do CO2 das centrais elétricas e instalações industriais.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Imagem ao ar livre de um engenheiro usando equipamento de segurança, segurando um dispositivo de comunicação e olhando para a área externa da planta de gás.

A captura, a utilização e o armazenamento de carbono (CCUS) são apontados como uma das tecnologias de descarbonização mais importantes da atualidade. Para atender às demandas globais de redução de CO2, a captura e o armazenamento de carbono têm o potencial de capturar e sequestrar mais de 90% das emissões de CO2 das centrais elétricas e instalações industriais, ajudando a reduzir 14% das emissões globais de gases com efeito estufa. No momento, a captura de carbono é considerada a única maneira prática de atender à profunda descarbonização necessária no setor industrial até 2050.

Em 2015, as Nações Unidas estabeleceram e adotaram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A captura e o armazenamento de carbono estão vinculados ao cumprimento mundial de seis deles :

  • Energia limpa e acessível.
  • Indústria, inovação e infraestrutura.
  • Cidades e comunidades sustentáveis.
  • Consumo e produção responsáveis.
  • Ação contra a mudança global do clima.
  • Parcerias e meios de implementação.

Cada um deles, de alguma forma, está relacionado a processos que geram CO2, por isso, identificamos esses objetivos como parte de nossas soluções de captura e armazenamento de carbono. Um programa industrial bem-sucedido de CCUS resultará em benefícios que se estendem além do próprio setor.

Quatro etapas para capturar e armazenar CO2

Considerando a captura e o armazenamento mais básicos, o CO2 pode ser dividido em quatro etapas.

  • Captura.
  • Condicionamento.
  • Transporte.
  • Injeção e armazenamento.

Embora a captura e o armazenamento sejam apontados como uma solução simples, na verdade, há outros fatores inerentes ao processo. Pequenas mudanças na pressão ou temperatura dos fluxos de CO2 podem acarretar alterações rápidas e substanciais em suas propriedades físicas, modificando o fluxo, a densidade e a compressibilidade. Por isso, em cada etapa é importante ter as ferramentas de medição certas para saber quando ocorrem alterações no fluxo de CO2.

Outro aspecto a considerar é que existem diferentes tipos de sistemas de CCUS disponíveis. Em alguns deles, a etapa de condicionamento ocorre logo após a captura, pois o CO2 é bombeado diretamente para a cabeça de poço e injetado no local de armazenamento próximo ao local de captura. Se este for o caso, menos pontos de medição serão necessários ao longo do processo. A transferência de custódia não é relevante neste cenário.

Para ajudar a gerenciar o crescimento da tecnologia de captura, utilização e armazenamento de carbono, o desenvolvimento de hubs de armazenamento comuns tem se popularizado. Na maioria dos casos, será uma área de despejo gerenciada pela empresa que poderá fornecer um espaço de sequestro de carbono exclusivo, extraindo-o de várias fontes de emissão em suas instalações. Portanto, a etapa de condicionamento da captura de carbono também pode acontecer no local da captura antes do armazenamento.  

Arquitetura holística do sistema da Sensia para CCUS

Determinar quais ferramentas e instrumentos são necessários em cada etapa do processo são desafios inerentes à captura e ao armazenamento de CO2. Algumas das medições necessárias são baseadas em parâmetros operacionais e de eficiência, enquanto outras medições são exigidas para atender a determinações regulatórias de coleta de dados.

As ferramentas que emitirão alertas quase em tempo real de pequenas mudanças na pressão e na temperatura do CO2 ao longo do processo também são importantes, especialmente quando há o potencial de acarretar alterações rápidas e substanciais nas propriedades físicas do CO2. Mudanças de pressão, por exemplo, podem indicar um vazamento. Se um vazamento não for detectado praticamente em tempo real, poderá resultar em problemas sérios.

Com a aquisição da Swinton Technologies, o foco da Sensia é fornecer uma arquitetura holística de sistema para atender aos desafios e requisitos de captura, utilização e armazenamento de carbono. Essa arquitetura utiliza sistemas de supervisão de medição ou aplicativos baseados em nuvem que podem estimar incertezas de imediato para qualquer tipo de medidor.

Otimização do processo

Quando as ferramentas certas estiverem implementadas e você for capaz de monitorar com eficiência a captura, o condicionamento e o armazenamento praticamente em tempo real, será possível planejar o aprimoramento do processo. A fase de condicionamento, especificamente, pode ser otimizada.

Há várias maneiras diferentes de aprimorar esse processo, como otimizar a hidratação para evitar perda de líquido. Ou otimizar o teor de água dos fluxos de gás ácido, evitando também a formação de hidratos. Elaborar um mapa da operação mostrando a árvore da etapa de compressão para um local de injeção indicará o ponto seguro a fim de evitar a perda de líquido de seus compressores e a formação de hidratos nas linhas. Conhecer o diagrama exato das fases e as propriedades físicas do fluxo de gás ácido, além de todos os modelos, permite prevenir essas condições.

De forma semelhante, ao monitorar a pressão e a temperatura do CO2 armazenado, é possível estabelecer parâmetros ideais para a pressão do reservatório e da cabeça de poço, a monitoração da temperatura e da injeção, a composição dos fluidos e a identificação de zonas de vazamento.

Sugerimos a solução Avalon da Sensia, uma plataforma aberta que viabiliza soluções autônomas, automatizadas e conectadas. Ela permite que equipamentos, dispositivos e sistemas da Sensia e de terceiros se conectem, integrando várias fontes de dados. Em seguida, esses dados são transformados em inteligência operacional prática e fácil de compreender.

As ferramentas certas nos ajudam a trabalhar para cumprir os objetivos da ONU.

Para saber mais: https://www.sensiaglobal.com/Measurement

Observação: Avalon é uma marca comercial de propriedade da Sensia.

Publicado 16 de janeiro de 2024

Topics: Petróleo e gás

Anissa Thomas
Anissa Thomas
Gerente de Soluções Digitais, Sustentabilidade e Transferência de Energia
Anissa Thomas é gerente de soluções digitais, sustentabilidade e transferência de energia – Sensia. A Sra. Thomas possui um B.Sc. em Engenharia Mecânica pela University of the West Indies, St. Augustine, e um MBA em Gestão de Energia Sustentável pela Arthur Lok Jack Graduate School of Business.
Inscreva-se

Inscreva-se no conteúdo da Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente em seu e-mail.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Captura, utilização e armazenamento de carbono
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.