Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

5 maneiras de otimizar a dispensação farmacêutica com EBR

Os sistemas de registro eletrônico de lote (EBR) que também são sistemas de dispensador permitem que os fabricantes farmacêuticos aproveitem as principais vantagens oferecidas pelo EBR.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma pílula vermelha entre pílulas branco

Se você já usou uma balança conectada, sabe bem os benefícios associados que a conexão traz, incluindo a recuperação automatizada de leituras de balança para uma variedade de métodos de pesagem, por exemplo, pesagem líquida, pesagem bruta, etc. Mas e quanto ao dispensador relacionado?

Os sistemas de dispensação podem ser tão simples quanto uma interface do usuário para uma balança conectada.

No entanto, com mais frequência, eles fazem interface ou são integrados a sistemas de nível mais alto, como um Sistema de Gerenciamento de Informações de Laboratório (LIMS) ou um sistema de execução de manufatura (MES).

A integração fornece informações contextuais, incluindo:

  • Controle de qual balança é usada (por exemplo, status do teste, carga máxima, resolução da balança)
  • Suporte para métodos de pesagem mais sofisticados (por exemplo, pesagem de palete)
  • Cálculos de compensação com base em ingredientes ativos
  • Validação em tempo real dos resultados da pesagem (por exemplo, em relação à quantidade planejada, tolerâncias)
  • Registro dos pesos finais no contexto do sistema de nível superior

Integrados ao EBR, os sistemas de dispensação oferecem ainda mais

O registro eletrônico de lote (EBR) é essencial nas indústrias farmacêuticas. Suas capacidades aprimoradas de informação simplificam e aceleram os tempos de revisão para facilitar a conformidade.

Normalmente, quando fornecedores de sistema de execução de manufatura integram recursos de dispensação ao EBR, o que realmente fazem é implementar um componente de dispensação específico. Esse componente é usado para concluir etapas do processo que envolvem a dispensação de material usando uma balança, principalmente projetado para dispensação central.

Em vez de integrar um componente ao EBR, no entanto, não seria melhor executar um EBR que também seja um sistema de dispensação, pois tem a capacidade nativa de dispensar? Como o sistema de dispensação é um sistema EBR, fabricantes farmacêuticos podem aproveitar as principais vantagens proporcionadas pelo EBR.

  1. Planejamento proativo
    Vi muitos programas de sistema de execução de manufatura que se concentram apenas na dispensação, sem considerar que provavelmente implementarão um EBR abrangente em breve. Ao integrar a dispensação com o EBR agora, uma implementação completa de EBR posteriormente será perfeita.
  2. Projeto de receita claro
    Os processos de dispensação podem ser extremamente complexos, muitas vezes tão complexos quanto o próprio EBR. Isso é especialmente verdadeiro em relação à pesagem em linha e à pesagem do material produzido. É fundamental modelar todos os processos de EBR da mesma maneira e ter uma forma clara e fácil de entender para descrever o comportamento pretendido de uma receita.
  3. Abordagem de modelagem padrão, mas com flexibilidade
    Embora existam melhores práticas sobre como dispensar material no chão de fábrica, os processos ainda variam. Essas variações exigem um alto nível de flexibilidade durante o projeto de um processo de dispensação. A dispensação com EBR suporta totalmente a reutilização de projetos de processos padrão, mas ainda fornece a flexibilidade necessária para acomodar variações facilmente.
  4. Interfaces do usuário (UIs) e usabilidade otimizadas
    Os sistemas EBR de última geração fornecem aos operadores no chão de fábrica projetos de interface do usuário limpos e orientações claras, passo a passo, que os ajudam a permanecer focados. Quando o sistema de dispensação também é um EBR, essa experiência do usuário otimizada é consistente em todo o chão de fábrica. Além disso, para dispensação de alto rendimento, a operação do EBR acionada por scanner fornece um nível adicional de otimização para acelerar ainda mais a execução.
  5. Facilita a revisão por exceção
    Como os sistemas de dispensação que também são sistemas EBR promovem a consistência, reforçam a metodologia de revisão por exceção por sua própria natureza.

Como você pode ver, operar um sistema de dispensação que também é um sistema EBR otimiza a atividade de várias maneiras importantes.

Publicado 21 de abril de 2017

Topics: Ciências da vida

Martin Irmisch
Martin Irmisch
Product Management, Information Solutions, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 5 maneiras de otimizar a dispensação farmacêutica com EBR
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.