Loading
Artigo | Mineração

Mina digital: o pessoal está preparado para essa nova etapa?

À medida que o setor se transforma, ele precisa de profissionais com novas habilidades. Qual é a melhor forma de encontrar essa equipe qualificada? Aqui está a resposta.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
Trabajadores mineros recorriendo una faena

A pandemia colocou as indústrias em uma posição global muito particular. E, embora algumas operações de mineração tenham sido obrigadas a parar, isso não as impede de permanecerem focadas em enfrentar um dos principais desafios do setor: a evolução do pessoal.

Nicole Bulanda, gerente global de Programas de Negócios de Mineração, Metal e Cimento da Rockwell Automation, explica que, à medida que a transformação digital avança no setor, há também uma maior necessidade de habilidades digitais para usar as novas ferramentas que ajudam a melhorar a produtividade e a visibilidade nas operações de mineração.

Para isso, são necessários profissionais que permitem que as mineradoras extraiam valor dos dados e das novas tecnologias, como o aprendizado de máquina. No entanto, ao modernizar as equipes, devemos considerar certas variáveis.

A migração do pessoal para a mina digital pode ser complicada, principalmente devido à escassez de talentos, que atualmente é um dos maiores riscos para as mineradoras e que está passando pelo momento mais grave desde 2006. Segundo os dados, 95% dos candidatos que as mineradoras gostariam de contratar já estão empregados ou contratados em outros lugares.

Pessoal que se transforma

Para Bulanda, os iniciantes sabem que ter habilidades técnicas e interpessoais, como gestão de projetos, comunicação e gerenciamento de mudanças, é essencial para o sucesso. No entanto, as funções também evoluem drasticamente à medida que a mineração se torna digital.

Os condutores, por exemplo, estão se tornando operadores remotos. A manutenção está ficando a cargo de especialistas em manutenção preventiva, enquanto engenheiros com diversas habilidades combinam engenharia mecânica, elétrica e de computação em uma única função.

Além disso, funções totalmente novas estão surgindo, como a de gerente de colaborações com OEM ou a de fornecedor, que tem a tarefa de integrar o trabalho com recursos externos para aumentar o sucesso da nova tecnologia. Com as oportunidades certas, esse tipo de gestão pode ser uma evolução na carreira de condutores, operadores, engenheiros ou outros funcionários qualificados.

O desafio, explica a especialista da Rockwell Automation, é que os candidatos internos ocupem essas funções por terem experiência em operações centrais e funções de processamento. Os candidatos internos contam com relações interpessoais já existentes e contexto sobre a organização para representar as necessidades e os interesses exclusivos da empresa.

Bulanda reconhece que essa mudança nas funções pode ser desafiadora, por isso, aconselha concentrar os esforços em dois aspectos: modernizar a proposta de valor do trabalho e desenvolver uma estratégia sólida para o pessoal.

Modernização da proposta de valor do emprego (PVE)

Nesse processo, é inevitável competir com outras mineradoras e outros setores para recrutar os melhores talentos. Para garantir que eles tenham as habilidades necessárias, Bulanda recomenda tomar medidas para atualizar sua PVE. É uma troca: o empregador oferece um ambiente de trabalho com remuneração, benefícios, cultura e oportunidades, enquanto o funcionário oferece habilidades valiosas, experiência e a ética de que o empregador precisa.

As organizações com uma PVE atraente podem reduzir os benefícios compensatórios para atrair candidatos qualificados e, possivelmente, diminuir a rotatividade anual em quase 70%. A melhor maneira de fazer isso é analisando as funções da perspectiva do funcionário em potencial. Por que devo trabalhar aqui e não com outro empregador do setor? Por que devo permanecer em sua empresa? Com o que posso contribuir? Que ambiente de trabalho você vai me oferecer?

Estratégias para o sucesso

Formar uma equipe de trabalho é muito mais do que simplesmente atualizar as práticas de contratação, afirma Bulanda. É necessário ter uma combinação de estratégias para que o pessoal encontre e retenha os funcionários de que você precisa para suas minas digitais:

Treinar: geralmente é a primeira coisa que as empresas consideram quando passam por mudanças de pessoal. Envolve investir em treinamento e desenvolvimento para ampliar a canalização de talentos. Táticas como identificar o potencial futuro, oferecer programas de treinamento acelerado e desenvolver uma cultura de habilidades de aprendizagem são componentes centrais dessa estratégia.

Atrair: envolve a busca de talentos fora da empresa. Muitas das funções que as mineradoras buscam se baseiam em habilidades que estão presentes em outros setores. No entanto, você deve estar atento à sua PVE, pois os candidatos que você procura podem achar outras empresas mais atraentes, pelo menos em um nível superficial.

Empréstimo: essa estratégia envolve explorar comunidades externas de talentos, como freelancers, funcionários contratados e funcionários temporários. Em alguns casos, esses profissionais podem oferecer habilidades valiosas, especialmente para operações digitalizadas. Além disso, eles geralmente têm experiência de trabalho remoto, o que pode ajudá-los a dar suporte a várias minas ao mesmo tempo.

Remediar: consiste na criação de um plano de remanejamento proativo e progressivo para pessoas que não estão acostumadas com uma nova estratégia organizacional ou com as competências que ela exige. A transformação digital gerou uma revolução das habilidades, de modo que novas habilidades surgem tão rapidamente quanto outras se tornam obsoletas. É essencial que você não apenas otimize as habilidades do seu pessoal, mas também encontre funções alternativas para pessoas cujas habilidades deixam de ser necessárias.

Mãos à obra

A tecnologia gera mudanças rápidas no setor de mineração. À medida que essa transição avança, você deve garantir que sua equipe também evolua e tenha as habilidades adequadas à disposição.

Para ficar à frente dessas mudanças de pessoal, é preciso entender como as funções e os cargos mudaram, modernizando sua PVE e desenvolvendo uma estratégia para seus funcionários levarem sua empresa para o próximo nível, diz Bulanda.

Topics: Automation Today LA Engenharia digital Transformação digital Industrial Analytics Software Evolution Mineração
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Mina digital: o pessoal está preparado para essa nova etapa?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.