Loading
Vista lateral direita da arte de capa do Manual de vantagens do OEM em vermelho e laranja.
Manual

O manual de vantagens do OEM

Descubra como os principais OEMs estão colhendo os frutos hoje e as iniciativas estratégicas que podem posicionar seu negócio para o sucesso.
Baixe o manual

Confira os destaques

Ícone de seta de dados de desempenho
Agora, há novas regras em jogo

Os OEMs mais bem-sucedidos estão priorizando áreas que permitem tomar decisões mais rápidas, fazer investimentos direcionados e se tornar mais adaptativos.

Ícone de visto em um escudo
Resiliência é fundamental

Em resposta ao aumento da interrupção, os OEMs líderes estão operacionalizando a resiliência em toda a organização.

Ícone de relatórios
Cinco estratégias vencedoras

Os dados apontam para cinco pilares-chave que podem ajudar os OEMs a permanecerem competitivos enquanto identificam maneiras de ampliar a margem de lucro.

Baixe o manual

Extraia insights de OEMs
em todo o mundo

Confira as táticas que OEMs líderes estão usando para fortalecer a resiliência, o desempenho e a competitividade em longo prazo.

81%

dos OEMs dizem que os desafios estão acelerando o investimento em tecnologia.

63%

acreditam que o risco cibernético persistirá à medida que a responsabilidade pela segurança migra para os OEMs.

35%

dos OEMs globais citam a rotatividade dos funcionários como a principal barreira para atingir metas estratégicas.

77%

consideram as tecnologias de IA/ML essenciais para integrar qualidade ao design dos equipamentos.

Baixe o manual

Este manual foi elaborado com base nos insights de uma pesquisa global com 500 OEMs líderes em 17 países. Os resultados revelam um déficit de desempenho claro entre os OEMs que estão se adaptando às condições de operação atuais e os que estão enfrentando dificuldades para acompanhar o ritmo.

O estudo ainda sintetiza os comportamentos e as decisões para ajudar os fabricantes de máquinas a entender onde estão hoje e quais ações podem ajudá-los a garantir a continuidade do sucesso nos negócios futuramente.

O manual de vantagens do OEM

Receba o manual completo

Baixe agora mesmo o relatório para descobrir o que está funcionando para os principais OEMs.

Baixe o manual

Deseja avançar na curva de desempenho do fabricante de equipamento original?

Conte com nossos especialistas em OEM para fortalecer sua estratégia de tecnologia e alcançar suas metas de negócios.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
  4. Chevron LeftChevron Left O manual de vantagens do OEM
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.