Loading

Dispositivos inteligentes industriais

Torne suas máquinas e equipamentos mais inteligentes

Dispositivos inteligentes industriais

Com a maior necessidade das informações de máquinas e da produção, vem a necessidade de dispositivos inteligentes de tipo industrial. Dispositivos inteligentes são componentes integrais de máquinas inteligentes e são o primeiro passo para capturar dados operacionais. Esses dispositivos inteligentes permitem que você tome decisões mais inteligentes e fundamentadas.


O valor dos dispositivos inteligentes industriais

Dispositivos inteligentes são fundamentais para máquinas e equipamentos mais inteligentes, sistemas conectados de forma inteligente e operações guiadas por conhecimento. Geralmente, eles são seu primeiro passo em uma transformação digital porque oferecem dados puros em tempo. Essas informações valiosas que podem reduzir um de seus problemas mais significativos: tempo de parada não programada. Aprimore a produtividade com informações que começam em seu chão de fábrica com dispositivos que podem possibilitar manutenção preventiva, apontar problemas de desempenho e reduzir tempo de reparo. 


Sensores inteligentes

Sensores inteligentes auxiliam a combinar diversos dados em fluxos de informações úteis, e permitem monitorar e otimizar os recursos de qualquer lugar, em tempo real. Nosso portfólio de sensores inteligentes é a base da informação e controle integrados, que fornece os dados brutos para The Connected Enterprise.


Segurança inteligente

Os dispositivos de segurança inteligente permitem proteger pessoas, máquinas e processos, além de fornecer os dados brutos para The Connected Enterprise. Eles fazem isso ajudando você a mesclar dados de segurança do chão de fábrica em fluxos de informações úteis para tomar decisões que permitem monitorar e otimizar os recursos, de qualquer lugar, em tempo real.


Controle inteligente de motores

Motores eficientes impulsionam o desempenho e o impacto de uma falha do motor pode ser significativo. Com dispositivos de controle inteligente do motor, você pode aumentar a produtividade e ajudar a evitar falhas do motor com uma abordagem integrada acionada por dados.

Conheça os nossos dispositivos inteligentes:


Monitoração inteligente

Nossos produtos de monitoração inteligente ajudam você a manter o chão de fábrica operando de modo produtivo e eficiente. Ao detectar possíveis falhas de equipamento antes que ocorram e monitorar o uso de energia, você pode estender o sistema de controle de automação com proteção da máquina.


Integração de sistema de controle

Integre seus dispositivos inteligentes da Allen-Bradley® no sistema de controle Logix. Ao combinar a tecnologia inteligente de controle de motor com o sistema de controle, esse acesso a informações em tempo real ajuda a estender as informações para as operações.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Recomendado para você