Novas realidades como a produção just-in-time, várias SKUs, ciclos de vida mais curtos para os produtos e escassez de qualificações estão redefinindo as necessidades dos fabricantes em quanto a produtividade e flexibilidade. Mas com uma tecnologia convencional que já não é capaz de satisfazer essas demandas, como você pode agregar o valor exigido pelos clientes?
Faça o download de nosso eBook e descubra como ir além dos paradigmas convencionais de controle, operação e manutenção com máquinas e tecnologias de mecatrônica inteligentes. Você aprenderá a fornecer:
- Melhor produtividade com informações em tempo real
- Tempo de ajuste e troca mais rápido com melhorias no volume de produção e na Eficiência Geral do Equipamento
- Menos tempo de parada não programada graças à manutenção preditiva
- Segurança no acesso remoto para gerar diagnósticos e relatórios
- Treinamento, operações e manutenção simplificados pelo pessoal atual
Melhorar a tomada de decisões em todas as operações e máquinas inteligentes de seus clientes pode diferenciar o seu serviço, criar um novo fluxo de receita e fornecer os resultados mais importantes para os fabricantes.