Loading
Logotipo da Rockwell Automation

Proteja suas operações nas indústrias de ciências da vida

Um projeto orientado por conformidade faz mais do que marcar uma caixa de seleção
Solicite uma sessão de apresentação
Proteja suas operações nas indústrias de ciências da vida hero image

Cibersegurança para as indústrias de ciências da vida: você focado em perfeição. Nós nos concentraremos na proteção.  

As empresas de ciências da vida enfrentam um panorama desafiador de auditorias, leis e regulamentações. A Rockwell Automation tem experiência única em ajudar empresas a alcançar a integridade de dados, construindo soluções que minimizem erros, produtos desperdiçados, contaminação e recalls.   

Depois de explorar esses recursos, solicite uma apresentação. 

Gestão de ameaças proativa 

A busca por uma solução de cibersegurança indestrutível nunca termina. Os invasores estão desenvolvendo continuamente novos métodos de ataque para se esquivar das soluções de segurança atuais. Agora, mais do que nunca, você precisa mudar de uma segurança de rede reativa para uma proativa e adotar a gestão ativa de ameaças.  

Main Image
Webinar
Reduza o tempo até a resolução

Conheça as melhores práticas e como os serviços de detecção de ameaças em tempo real podem fornecer um contexto para tomada de decisões e redução de ameaças do expediente. 

Obtenha técnicas de prevenção de ameaças neste webinar
Quer percepções práticas para desenvolver sua estratégia de cibersegurança em TO?

Aproveite a vantagem de uma sessão de apresentação complementar com nossa experiente equipe de segurança industrial para discutir:

• Melhores práticas da indústria em segurança na IoT

• Alinhar a TI com as necessidades de TO

• Segurança escalonável por várias instalações

Solicite uma apresentação

Você procura eficiência. Nós caçaremos as ameaças às suas operações.  

Main Image
Blog
São 10 horas da noite. Você sabe onde estão seus dados?

Você ou alguém que você conhece já perdeu dados… ou visibilidade do sistema? Isso acontece. Reduza o tráfego de transmissão desnecessário e limite o que está disponível a um invasor com uma abordagem de defesa profunda e segmentação da rede.

Leia este blog com mais atenção
Vídeo
Uma base sólida começa com a CPwE

A Rockwell Automation®, a Cisco e a Panduit desenvolveram arquiteturas Ethernet convergida para toda a fábrica (CPwE) especialmente para você. É a implementação de CPwEs testadas, validadas e simplificadas com soluções de rede escalonáveis e pré-desenvolvidas.

Main Image
Webinar
Proteja suas informações, ativos e funcionários

Gerenciar os riscos de segurança inerentes dos sistemas de controle industrial é fundamental. A série de normas ISA/IEC 62443 oferece uma estrutura para abordar e reduzir ameaças por toda sua cadeia de fornecimento.

Harmonize suas normas, assista ao webinar gravado