Wyznaczanie ścieżki przyjęcia Industry 4.0 na Anuga FoodTec

Rockwell Automation podczas targów Anuga FoodTec zaprezentuje inteligentne rozwiązania dla Przemysłu 4.0.

Na tegorocznych, międzynarodowych targach Anuga FoodTec (Kolonia, 20-23 marca) firma Rockwell Automation zaprezentuje inteligentne rozwiązania dla przemysłu spożywczego. Charakteryzują się one serią udogodnień wpływających na lepszą komunikację, elastyczność oraz wydajność. Są to kluczowe czynniki wpływające na inteligentną produkcję w Przemyśle 4.0.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Dzięki połączeniu odizolowanych dotychczas procesów w branży żywności i napojów, oferowane przez firmę inteligentne rozwiązania technologiczne i sterujące scalają obraz operacji, zapewniając płynne skomunikowanie ludzi, danych i aktywów. Wynikające z tego usprawnienia przyczynią się do lepszego wykorzystania aktywów, zwiększenia wydajności, poprawy produktywności pracowników, zoptymalizowania zarządzania zasobami i ograniczenia ryzyka.

Nowością na tegorocznych targach jest rozwiązanie ThinManager firmy Rockwell Automation. Jest to usługa terminalowa, która umożliwia przesyłanie informacji produkcyjnych do urządzeń klasy thin client, dedykowanych dla konkretnego użytkownika lub miejsca. Goście stoiska będą mieli możliwość przetestowania okularów rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Hololens zwiedzając m.in. wirtualną fabrykę ciastek.

Kolejną zaprezentowaną nowością jest Project Scio ułatwiający użytkownikom podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i miejscu. Program udostępnia analitykę „od ręki” i prowadzi zaawansowane analizy, pobierając ustrukturyzowane i surowe dane z dosłownie wszystkich źródeł dostępnych w przedsiębiorstwie. Potrafi również inteligentnie łączyć dane, przedstawiając wyniki analiz na intuicyjnych panelach dostępnych dla wielu użytkowników. Korzystający mogą również samodzielnie wyszukiwać dane i podejmować lepsze decyzje, które znacznie szybciej przełożą się na konkretne rezultaty.

Na stoisku Rockwell Automation prowadzone będą pokazy możliwości pakietu FactoryTalk Craft Brew. To nowe specjalistyczne oprogramowanie umożliwia małym browarom zachowanie elastyczności i wypracowanej samodzielnie unikatowości. Jednocześnie pozwala zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i utrzymać jakość.

Oprócz wspomnianych nowości, firma Rockwell Automation zaprezentuje wiele innych rozwiązań dla branży żywności i napojów, a w tym nowatorski i wyjątkowo elastyczny Autonomiczny Wózek (Independent Cart). Oprócz tego zaprezentowane zostaną możliwości oprogramowania CPGSuite (skalowalne rozwiązanie do zarządzania systemem prowadzenia produkcji i wydajnością), rozwiązanie PlantPAx do zarządzania technologicznego, a także popularny program FactoryTalk Batch. Łączności sieciowej oraz bezpieczeństwu przemysłowemu poświęcona będzie usługa The Connected Services. Goście będą mogli również zapoznać się z rozwiązaniami do modernizacji rozproszonych systemów sterowania (DCS).

Firma Rockwell Automation zajmuje pozycję strategiczną w globalnej branży żywności i napojów, będąc dostawcą z wyboru niektórych spośród największych światowych marek. Pełniąc tak ważną rolę, kieruje się misją tworzenia rozwiązań wiodących w odpowiedzi na najpilniejsze dzisiejsze i przyszłe potrzeby branży.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 23 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Iva Chadikovska

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.