Rockwell Automation wyróżniony jako ważny inwestor w Polsce

Rockwell Automation doceniony jako inwestor zaangażowany w rozwój polskiej gospodarki. Firma została wyróżniona tytułem "Inwestor bez granic" podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Nadrzędną ideą projektu „Inwestor bez granic” jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją. Zwycięzcy wytypowani z grona inwestorów zagranicznych w Polsce dają rozwojowy impuls całej gospodarce, wnoszą nową wartość, budują sieć kooperacji. Wśród wyróżnionych polskich inwestorów są podmioty realizujące odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. To firmy, które wpływają na potencjał polskiego eksportu, z powodzeniem inwestując na obcych rynkach, ale także otwierają drzwi przed innymi polskimi firmami – powiedział, otwierając galę wręczenia nagród, Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator projektu.

Kandydatów do nagrody nominowali przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych. Najlepsi z najlepszych wyłonieni zostali spośród zagranicznych inwestorów realizujących swoje przedsięwzięcia w Polsce oraz polskich firm inwestujących za granicą. By sięgnąć po tytuł, należało spełnić kilka kryteriów, takich jak m.in.: odpowiednio duża skala inwestycji, czy wpływ na potencjał i  innowacyjność polskiej gospodarki. Pod uwagę brano także znaczenie inwestycji dla polskiego rynku i dla budowania marki Polski w świecie.

Potrzebni są nam świetni inwestorzy zagraniczni, z nowymi technologiami i nowymi produktami. I tacy coraz częściej przychodzą. Są też doskonałe polskie firmy inwestujące w przyszłościowe technologie. Jak powiedział Henry Ford, tylko firmy, które inwestują, mogą się rozwijać – mówił podczas gali wręczenia tytułów "Inwestora bez granic" Jerzy  Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Kiedyś tu, gdzie znajduje się Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, była kopalnia i wydobywano węgiel. Dziś wydobywa się wiedzę i tworzy nowe biznesy. Nie powstałyby one jednak bez odwagi tych firm zagranicznych, które do nas przyjechały i zainwestowały. Cieszy nas również sukces firm z Katowic, Śląska i Polski, który odnoszą na rynkach zagranicznych – powiedział podczas gali Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rockwell Automation otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie w praktyczną realizację idei Przemysłu 4.0 i wkład w unowocześnienie polskiej gospodarki. Podkreślano szczególnie innowacyjność technologii automatyki przemysłowej Rockwell Automation oraz zaangażowanie firmy na polskim rynku jako pracodawcy.

Nie tak dawno obchodziliśmy 20-lecie naszej obecności w Polsce i 10 lat od otwarcia tutaj naszej najnowszej fabryki. Rockwell Automation nie tylko posiada nowoczesne zakłady, ale także pomaga w budowie takowych. Zatrudniamy średnio rocznie ok. 200 wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony władz Katowic, KSSE i ministra Kwiecińskiego. W grudniu 2019 r. planujemy rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce, która obecnie jest już w budowie – mówił Maciej Sieczka, dyrektor regionu EMEA, członek zarządu Rockwell Automation Polska.

Relacja z uroczystości tutaj.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 23 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.