Rockwell Automation i Politechnika Śląska strategicznymi partnerami

23 stycznia 2020 na Politechnice Śląskiej podpisano porozumienie o współpracy między Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej, Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. a firmą Rockwell Automation. Wszystko po to, aby stworzyć studentom jeszcze lepsze warunki do rozwoju w obszarze przemysłu 4.0. Założeniem partnerstwa jest przede wszystkim nabór studentów na praktyki, staże lub też stanowiska dla początkujących w firmie. Ponadto, w ramach współpracy przewidziane są w konferencje, debaty, spotkania naukowe, projekty naukowo-badawcze i edukacyjne oraz inne formy edukacji, takie jak studia dualne oraz prowadzenie sesji MBA.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Rockwell Automation jest obecny w ponad osiemdziesięciu krajach na całym świecie, zatrudnia ponad 22 tysiace pracowników i jest największą firmą globalną specjalizującą się w automatyce przemysłowej i informatyce. Główna siedziba firmy znajduje się w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Polska do dla firmy znaczący kraj, zarówno ze względu na wielkość rynku i potencjał klientów, jak i ze względu na działalność produkcyjną i dalszy rozwój. Rockwell jest obecny od ponad 20 lat i nadal zwiększa to zaangażowanie. Firma zatrudnia w Polsce ponad 2000 osób i zajmuje wyjątkową pozycję. Jest dostawcą i liderem technologii automatyki ale jednocześnie jest też producentem. Bezpośrednio w swoim zakładzie wdraża rozwiązanie koncepcji The Connected Enterprise i może je najpierw przetestować niejako na sobie. To znacznie poszerza doświadczenia. Właśnie w Katowicach Rockwell może klientom, a w przyszłości również studentom Politechniki pokazać praktyczne wdrożenia i rzeczywiste korzyści osiągnięte dzięki nowym technologiom i rozwiązaniom. Już ponad 100 firm gościło w centrum klienta w Katowicach.

Dla Rockwell Automation najcenniejszym kapitałem są ludzie, dlatego nieustannie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ekspertów, młodych specjalistów i inżynierów. Z kolei, Politechnika Śląska, która jest największą i najbardziej prestiżową uczelnią techniczną w regionie, dbającą wyjątkowo o aktualną tematykę i ofertę edukacyjną chce wykorzystać możliwości praktyczne i doświadczenie firmy na rzecz swoich studentów.

Rockwell Automation jest ekspertem w obszarze automatyki przemysłowej, a jako firma produkująca i wdrażająca najnowsze technologie, kładzie szczególny nacisk na rozwiązania transformacji cyfrowej i Przemysł 4.0. Aspekty wykorzystania technologii, dostępnych danych w zarządzaniu firmami są głównym obszarem współpracy z Politechniką. Tematyka ta jest podstawowym elementem programu studiów MBA na Politechnice. Projekt rusza już w tym roku i jego punktem kulminacyjnym będzie sesja edukacyjna w ramach zajęć MBA w oddziale firmy w Katowicach. Ze wszystkich tych powodów partnerstwo Politechniki i Rockwell Automation zaowocuje niewątpliwie dalszą udaną współpracą.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 23 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.