Półprzewodnikowy wyłącznik linkowy Lifeline 5

Opatentowany, półprzewodnikowy wyłącznik linkowy zwiększy poziom bezpieczeństwa

Rockwell Automation wprowadza na rynek najbardziej zaawansowany wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego

Nabywcy automatyki przemysłowej mają możliwość zwiększenia poziomu bezpieczeństwa bez potrzeby ograniczania wydajności dzięki najbardziej zaawansowanemu wyłącznikowi linkowemu dostępnemu na rynku. Guardmaster Lifeline 5 marki Allen-Bradley firmy Rockwell Automation to pierwszy w branży półprzewodnikowy wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego, który jest oparty na opatentowanej technologii mikroprocesorowej+-.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Tradycyjne wyłączniki linkowe są podatne na niepożądane wyzwolenia i są zawodne ze względu na zmiany naprężenia linki z powodu wahań temperatury. Półprzewodnikowe działanie wyłącznika linkowego Lifeline 5 to elektroniczny system monitorowania linki, kompensujący rozszerzalność cieplną i zwis kabla.

„Z racji tego, że Lifeline 5 to półprzewodnikowy wyłącznik linkowy, nie występuje w nim zjawisko zużycia mechanicznego, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych wyłączników”, mówi Grzegorz Bauer, Commercial Engineer w firmie Rockwell Automation. „Oznacza to zwiększenie ciągłości pracy i bardziej niezawodną funkcję bezpieczeństwa przez dłuższy cykl pracy”.

Wyłącznik linkowy Lifeline 5 zapewnia ciągły dostęp do funkcji stopu awaryjnego, która zatrzymuje maszynę poprzez proste pociągnięcie dołączonej linki. Opatentowane rozwiązanie oparte na mikroprocesorze uprości instalację i umożliwi  bardziej skuteczne utrzymanie i wykrywanie problemów. Jasne diody LED pomogą w szybkiej i precyzyjnej regulacji naprężenia kabla oraz dostarczają informacji o statusie i diagnostyce podczas pracy.

Wyłącznik Lifeline 5, dostępny w obudowie z odlewu aluminiowego lub odpornej stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP66 i IP67, pozwoli na zoptymalizowanie wydajności dzięki połączeniu maksymalnej niezawodności z diagnostyką, zapobiegającą nieplanowanym przestojom. Wersja z odlewu aluminiowego może być wyposażona w opcjonalny, zintegrowany przycisk zatrzymania awaryjnego zapewniający jeszcze większą elastyczność zastosowań.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk
Susanne Woiton

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.