Nowy panel operatorski zapewnia jeszcze lepszą integrację

Graficzny panel operatorski PanelView 5510 zapewnia pełną integrację z oprogramowaniem Studio 5000, lepszą komunikację oraz pełne portfolio rozmiarów ekranów

Użytkownicy końcowi oraz producenci maszyn poszukują rozwiązań paneli operatorskich (HMI) ułatwiających i usprawniających wizualizację, w szczególności dla dużych aplikacji. Nowa rodzina graficznych paneli operatorskich Allen-Bradley PanelView 5510 to rozwiązanie HMI dostosowane do dużych aplikacji  zapewniające jeszcze większą łatwość tworzenia i obsługi.

Jeśli potrzebujesz zdjęcie w większej rozdzielczości, kliknij w obrazek i skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów.

Panel operatorski PanelView 5510 jest przeznaczony dla użytkowników, dla których istotna jest integracja z istniejącymi panelami operatorskimi i sterownikami – mówi Krzysztof Szulc, Commercial Engineer A&S w Rockwell Automation. – Nowy panel operatorski to rozwiązanie skierowane do użytkowników końcowych i producentów maszyn oczekujących dużej wydajności.

Nowy graficzny panel operatorski jest dostępny w rozmiarach od 7 do 19 cali z wersją szerokoekranową, ze sterowaniem dotykowym oraz klawiaturą. Wbudowany interfejs EtherNet/IP z technologią pierścienia (DLR) poprawia tolerancję na błędy połączenia sieciowego oraz ogranicza czasy przestoju. Przyciski ekranowe oraz rozbudowany interfejs w znacznym stopniu ułatwiają obsługę.

Dzięki oprogramowaniu Rockwell Software Studio 5000 View Designer panel operatorski PanelView 5510 oferuje funkcje alarmowe oparte na znacznikach Logix, czytnik PDF, emulator panelu, zdalny dostęp VNC oraz tworzenie trendów historycznych i czasu rzeczywistego. W nowej wersji oprogramowania Studio 5000 View Designer zostanie wdrożona obsługa wielu sterowników, funkcji alarmowych opartych na znacznikach Logix oraz podglądu dziennika zdarzeń alarmowych.

Graficzny panel operatorski PanelView 5510 to najnowsze urządzenie w ofercie paneli PanelView 5000 HMI Rockwell Automation. Oferta paneli operatorskich PanelView 5000 obejmuje również serię PanelView 5310 oraz zapewnia usprawnioną integrację ze środowiskiem Logix.

Informacje o Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), największa na świecie firma zajmująca się automatyką przemysłową i techniką informacyjną zapewnia swoim klientom większą wydajność i zrównoważony rozwój. Rockwell Automation z siedzibą w Milwaukee, w stanie Wisconsin, zatrudnia około 22 000 pracowników i obsługuje klientów w ponad 80 krajach.

Kontakt dla mediów

Kinga Jabłonowska-Hieronimczuk

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.