Norma (EN) ISO 14119 w pigułce

Norma (EN) ISO 14119 w pigułce

Przy rozważaniu wprowadzenia nowej normy bezpieczeństwa maszyn ważne jest uwzględnienie unikania ryzyka i utraconej produkcji, jak również reputacji właściciela maszyny. Ostatecznym celem musi być jednak zawsze bezpieczeństwo operatora i, oprócz tego, kwestie wysoce komercyjne, takie jak unikanie przestojów, strat w produkcji i zagrożenia reputacji.

Nowa norma, która została zatwierdzona w sierpniu 2013 r., obowiązuje równolegle z istniejącą normą EN 1088 / ISO 14119:1998 w okresie 18 miesięcy, ale wymaga sprawdzenia już teraz, ponieważ z pewnością wprowadza zmiany wymagające wdrożenia. To, co mnie w niej ujęło, to fakt, że skupia się na bezpieczeństwie osób i wyjaśnia pewne niejasne wcześniej obszary. W skrócie, powinna prowadzić do lepszego doboru produktów i powszechniejszego stosowania bardziej współczesnych technologii, przyczyniając się do lepszych rezultatów.

Kluczowe zagadnienia, których dotyczy norma, obejmują postanowienia mające na celu zapobieganie obchodzeniu przełączników blokujących – wraz z praktycznymi zagadnieniami związanymi z, na przykład, szeregowym łączeniem konwencjonalnych przełączników elektromechanicznych. Zachęca także do stosowania przełączników wielozadaniowych, które nie tylko blokują, ale także wykrywają i monitorują położenie. Norma zwiera tabele z wytycznymi dotyczącymi sił przytrzymujących osłony w pozycji zamkniętej, jak również powiązane z tym wymagania dotyczące badań.

W skrócie, okres jednoczesnego obowiązywania obu norm wkrótce się skończy i wszystkie nowe systemy blokujące należy rozpatrywać mając na uwadze nowe regulacje.

Dalszą dokumentację dotyczącą normy (EN) ISO 14119 można pobrać za darmo pod poniższym adresem: Białe księgi

Derek Jones
Opublikowane 20 Styczeń 2016 Przez Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.