Producenci maszyn: twórzcie inteligentną wartość

Producenci maszyn: twórzcie inteligentną wartość

Aby uzyskać przewagę nad konkurencją, dostawcy z branży motoryzacyjnej tworzą inteligentne, skomunikowane infrastruktury produkcyjne. Potrzebują do tego maszyn pracujących w oparciu o przetwarzanie danych, tworzących podstawę systemu Connected Enterprise

Coraz więcej dostawców jako normę przyjmuję możliwość śledzenia pochodzenia materiałów dla urządzeń montażowych. Inni zwiększyli swoje wymagania w zakresie zdalnej łączności. Jeszcze inni wprowadzają bardziej agresywny czas taktu dla ściśle zintegrowanych maszyn i linii produkcyjnych.

To zaledwie tylko kilka przykładów. Niezależnie od zastosowania dostawcy branżowi coraz częściej potrzebują urządzeń otwartych na technologię informatyczną i jednocześnie dostosowanych do wymagań przemysłu.

Oczywiście producenci maszyn mieli zawsze do czynienia z niełatwymi wyzwaniami technicznymi. Jednakże powierzchowne spełnienie wymagań określonych przez zamówienia ofertowe często skutkuje takim samym poziomem zrozumienia i realizacji wymagań klienta.

Myślenie oparte o „zamówienia ofertowe” zmniejsza również szanse producentów maszyn na wybicie się ponad przeciętność i może nawet utrudnić innowacyjne myślenie oraz wdrażanie inteligentnych technologii.

Zatem, jeżeli jesteś producentem maszyn dla branży motoryzacyjnej, w jaki sposób możesz zmienić ten paradygmat? Należy odpowiedzieć sobie na dwa następujące pytania:

1. Jakie są rzeczywiste wymagania mojego klienta – wychodzące poza zamówienie ofertowe?

Czasami klienci miewają trudności z wyrażeniem swoich faktycznych potrzeb. Nawet jeśli typowe zamówienie ofertowe na urządzenia wydaje się kompletne, bliższa analiza zwykle ujawnia, że informacje dotyczące jego celów biznesowych są niepełne.

Mimo iż poszczególni dostawcy branżowi borykają się z różnymi trudnościami, większość z nich ma podobne cele oraz zapotrzebowanie na urządzenia, które:

  • optymalizują sprawność operacyjną,
  • zmniejszają zagrożenia,
  • łatwo integrują się z innymi systemami,
  • poprawiają dostęp do danych i analizę.

Im bardziej podchodzi się do zamówień ofertowych w kontekście powyższego „ukrytego programu”, tym łatwiej wyrobić sobie opinię eksperta w danej dziedzinie, jak również partnera skoncentrowanego na inteligentnych, innowacyjnych rozwiązaniach, podnoszących wartość ponad określone wymagania.

Więcej na temat kluczowych zagadnień konstruowania inteligentnych maszyn i urządzeń znajdziesz w niniejszym e-booku.

2. Czy kwestionuję status quo obowiązujące w mojej własnej organizacji?

Możesz odkryć, że wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dostawców branżowych zaczyna się od zakwestionowania status quo obowiązującego w Twojej organizacji. 

Technologia rozwija się szybko. Producenci maszyn muszą jednocześnie dążyć do osiągnięcia maksimum wartości z istniejących projektów i rozważnie wprowadzać innowacje. 

Ale czy wdrażasz nowe technologie wystarczająco szybko, aby osiągnąć innowacyjność i się wyróżnić?

Tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie, a dobrym punktem wyjściowym jest wewnętrzna ocena możliwości Twojego zakładu. Przyjrzyj się bliżej decyzjom projektowym, które są podejmowane w stosunku do architektury sieciowej, platformy sterowania, wykorzystania urządzeń z wbudowaną inteligencją i innych technologii.

Czy architektura Twojego zakładu ma zdolność nawiązywania łączności z odmiennymi systemami? Czy układ sterujący jest skalowalny z poziomu sterowania własnego maszyny do poziomu aplikacji nadzorujących linie produkcyjne? Czy projektujesz swoje urządzenia pod kątem zastosowań informatycznych?

Pamiętaj, maszyna bardziej inteligentna niekoniecznie musi być jednocześnie droższa. A wdrażanie inteligentnych technologii może być dokonywane skokowo lub z wykorzystaniem programów pilotujących.

Pamiętaj, że już pierwsze kroki w kierunku projektowania inteligentnych maszyn przynoszą szybkie korzyści dzięki usprawnieniu projektowania w danym zakładzie oraz usprawnionej diagnostyce i konserwacji urządzeń w zakładzie klienta. Użyj środków uzyskanych z pierwszej niewielkiej inwestycji do sfinansowania następnego projektu.  

Więcej na temat kluczowych zagadnień konstruowania inteligentnych maszyn i urządzeń znajdziesz w niniejszym e-booku.

Tom Mott
Opublikowane 19 Marzec 2018 Przez Tom Mott, Business Development Manager, Automotive Tier, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Kontakt

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj Nasz Newsletter

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.