Myślenie przekraczające bariery: nowe podejście do bezpieczeństwa

Nowe podejście do bezpieczeństwa

Ludzie są często zachęcani do „myślenia niestandardowego”, pozwalającego wyzwolić się od myślowych stereotypów i umożliwiającego rozwiązywanie problemów w nowatorski sposób.

Koncepcja ta została przyjęta przy wprowadzeniu sposobu projektowania On­Machine. W tym podejściu projektowym sterowniki i inne urządzenia automatyki, umieszczane standardowo w szafach, zostały przesunięte bezpośrednio na maszynę lub bliżej aplikacji.

Wydawałoby się, że ciężkie warunki hali produkcyjnej lub operacji przemysłowych wykluczają instalację osprzętu w panelach. Jednak rozwiązania On-Machine są odpowiednio wzmocnione i zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać wymogi środowiskowych certyfikacji i klasyfikacji dotyczących eksploatacji właśnie w takich warunkach – na przykład dzięki zastosowaniu obudów klasy IP67 dla ochrony przed pyłem i zmywaniem ciśnieniowym. Jednak nie każdy wie, że zalety sterowania On-Machine mogą być również wykorzystane w projektowaniu systemów zabezpieczeń.

Korzyści dla producentów maszyn i użytkowników końcowych

Wyprowadzenie osprzętu z obudowy i umieszczenie go w pobliżu maszyny, określane również jako decentralizacja, umożliwia znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dla paneli w systemach On-Machine. Uproszczone zostaje również oprzewodowanie, gdyż połączenia między elementami mogą być usytuowane na maszynie w formie wstępnie skonfigurowanych układów szybkozłączek.

Dla konstruktorów maszyn zaletą wypływającą z modularności i uproszczenia połączeń jest zmniejszenie kosztów wstępnego montażu maszyny w zakładzie, przetestowania jej, a następnie rozmontowania dla celów transportu do zakładu użytkownika końcowego. Projektowanie On-Machine umożliwia również opracowanie maszyn o wyższym stopniu standaryzacji. Na przykład przenośniki oferowane dawniej jedynie w formie dużych, indywidualnych układów, można teraz produkować i sprzedawać jako standardowe, 3­metrowe sekcje.

Systemy On-Machine oparte o fabrycznie wykonane połączenia w miejsce oprzewodowania montowanego ręcznie pozwalają producentom i użytkownikom końcowym na skrócenie czasu rozruchu i przekazania do eksploatacji, podnoszą niezawodność systemu i ułatwiają wykrywanie i usuwanie usterek. Przykładowo, zamiast żmudnego przeszukiwania skomplikowanego panelu w przypadku awarii pracownicy są w stanie szybko zlokalizować problem i wymienić komponenty takie jak rozruszniki czy moduły we/wy. Charakterystyka plug-and-play systemów On-Machine zapewnia również użytkownikom większe możliwości zmiany lokalizacji urządzeń, a także łatwiejsze dołączanie elementów dodatkowych.

Bezpieczeństwo On-Machine

Rosnąca oferta produktów bezpieczeństwa On-Machine umożliwia konstruktorom maszyn i użytkownikom końcowym rozbudowę systemów On-Machine tak, by spełniały określone wymogi bezpieczeństwa. Pozwala to na realizację wszystkich udogodnień oferowanych przez rozwiązania On-Machine przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z najbardziej rygorystycznymi współczesnymi normami bezpieczeństwa.

Na przykład sterowniki bezpieczeństwa On-Machine dysponują wszystkimi możliwościami tradycyjnych sterowników bezpieczeństwa klasy SIL 3, CAT 4 i poziomu PLe, a przy tym są również zgodne z globalnymi certyfikatami i wskaźnikami poziomu ochrony IP67. Moduły we/wy bezpieczeństwa On-Machine takie jak ten mają podobne zalety i można je montować w każdym miejscu na maszynie, także w pobliżu czujników i siłowników, co daje w rezultacie skrócenie przebiegów kablowych i obniżenie kosztów oprzewodowania.

Montowane na maszynie przełączniki sieci Ethernet (na przykład takie) również przydatne przy podłączaniu do sieci komunikacyjnej aplikacji, w przypadku których przestrzeń w szafach przeznaczona dla połączeń sieciowych na poziomie systemu jest bardzo ograniczona lub w ogóle jej nie ma, a także w przypadku operacji, dla których konieczne jest duże rozproszenie aplikacji.

W sekcji Machine Design (projektowanie maszyn) znajdziesz artykuł zawierający więcej informacji na temat korzyści ze stosowania rozwiązań bezpieczeństwa On-Machine, a także ważne przesłanki projektowe dotyczące ich wdrażania.

Geoff Sieron
Opublikowane 28 Listopad 2016 Przez Geoff Sieron, Global Product Manager & On-Machine Initiative Leader, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.