Integracja inteligentnych maszyn to początek transformacji cyfrowej

Optymalizacja? Jak można zwiększyć tempo

Gdy pojawia się hasło "inteligentna produkcja", kierownictwo i decydenci z każdej branży natychmiast zadają sobie jedno pytanie - od czego zacząć?

Odpowiedź brzmi: od maszyn, które dzięki transformacji cyfrowej staną się inteligentne i w pełni zintegrowane.

Uzyskanie dostępu do danych produkcyjnych umożliwi producentom maszyn zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych. Może pomóc też w usprawnieniu zakładu zarówno producentom korzystającym z danego wyposażenia, jak i integratorom systemów, którzy zajmą się jego wdrożeniem i utrzymaniem.

A jak to odnosi się do linii produkcyjnej i całego przedsiębiorstwa?

W przemyśle spożywczym oznacza to pewność, że każdy wyrób zawsze smakuje tak samo. W dziedzinie nauk przyrodniczych - właściwe dawkowanie za każdym razem, a w świecie energetyki - wydajna i bezpieczna produkcja.

Dodatkowa wydajność, od dziś

Teraz możemy pobierać dane, które są efektem automatyzacji procesów i przekształcać je w wiedzę, która pozwoli wkroczyć na nowy poziom wydajności.

A więc co nas spowalnia?

Żyjemy w świecie tradycyjnie konserwatywnego przemysłu. Jeśli ktoś już wie, jak osiągnąć zamierzone cele produkcyjne, zazwyczaj nie będzie chciał tego zmieniać. Ale jest też potrzeba, aby być bardziej elastycznym i działać szybciej niż kiedyś, stając się pionierem w zdobywaniu pozycji na rynku.

Wpływ technologii informatycznych (IT) powoduje, że nasza branża przyspiesza. Każdy z nas - producenci maszyn, użytkownicy końcowi, dostawcy i partnerzy - musi zaakceptować konieczność zwiększenia wydajności, co w przeszłości nie było sprawą aż tak pilną.

Inwestycje narzucają tempo

Strategiczne partnerstwo Rockwell Automation i PTC może pomóc firmom w pełnym wykorzystaniu szansy, jaką daje transformacja cyfrowa. Firmy, które jeszcze nie wiedzą, jak duży jest wpływ transformacji cyfrowej na produkcję, teraz będą mogły się o tym przekonać.

Play Video

Rockwell Automation i PTC zawarły umowę o strategicznym partnerstwie, aby pomóc firmom z całego świata w zastosowaniu technologii cyfrowych do przekształcenia ich działalności.

Automatyka i technologie informacyjne zmieniają sposób, czas i miejsce procesów przemysłowych. Tworzą cyfrową podstawę, która pozwala producentom maszyn i użytkownikom końcowym skuteczniej konkurować na rynku.

Inwestycja w PTC jest jednym z naszych najważniejszych posunięć, które ma na celu zapewnić przyspieszenie i zaoferować więcej innowacyjnych rozwiązań w ramach projektu Connected Enterprise.

Dla wielu producentów maszyn i użytkowników końcowych punktem wyjścia są dane. Odpowiednio zgromadzone, przeanalizowane, wyświetlone i wykorzystane mogą naprawdę zrewolucjonizować procesy produkcyjne.

Ostatecznym celem stworzenia infrastruktury obsługującej dane jest nie tylko optymalizacja istniejących zasobów, ale może to być również wdrożenie transformacji cyfrowej w skali całego przedsiębiorstwa.

Takie rozwiązania otwierają zupełnie nowe perspektywy. Odpowiednie wykorzystanie danych, zapewnia lepszą analizę, dokładniejsze prognozy, stabilne zastosowania oraz możliwość wprowadzenia zaawansowanych opcji wizualizacji i SI, które mogą pomóc we wszystkich działaniach, począwszy od projektowania i testów, a skończywszy na instalacji, uruchomieniu i konserwacji

I nie chodzi tu tylko o dostęp do danych. Ważne, by były przejrzyste i skontekstualizowane, a wtedy będzie je można w praktyczny sposób przekształcić. W dzisiejszym świecie prędkość jest naprawdę bardzo ważna.

Play Video

Firma Metso, we współpracy z Rockwell Automation wprowadza nowe rozwiązanie w zakresie predykcji procesu, przeznaczone dla branży górniczej

Większe możliwości wykorzystania potencjału ludzkiego

Kiedy łączymy zalety technologii z zaangażowaniem i entuzjastycznym podejściem naszych pracowników, wszystko staje się możliwe.

Już wcześniej mówiłem o tym, jak można połączyć twórcze myślenie z inteligencją maszyn i poszerzyć w ten sposób możliwości wykorzystania naszego potencjału. W środowisku produkcyjnym wygląda to tak, że integrujemy ludzi, maszyny i dane w ramach całej firmy, a w rezultacie producenci maszyn i użytkownicy końcowi zwiększają swoje moce produkcyjne i wydajność.

W przypadku producentów maszyn należy położyć jak największy nacisk na zabezpieczenie przyszłej inwestycji użytkownika końcowego. A jeśli chodzi o użytkowników końcowych, to warto zwrócić uwagę na wprowadzenie nowych, inteligentnych funkcji komunikacyjnych i możliwość pełniejszego wykorzystania innowacji, co tym samym pozwoli na utrzymanie konkurencyjnej przewagi w skali globalnej.

Blake Moret
Opublikowane 14 Styczeń 2019 Przez Blake Moret, Chairman and Chief Executive Officer, Rockwell Automation

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj