Dzień z życia tabliczki czekolady

Dzień z życia tabliczki czekolady

Uwielbiam czekoladę. W szczególności, gdy jestem gdzieś poza domem; głównie małe tabliczki, które mieszczą się w dłoni. Ale pamiętajcie, w moim towarzystwie ich żywot jest krótki. Kupuję jedną, zrywam z niej opakowanie, zjadam i zaczynam myśleć o następnej.

Jak właściwie pakowana jest czekolada? Czy do jej pakowania użyto specjalnej folii? Krótkie spojrzenie na dział ze słodyczami w supermarkecie wystarczy, aby zauważyć, że ich pakowania są bardzo różnorodne. Branża konfekcyjna rozwija się bardzo szybko i jest otwarta na nowe rozwiązania i innowacyjne koncepcje technologiczne, szczególnie w kwestii materiałów użytych do pakowania.

Niemiecka firma LoeschPack jest jednym z liderów tego sektora. Projektuje i wytwarza maszyny do konfekcjonowania. Jedną ze specjalności LoeschPack jest cała gama wysoce wydajnych maszyn do dwustopniowego pakowania różnorodnych pod względem rozmiaru tabliczek czekolady i pralinek.

Zalicza się do nich LRM/2-G-S, która jest wysoce wydajną, kompaktową maszyną do dwustopniowego pakowania nadziewanych i formowanych małych tabliczek czekolady, pralinek i innych produktów – innymi słowy, tych wszystkich łakoci, które lubię – w jedną lub dwie warstwy materiału do pakowania. Ta maszyna o bardzo wysokiej wydajności jest w stanie zapakować do 1000 produktów na minutę. Nawet ja nie nadążyłbym za nią! LRM/2-G-S można również bardzo łatwo przystosować do oczekiwań: może pakować tabliczki czekolady w jedną lub dwie warstwy materiału do pakowania, pracować jednocześnie z różnymi materiałami, i zaginać je wiele różnych sposobów.

Poza maszynami pakującymi z transporterami rolkowymi, do produktów czekoladowych o okrągłym kształcie, firma dostarcza również maszyny, które pakują pojedyncze produkty i ładują je do kartonów gotowych do wysyłki.

LoeschPack, do sterowania maszynami, stosuje system firmy Rockwell Automation, noszący nazwę GuardLogix®.  Jej sterowniki bezpieczeństwa posiadają dwuprocesorową architekturę dopasowaną do aplikacji SIL 3 Ple. Zapewnia również zintegrowane sterowanie wraz z ujednoliconym środowiskiem programowania dla wszystkich aplikacji sterujących. „Gdy mamy do czynienia z dwoma oddzielnymi systemami, ich wadą – jeśli chcemy pokazać dane na panelu wyświetlacza – zawsze będzie konieczność prowadzenia transferu danych pomiędzy sterownikiem bezpieczeństwa a standardowym sterownikiem”, twierdzi Bernd Dürr, Kierownik ds. Elektrotechniki w LoeschPack. „Nie musimy tego robić w przypadku GuardLogix®, a więc oszczędzamy czas i wysiłek. Poza tym, system bezpieczeństwa GuardLogix® jest łatwiejszy w użyciu; upraszcza to również analizę błędów, i w konsekwencji programowanie”.

System GuardLogix® wspiera również poprzez EtherNet/IP system bezpieczeństwa CIP. Różnorodne elementy automatyki oraz maszyny na jednej linii produkcyjnej komunikują się ze sobą za pomocą Ethernetu, a sygnały ze sterowników bezpieczeństwa są również transmitowane przez standardowe połączenie Ethernetem.

W celu usprawnienia działania maszyn, LoeschPack stosuje PanelView™ Plus firmy Rockwell Automation. Dzięki funkcji zarządzania formułami, operator może szybko dokonać ustawienia żądanych formatów za pomocą interfejsu graficznego. “Wysoki poziom wydajności oraz dostępność naszych maszyn i linii produkcyjnych zapewnia naszym międzynarodowym klientom niski całkowity koszt posiadania w połączeniu z doskonałą jakością opakowania”, mówi Dürr. “Nie chodzi tu tylko o krótki czas zmiany formatu, czy ustawień czasu, “ dodaje. “Od dawna ciężko pracujemy nad tym, aby zredukować do minimum ilość odpadów z materiałów opakowaniowych i jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii i sprężonego powietrza.”

Kto by pomyślał, że pakowanie czekolady to tak złożony proces? Będę miał to za uwadze, gdy następnym razem najdzie mnie na nią ochota.

Abegail Bokingo
Opublikowane 8 Wrzesień 2015 Przez Abegail Bokingo, PR Account Executive , Majlis PR & Events
  • Kontakt:

Subskrybuj Nasz Newsletter

Rockwell Automation i nasi partnerzy dysponują wyjątkowym doświadczeniem z zakresu projektowania, wdrażania i konserwacji automatyki.

Subskrybuj

Poznaj ekonomiczne, przełomowe produkty, rozwiązania i narzędzia oraz innowacyjne technologie i usługi w naszym newsletter Automation Today.